非常见问题第188期:抑制复杂的FM频段传导EMI的策略

问题:

如何抑制来自开关电源的复杂的FM频段传导辐射?

RAQ Issue: 188

答案:

虽然EMI屏蔽和铁氧体夹是较受欢迎的EMI解决方案,但它们价格昂贵、体积笨重,有时使用效果不理想。我们可以通过了解FM频段EMI噪声的来源,以及利用电路和PCB设计技术从源头进行抑制,以降低这些噪声。

电源网络的EMI性能在噪声敏感型系统中至关重要,例如汽车电路,尤其是涉及开关模式电源(SMPS)的情况下。工程师们可能需要花费大量时间来减少传导辐射(CE)和电磁辐射骚扰(RE)。特别是,在测量CE时,FM频段(76 MHz至~108 MHz)可能是最难达到要求并通过测试的区域。设计人员可能需要花费大量时间来解决这一问题。为何FM频段中的CE噪声如此难以消除?

低频(AM频段)CE中的噪声主要为差模(DM)噪声。高频(FM频段)CE中的噪声主要为共模(CM)噪声。 1共模噪声电流由PCB上电压变化的节点产生。电流通过杂散电容泄漏至参考地,然后返回正负输入电缆(参见图1)。因为PCB周围的杂散电容非常复杂,所以无法仿真杂散电容和预估FM频段的传导EMI。最好是在EMI室中测试电路板。

Figure 1. A conducted emission, common-mode noise current path.
图1.传导辐射、共模噪声电流路径。

在实验室中,有些行之有效的方法可以有效降低FM频段的EMI,包括改变开关频率、开关压摆率、开关节点布局、热回路布局、电感,甚至是输入电缆和负载的位置。每种方法的功效因电路板而异。

本文探讨几种简单的低成本方法,可以在不使用铁氧体夹或屏蔽的情况下降低电路板上的FM频段传导EMI。我们在经过认证的EMI室中,将LT3922-1 汽车HUD LED驱动器装载到电路板上,然后执行电流探头CE测试,以验证结果,如图2所示。

Figure 2. A simplified schematic of the LT3922-1 automotive HUD LED driver.
图2.LT3922-1汽车HUD LED驱动器的简化原理图。

在本次测试中,我们根据CISPR 25 EMI设置,采用电流探头法来测量CE,如图3所示。我们可以使用电压探头法或电流探头法来测试CE,但大家普遍认为电流探头法标准更加严格。电流CE方法不是测量LISN的电压输出,而是利用高带宽电流探头来测量通过电源线或线束传送的CM噪声信号,它们分别距离DUT 50 mm和750 mm。每次扫描时采集CE的峰值和平均数据,并与公布的标准限值进行比较。

Figure 3. CISPR 25 current probe conducted emissions (CE) setup in EMI testing chamber (50 mm).
图3.EMI测试室(50 mm)中的CISPR 25电流探头传导辐射(CE)设置。

使用电流探头方法时,CISPR 25 Class 5中描述的FM频段平均CE限值低至−16 dBµA。这里,我们展示几种在使用电流探头法测试CE时,可以有效改善FM频段的测试结果的方法。其中许多方法也可用于在使用电压探头法测试CE时改善测试结果。

除非另有说明,本次研究中进行的所有测试均启用SSFM功能。启用SSFM之后,开关频率及其谐波下的EMI尖峰都会降低。

共模扼流圈可抑制EM频段的EMI噪声

CM噪声电流是在开关过程中产生的,通过杂散电容泄漏到参考地,然后通过同一方向的输入电源和回路返回。通过使用CM扼流圈提高回路中的共模阻抗,可以抑制多余的CM噪声。

图4显示了50 mm和750 mm平均电流探头CE结果,对不安装扼流圈的初始电路和将扼流圈安装在LED驱动器电路之前的电路进行比较。图中也显示了环境本底噪声作为参考。FM频段CE(76 MHz至~108 MHz)降低了8 dBµA以上。

表1.测试所用电感的技术规格比较
产品型号 3L UPIMFS0603-220M Würth 74437346220 Coilcraft XEL5050-223
磁屏蔽
焊盘裸露 裸露 裸露 未裸露
磁芯材料 金属粉末 铁粉 复合材料

电感带来变化

快速变化的电压和电流作用于主电感,使其成为电磁天线,因此,电感可以成为FM频段CE噪声的来源。我们可以使用多种电感方法来改善EMI测试结果。例如,电感安装的方向可以带来改变。2屏蔽电感的辐射通常比非屏蔽电感低,有些磁芯材料对H场和E场辐射的抑制作用也比其他材料强。例如,铁粉和金属合金粉电感在频率高于1 MHz时,E场屏蔽效果减弱。MnZn和NiZn在更高开关频率下性能更好。2, 3带裸露焊盘的电感性能不如焊盘未裸露的电感。将内部线圈的长引线连接到高dV⁄dt(开关)节点会使E场辐射大幅增加。

Figure 4. Current probe CE shows that emissions are lower in the FM band when a common-mode choke is used.
图4.电流探头CE测试表明,在使用共模扼流圈时,FM频段内的辐射较低。
Figure 5. Current probe CE inductor comparison.
图5.电流探头CE测试结果比较(电感)。
Figure 6. Current probe CE comparison of switching frequencies.
图6.电流探头CE测试结果比较(开关频率)。

采用三个22 µH屏蔽电感进行测试,如表1所示。在不采用CM扼流圈的相同电路中评估EMI,每个电感都按照能提供较佳性能的方向安装。比较结果如图5所示。在本次研究中,Coilcraft XEL电感的FM频段噪声抑制性能较佳,与其他3L电感相比,将FM频段EMI降低5.1 dB。

开关频率(fsw)越低,FM频段内的噪声越小

降低开关频率可以降低给定高频下的发射能量。在图6中,对不使用CM扼流圈的电路执行电流探头CE测试,并比较在200 kHz、300 kHz和400 kHz开关频率下的测试结果。除RT外的所有组件都保持不变。测试结果显示,200 kHz时FM频段内的EMI最低,与400 kHz时相比,辐射降低3.2 dB。

通过减小开关节点面积来减少天线噪声

高dV⁄dt开关节点是一个噪声源,会产生电容耦合,增加CE中的CM EMI噪声。它也像天线一样工作,向空间辐射电磁噪声,也会影响辐射EMI。因此,尽可能减小PCB布局上的开关节点面积可以改善EMI性能

为了在PCB电路板上测试这一点,我们切除了部分铜芯,并将电感移动到更靠近IC的位置(如图7所示),以此减小开关节点面积。我们测试了切除铜芯之前和之后的EMI,测试结果如图8所示。

结果显示,50 mm电流探头CE测试在105 MHz时降低了1 dB,而750 mm测试没有明显改善。这一结果表明,在此应用中,铜芯面积不是影响FM频段EMI的主要因素。尽管如此,为了实现低EMI的PCB布局,或在设法消除EMI期间,尽量减小开关节点面积仍然是值得尝试的。

Figure 7. Switch node cutoff area.
图7.开关节点切除区域。
Figure 8. Current probe CE comparing switch node areas.
图8.电流探头CE测试结果比较(开关节点面积)。

结论

电源的EMI性能主要取决于电源IC的性能,但即使是高性能IC,也只能通过选择合适的组件和有效的PCB布局来实现低EMI。在本文中,我们利用基于LT3922-1汽车HUD LED驱动器构建的电路板,探讨了几种抑制FM频段内传导辐射(CE)的方法。

在正负输入电缆上安装CM扼流圈会增大共模噪声电流回路中的阻抗。采用不同磁芯材料、磁芯结构和线圈结构的不同电感,其EMI性能结果也有所不同。仅通过查看技术规格很难判断哪个电感的效果最好,但可以在EMI实验室中进行比较。

PCB上电感的安装方向也很重要。降低开关频率和减小开关节点铜面积都有助于降低FM频带内CE。如果DUT是使用控制器(外部MOSFET)的开关稳压器电路,则可以通过降低开关压摆率和尽可能减小热回路面积来进一步降低FM频带EMI。

参考文献

1 Ling Jiang、Frank Wang、Keith Szolusha和Kurk Mathews。 "传导辐射测试中分离共模和差模辐射的实用方法。" 模拟对话,第55卷第1期,2021年1月。

2 Keith Szolusha、Gengyao Li。"SMPS电感的安装方向会影响辐射吗?" emiTime,2020年8月。

3 Ranjith Bramanpalli。 "ANP047:电源管理中电感的电磁辐射行为。" Würth Elektronik,2018年3月。

作者

Gengyao Li

Gengyao Li

Gengyao Li是电源产品部应用工程师,工作地点位于加利福尼亚州圣克拉拉。她负责DC/DC转换器的设计和评估工作,包括升压、降压-升压和LED驱动器。Gengyao于2017年获得俄亥俄州立大学电气工程硕士学位。

Dongwon Kwon

Dongwon Kwon

Dongwon Kwon是ADI公司电源产品部的设计工程师。自2012年加入凌力尔特公司(现为ADI公司的一部分)起,他一直负责为降压、升压和降压-升压稳压器以及LED驱动器设计模拟和电源IC。Dongwon拥有佐治亚理工学院博士和硕士学位以及首尔大学学士学位。

Keith Szolusha

Keith Szolusha

Keith Szolusha 是位于加利福尼亚州苗必达的ADI公司(前凌力尔特公司)LED驱动器应用经理。他于1997年和1998年获得马萨诸塞州剑桥麻省理工学院的电子工程学士和电子工程硕士学位,专攻技术写作。