编者寄语

欢迎阅读五月刊《模拟对话》。

从LTspice®仿真或基准测试中,有时会获得并不理想的电感电流波形,令电源设计人员感到困惑。通过采用适当的耦合电感模型,仿真电感电流波形能够与基准结果良好匹配。文章《如何在SEPIC转换器中构建耦合电感模型》讨论了如何在单端初级电感转换器(SEPIC)拓扑结构中构建耦合电感模型。

半桥拓扑结构广泛用于各种商业和工业应用的电源转换器件中。在这种开关模式配置中,核心组件是栅极驱动器IC,主要功能是使用脉宽调制信号向高侧和低侧MOSFET功率开关提供干净的电平转换信号。文章《浮地非隔离式半桥栅极驱动器》重点介绍了工程师在为应用选择栅极驱动器IC时应考虑的关键因素。

本月的下一篇专题文章是《共同占位策略:占用空间不变,提高多相降压性能》。当客户要求稳压器BOM中的所有器件(包括控制器、功率级和磁元件)都有多个供应来源时,共同占位策略能够满足要求。然而,ADI公司并未参与价格战,而是开发了耦合电感IP来显著提升系统性能,从而为客户提供更高的系统价值。

本月的“非常见问题解答”文章是《集成式SoC可缩小4-20 mA智能变送器的尺寸》,介绍了4-20 mA系统级其发展历程,并介绍了一款芯片组,它可通过有效减少外部元件数量来缩小整体解决方案的尺寸并提高可靠性。在工业过程监控应用中,4-20 mA电流环路是一种用于发送温度和压力等传感器信息的常用技术。

阅读学子专区的新文章《ADALM2000实验:Clapp振荡器》,深入了解Clapp振荡器领域。在这个实验中,我们将研究Clapp配置,它使用带抽头的电容分压器来提供反馈路径和串联LC谐振器。

值此创刊58年来,我们诚邀您参与《模拟对话》的“对话”栏目。您可以通过我们的博客、Facebook页面或电子邮件联系我们。请告诉我们,您对本刊的评价和对未来刊物内容的期待吧。