刊登于2009年9月《模拟对话》杂志的"差动放大器构成精密电流源的核心,"一文描述了如何利用单位增益差动放大器AD8276和微功耗运算放大器AD8603来实现精密电流源。图1所示为该电路针对低成本、低电流应用的简化版本。

输出电流IO约等于差分输入电压VIN + – VIN–,除以R1,推导过程如下。



因此,该差分输入电压出现在R1两端。

实验设置
- AD5750EVB (AD5750驱动器和AD5662 16位 nanoDAC®)为AD8276提供双极性输入。
- 万用表OI-857测量输入电压、输出电压和电阻。
- R1 和 RLOAD 的标称值分别为280 Ω和1 kΩ,实测值分别为280.65 Ω和997.11 Ω。
- 实测电压除以RLOAD便得到输出电流。

实验结果
图2显示了输出电流与输入电压的关系。X轴为差分输入电压,范围–3.2 V至+3.2 V;Y轴为输出电流。四条线分别显示了理想电流输出和–40°C、+25°C及+85°C时的实际输出。
图3显示了输出电流误差与输入电压的关系。三条线分别显示了–40°C、+25°C和+85°C时的误差。

实际输出电流以图4所示的AD8276短路输出电流为限。–40°C时,短路电流约为8 mA。

总结
去除外部升压晶体管和缓冲器并增加一个电阻,便可以利用AD8276构建一个低成本、低电流的电流源,其在–40°C至+85°C温度范围内的总误差小于约1.5%。采用±15 V电源供电时,整个温度范围内的输出电流范围约为–11 mA至+8 mA。采用+5 V单电源供电时可以构建一个单极性电流源。