简介
在有多个供电电源的系统中,运算放大器电源必须在施加输入信号的同时或之前建立。否则,便可能发生过压和闩锁状况。
然而,在实际应用中,这个要求有时候可能难以满足。本文讨论运算放大器在不同上电时序情况下的行为表现(参见表2),分析可能的问题及原因,并提出一些建议。
上电时序问题多种多样
上电时序问题可能出现于多种不同情况。例如,在一个客户应用中,AD8616配置为缓冲器,在电源建立之前输入为0 V(图1),负电源先于正电源上电(负电源有而正电源无)。

表1显示了这种情况下AD8616所有引脚的结果。在正电源管脚V+上的信号建立之前,V+引脚和OUT引脚上的电压为负值。这可能不会损害运算放大器,但若这些信号连接到其他尚未完全供电的芯片上的引脚(例如,假设ADC使用同一V+,其电源引脚一般只能承受最小–0.3 V电压),则这些芯片可能会受损。如果V+先于V–上电,会发生同样的问题。
表2列出了上电时序的一些可能情况。
表1. 施加–3 V V–而V+没有连接电源时的AD8616引脚电压
引脚1: OUTA |
引脚2: –INA |
引脚3: +INA |
引脚4: V– |
引脚5: +INB |
引脚6: –INB |
引脚7: OUTB |
引脚8: V+ |
–1.627 |
–1.627 |
–0.959 |
–3.000 |
–0.959 |
–1.627 |
–1.627 |
–1.627 |
表2. 上电时序的可能情况IN
IN |
V+ |
V– |
放大器电源有其他负载 |
放大器输出有负载 |
|
情形 1 |
浮空 浮空 |
有 无 |
无 有 |
否 否 |
否 否 |
情形 2 |
0 V 0 V |
有 无 |
无 有 |
否 否 |
否 否 |
情形 3 |
正或负 正或负 |
有 无 |
无 有 |
否 否 |
否 否 |
情形 4 |
正或负 正或负 正或负 正或负 |
有 有 无 无 |
无 无 有 有 |
是 否 是 否 |
否 是 否 是 |
运算放大器内部的静电放电(ESD)二极管
静电放电可能引起过压事件。大部分运算放大器内置ESD二极管 以防止静电ESD事件。当V+或V–不存在时,ESD二极管是分析放大 器相关行为的重要工具。图2为ADA4077/ADA4177的简化框图。表3 显示了ADA4077-2/ADA4177-2内部ESD二极管和背靠背二极管的典 型压降。注意,背靠背二极管位于运算放大器的两个输入引脚之间, 用来箝位放大器允许输入的最大差分信号。

表3. 运算放大器内部二极管
ADA4077 |
ADA4177 |
|
D1 |
0.838 |
未知 |
D2 |
0.845 | 未知 |
D3 |
0.837 | 未知 |
D4 | 0.844 | 未知 |
D5 | 未知 |
未知 |
D6 | 未知 |
未知 |
D7 | 0.841 | 0.849 |
D8 | 0.842 | 0.849 |
还要注意,当利用DMM测量ADA4077-2的D5/D6时,结果显示两个输 入引脚之间无二极管。事实上,背靠背二极管之前有两个串联电阻, 用来将输入电流限制在±10 mA以下。内部电阻和背靠背二极管将 差分输入电压限制在±Vs,以防止基极-发射极结点击穿。
A DA4177集成了OVP单元以提高鲁棒性。它们位于ESD二极管和 背靠背二极管之前,因此很难用DMM测量这些二极管的管压降。 ADA4177的输出ESD二极管的管压降是可以测量的。
建立评估系统
图3用于测量运算放大器电路的电流流向等行为。通道A和通道B各 自配置为缓冲器,通道B同相输入端经由100 kΩ电阻连接到GND。让 V+不供电(V–供电)或V+供电(V–不供电),便可利用安培表和电 压表测量输入及电源相关变量(电压值和电流值)。通过分析这些 变量,可以确定电流流动的路径。

情形1:输入悬空
表4显示了一个输入悬空和一个电源未供电时的结果。当V–供电而 V+不供电时,V+引脚上有一个负电压。当V+供电而V–不供电时,V– 引脚上有一个正电压。
测试ADA4077-2和ADA4177-2得到类似的结果。输入引脚和电源引 脚上没有观测到大电流,输入悬空的运算放大器在一个供电轨没 有供电时仍然是安全的。
情形2:输入接地
表5显示了输入接地时的结果。注意,对于IB+,负值意味着电流流 出+IN引脚。对于IOUT,负值意味着电流流出–IN引脚。
表4. ADA4077-2/ADA4177-2输入悬空时的结果
条件 |
V+ |
V– |
ISY+ (mA) |
ISY– (mA) |
IB+ (mA) |
IOUT (mA) |
IN (V) |
OUT (V) |
|
ADA4077-2 |
正负电源都上电 | 15 | –15 |
1.02 | 1.01 | –0.00005 | 0.00007 | 0.001 | –0.008 |
V+ 无 | –13.1 | –15 | 0 | 0.12 | –0.00001 | 0.001 | –13.73 | –14.42 | |
V– 无 | 15 | 13.06 | 0.15 | 0 | –0.00001 | 0.001 | 12.93 | 13.62 | |
ADA4177-2 |
正负电源都上电 | 15 | –15 |
0.98 | 0.96 | –0.00001 | 0.00002 | 0 | 0.001 |
V+ 无 | –14.26 | –15 | 0 | 0.14 | –0.00002 | 0.00137 | –13.77 | –13.78 | |
V– 无 | 15 | 12.96 | 0.14 | 0 | –0.00001 | –0.00039 | 12.26 | 12.31 |
表5. ADA4077-2/ADA4177-2输入接地时的结果
条件 |
V+ |
V– |
ISY+&(mA) |
ISY– (mA) |
IB+ (mA) |
IOUT (mA) |
IN (V) |
OUT (V) |
|
ADA4077-2 |
正负电源都上电 | 15 | –15 |
1.01 | 1 | –0.00005 | 0.00001 | 0 | –0.019 |
V+ 无 | –0.846 | –15 | 0 | 2.30 | 2.300 | –1.60 | –0.017 | –2.68 | |
V– 无 | 15 | 0.847 | 1.78 | 0 | –1.758 | 1.064 | 0.12 | 2.116 | |
ADA4177-2 |
正负电源都上电 | 15 | –15 |
0.98 | 0.96 | –0.00001 | 0.00002 | 0 | 0 |
V+ 无 | –11.99 | –15 | 0 | 9.3 | 9.300 | –0.200 | –0.068 | –11.98 | |
V– 无 | 15 | 1.848 | 1.84 | 0 | –1.823 | 0.067 | 0.013 | 1.851 |
以ADA4077-2 V+未上电的情况为例,ESD二极管将V+箝位于VIN电压。
- V I N通过E S D箝位二极管连接到V+,因此当V I N为0 V时,V+ 为–0.846 V。
- 电流流动路径:如图4中的红色路径所示,0.7 mA电流从GND (+IN)流到V+。1.6 mA电流从GND (+IN)经过内部电阻、D5以及–IN 和OUT之间的反馈路径,流入输出端。最后,这两个电流(0.7 mA 和1.6 mA)汇合流至–15 V,合并后的电流流回GND (+IN)。
ADA4177-2和ADA4077-2的结果类似。注意,ADA4177-2中的D1是通 过横向PNP晶体管的发射极基极实现的。该晶体管将过压电流从V+ 带走到V–。图4中的ADA4177电路显示有9.1 mA电流从V+流回V–,并 与反馈路径中的0.2 mA电流汇合,产生9.3 mA电流流至–15 V,然后 该电流流回GND。
ADA4077-2或ADA4177-2的输入引脚和电源引脚均未观测到大电流(表 5)。增益为+1且+IN接地时,这些运算放大器可承受任何时序的PU上电。
情形3:有输入
在一个电源未上电的情况下,将一个正信号或负信号(+10 V或-10 V) 施加于+IN端。表6显示没有大电流,因此当增益为+1且+IN有输入时, 这些运算放大器可承受任何顺序的PU上电。
电流流动路径分析与情形2(0 V输入)相似,参见图5。


表6
条件 |
V+ |
V– |
ISY+ (mA) |
ISY– (mA) |
IB+ (mA) |
IOUT (mA) |
IN (V) |
OUT (V) |
|
ADA4077-2 |
正负电源均上电 | 15 | –15 |
1.03 | 1.01 | 0.00098 | –0.00003 | 10 | 9.97 |
V + 不存在,正输入 | 9.14 | –15 | 0 | 2.4 | 2.396 | –1.653 | 9.99 | 7.3 | |
V + 不存在,负输入 | –10.83 | –15 | 0 | 2.41 | 2.308 | –1.651 | –10.02 | –12.66 | |
V – 不存在,正输入 | 15 | 10.83 | 1.81 | 0 | –1.689 | 1.055 | 10.02 | 12.09 | |
V– 不存在,负输入 | 15 | –9.15 | 1.77 | 0 | –1.759 | 1.031 | –9.99 |
–7.88 | |
ADA4177-2 |
正负电源均上电 | 15 | –15 |
1.02 | 1 | –0.00099 | –0.00009 | 9.99 | 9.97 |
V+ 不存在,正输入 | –9.09 |
–15 |
0 | 8.86 | 8.866 | –0.113 |
9.92 | –9.06 |
|
V+ 不存在,负输入 | –12.33 |
–15 |
0 | 4.31 | 4.18 | –0.039 |
–10.02 |
–12.32 |
|
V– 不存在,正输入 | 15 | 11.42 | 1.33 | 0 | –1.2 | 0.056 | 9.99 | 11.43 | |
V– 不存在,负输入 | 15 | –8.33 | 1.51 | 0 | –1.492 | 0.062 | –9.97 | –8.32 |
情形4:有输入且电源/输出有负载
在实际应用中,运算放大器电路可能要与其他电路一起工作。例如, 运算放大器的输出可能会驱动一个负载,或者运算放大器的电源 会为其他电路供电。这会引起问题。
在该测试中,一个47 Ω电阻连接在输出与GND之间,或连接在未上 电的电源引脚与GND之间。图7显示了ADA4077的测试结果。三种可 能情况会带来风险(假定V+未上电):
情况1:当输入为10 V且OUT负载为47 Ω时,输出为1.373 V。有23 mA电流从运算放大器的输出引脚流出(参见图6),电流路径为:
- 输入信号源提供30.2 mA电流
- 24 mA电流流经D1至V+,6.2 mA电流流经D5和反馈路径至OUT
- 来自V+的24 mA电流分为1 mA(至V–)和23 mA(至OUT)
- 29.2 mA电流流经47 Ω负载至GND
ADA4077-2允许的输入电流最大为10mA,所以需要限流。在+IN端 增加一个1 kΩ电阻,可使输入电流降至6.8 mA。
情况2:当输入为10 V且V+负载为47 Ω时,170 mA电流会流入 ADA4077-2,并从V+引脚流出到47 Ω电源负载。170 mA电流会烧 毁内部二极管,损坏芯片。在+IN端增加一个1 kΩ电阻,可使输入 电流降至8.9 mA。图7显示了电流流动路径。
表7.ADA4077的输出引脚或无电源的电源引脚上有负载
ADA4077-2 | 条件 |
IN (V) | V+ |
V– |
ISY+ (mA) |
ISY– (mA) |
IB+ (mA) |
IOUT (mA) |
OUT (V) |
V+ 无 |
Vo 或 V+ 无负载/正输入 | 9.99 | 9.14 | –15 |
0 | 2.4 | 2.396 | –1.653 | 7.3 |
Vo 47 Ω 至 GND | 9.98 | 8.77 | –15 | 0 | 1.00 | 30.22 | –6.174 | 1.373 | |
Vo 47 Ω 至 GND 和 1 kΩ | 9.98 | 2.389 | –15 | 0 | 0.76 | 6.828 | –2.104 | 0.284 | |
V+ 47 Ω 至 GND | 9.59 | 8.01 | –15 | 170 | 5.05 | 175 | –5.0 | 6.06 | |
V+ 47 Ω 至 GND 和 1 kΩ | 9.94 | 0.295 | –15 | 6.27 | 2.69 | 8.96 | –2.69 | –1.876 | |
Vo 或 V+ 无负载/负输出 | –10.02 | –10.83 | –15 | 0 | 2.41 | 2.308 | –1.651 | –12.66 | |
Vo 47 Ω 至 GND | –9.97 | –3.226 | –15 | 0 | 48.6 | –4.65 | 4.885 | –2.501 | |
Vo 47 Ω 至 GND 和 1 kΩ | –10.02 | –10.83 | –15 | 0 | 14.30 | 2.284 | –1.629 | –0.563 |


情况3:当输入为负(-10 V)且OUT负载为47 Ω时(参见图8),有48 mA电流流经芯片。由此产生的功耗为48 mA × (–2.5 V + 15 V) = 0.6 W。ADA4077-2的θJA为158°C/W,因此结温比环境温度高出 94.8°。若有两个通道或负载更重,结温可能高于150°,致使芯片 受损。
不应在输入端增加限流电阻,而应在输出端增加限流电阻。
当V+上电而V–未上电时,会发生同样的现象。通过增加外部电 阻来限制电流,电路鲁棒性可以变得更好。
对于ADA4177-2,仅情况3适用。当有很大的负输入,同时输出端有 很重的负载,且V+未上电时,有53 mA电流流经芯片,功耗可能会 增加,结温随之提高(参见图9)。通过在输出端增加一个1 kΩ电阻, 可以避免这种风险。
在这两款运算放大器中,ADA4177-2比ADA4077-2更鲁棒。在同时要 求高精度和鲁棒性的应用中,前者是不错的选择。
其他运算放大器在不同上电时序下的表现
在运算放大器内部,二极管、电阻和OVP单元有各种各样的实施方式。 有些运算放大器没有内部OVP单元,有些没有背靠背二极管,有些没 有内部限流电阻。如果一个电源未上电,放大器不同的内部结构会产 生不同的结果。此外,不同的运算放大器设计也会产生不同的结果。
例如,ADA4084-2没有内部限流电阻和OVP单元,其ESD二极管连接 到电源和背靠背二极管。表9和图10显示了V+未上电且有10 V输入 时的结果。ADA4084的电流路径与ADA4077-2和ADA4177-2相似(上 文中的情形3已讨论)。然而,ADA4084没有内部电阻或OVP单元来 限制电流,60 mA电流会流入芯片,可能引起损害。



表8. ADA4177的输出引脚或无电源的电源引脚上有负载
ADA4177-2 | 条件 |
IN (V) | V+ |
V– |
ISY+ (mA) |
ISY– (mA) |
IB+ (mA) |
IOUT (mA) |
OUT (V) |
V+ 无 |
Vo 或 V+ 浮空和负输入 | –10.02 |
–12.33 | –15 |
0 | 4.31 | 4.18 | –0.039 | –12.32 |
Vo 47 Ω 至 GND | –9.97 | –3.218 | –15 | 0 | 51.53 | –2.473 | 2.632 | –2.543 | |
Vo 47 Ω 至 GND 和 1 kΩ | –10 | –10.4 | –15 | 0 | 9.10 | –0.003 | 0.147 | –0.428 |
表9
ADA4084-2 | Condition |
V+ |
V– |
I+ (mA) |
I– (mA) |
IB+ (mA) |
IOUT (mA) |
IN (V) | OUT (V) |
正负电源均上电 | 15 | –15 |
1.38 | 1.37 | –0.001 | –0.0001 | 10 | 9.98 | |
V+ 未上电,正输入 | 8.71 | –15 | 0 | 60.1 | 60.102 | –51.89 | 9.56 | 7.99 |
在系统应用中,不同的运算放大器、不同的拓扑结构(如同相放大、 反相放大、差动放大等)、不同的负载和外部连接都可能存在。如 果存在有某个电源未上电的情况,需要对风险进行评估。本文介绍 了如何搭建评估风险的电路(图2)、如何分析电流路径以及评估潜 在的风险。
总结
为了避免过压或闩锁情况,必须同时建立运算放大器电源。一般指 南如下:
- 上电时,先接通电源,再在输入端施加信号
- 关断时,先关闭输入信号,再关闭电源
在实际应用中,可能难以遵守这些指导原则。这可能会引起问题, 尤其是当有输入信号时,设计人员需要适当评估风险。一种有效的 解决方案是限制运算放大器的输入电流,使它在数据手册给出的 规格以内。在无法同时上电的应用中,输入端和输出端增加限流电 阻会有帮助。
我们在电源未上电的应用中测试了三款ADI运算放大器(ADA4084-2、 ADA4077-2和ADA4177-2)。集成内部电阻的ADA4077-2表现不错。集 成OVP电路的ADA4177的鲁棒性最好。在某个电源在某个时间段可 能未上电且无法增加外部限流电阻的应用中,推荐使用ADA4177以 避免精度性能下降。
参考电路
ADA4077. ADI公司。
ADA4177. ADI公司。
Arkin, Michael and Eric Modica. "鲁棒的放大器提供集成过压保护。"《模拟对话》,第46卷,第1期,2012年。
Blanchard, Paul and Brian Pelletier. "ESD二极管用于电压箝位."《模拟对话》,第49卷,第10期,2015年。