主页
ADALM2000實驗:使用視窗比較器進行溫度控制
作者:ADI 顧問研究員Doug Mercer 及系統應用工程師Antoniu Miclaus
圖1.窗口比較器。
圖2.視窗比較器試驗板電路。
圖3.窗口比較器波形。
圖4.溫度感測器視窗比較器。
圖5.溫度測量。
圖6.溫度控制。
目標
本次實驗的目標是使用兩個高速電壓比較器作為視窗比較器,並採用此種方法對TMP01低功耗可編程溫度控制器進行編程。
視窗比較器是一種電路配置,通常由一對電壓比較器(反相和同相)組成,其中輸出指示輸入訊號是否在兩個不同閾值限定的電壓範圍內:一個閾值將在檢測到某個電壓上限VREF(HIGH)時觸發運算放大器比較器,另一個閾值則在檢測到某個電壓下限VREF(LOW)時觸發運算放大器比較器。電壓水準處於基準電壓上限和下限之間的電壓稱為視窗。
材料
- ADALM2000 主動學習模組
- 無焊試驗板和跳線套件
- 兩個AD8561比較器
- 一個2N3904 NPN電晶體
- 兩個1N914小訊號二極體
- 一個LED(任何顏色)
- 三個10 kΩ電阻
- 一個20 kΩ電阻
- 一個470 Ω電阻
窗口比較器
背景知識
請看圖1所示的電路。
該電路使用由三個等值電阻組成的分壓器網路:R1 = R2 = R3。每個電阻兩端的壓降將等於基準電壓(VREF)的三分之一。因此,基準電壓上限(VREF(HIGH)) 設定為 2/3 VREF,下限設定為 1/3 VREF。
如果 VIN 低於電壓下限,即 (VREF(LOW)) 等於 1/3 VREF,此時輸出將為高位準,D2將正向偏置。由於NPN電晶體基極為正電壓,Q1進入飽和狀態。因此,輸出電壓為零,供電電壓在R5和D3上產生壓降,進而點亮LED。
當 VIN高於此 1/3 VREF的電壓下限且低於 2/3 VREF (VREF(HIGH))時,兩個比較器的輸出均為低位準,二極體反向偏置。Q1的基極沒有電壓,電晶體處於截止狀態,沒有集電極電流流過R6或R5、D3。輸出電壓為電源電壓V+。
如果 VIN 高於電壓上限,即 VREF(HIGH) 等於 2/3 VREF,此時輸出將為高位準,D1將正向偏置。由於NPN電晶體基極為正電壓,Q1進入飽和狀態。因此,輸出電壓為零,供電電壓在R5和D3上產生壓降,進而點亮LED。
硬體設定
為視窗比較器電路建構以下試驗板電路。
程式步驟
使用第一波形產生器(W1)作為訊號源來提供峰對峰值為5V,頻率為100Hz,直流偏置為2.5V的三角波訊號。
使用第二波形產生器(W2)作為5 V恆定基準電壓。
使用5 V電源為電路供電。
配置示波器,使通道2上顯示輸出訊號,通道1上顯示輸入訊號。
產生的波形如圖3所示。

當輸入電壓介於基準電壓上限和下限之間時,可在圖中觀察到視窗。
溫度控制
背景知識
視窗比較器應用的一個示例是簡單的溫度控制器電路(圖2)。溫度感測器TMP01採用圖1所示的雙比較器配置。為R1、R2和R3選擇適當的值之後,該電路就能監視溫度是否保持在所需範圍內(15°C至35°C)。
TMP01為一款線性電壓輸出溫度感測器,具有一個視窗比較器,使用者可以對其進行編程設定,當超過預定溫度設定點電壓時就會啟動兩個開集輸出之一。可以使用低漂移基準電壓源來設定設定點,將兩個開集輸出連接在一起作為單線「或」輸出,我們便可獲得一個訊號——當環境溫度在目標視窗內時,該訊號為邏輯高位準。
對TMP01進行編程
在使用簡單梯形電阻分壓器的基本固定設定點應用中,所需的溫度設定點按照以下步驟編程設定:
- 選擇所需的滯回溫度。
- 計算滯回電流IVREF.
- 選擇所需的設定點溫度。
- 計算為了產生期望的比較器設定點電壓(SET HIGH和SET LOW)所需的電阻分壓器各梯形電阻值。
滯回電流很容易計算。例如,如需2度的滯回,IVREF = 17 μA。接下來,使用VPTAT 比例因數 5 mV/K = 5 mV/ (°C + 273.15)(25°C時為1.49 V)確定設定點電壓 VSETHIGH 和 VSETLOW。然後,根據這些設定點計算分壓電阻。計算電阻的公式如下:
VSETHIGH = (TSETHIGH + 273.15) (5 mV/°C)
VSETLOW = (TSETLOW + 273.15) (5 mV/°C)
R1 (以kΩ為單位) = (VVREF − VSETHIGH)/IVREF = (2.5 V − VSETHIGH)/IVREF
R2 (以kΩ為單位) = (VSETHIGH − VSETLOW)/IVREF
R3 (以kΩ為單位) = VSETLOW/IVREF
R1 + R2 + R3的總和等於從基準電壓源汲取期望滯回電流(即 IVREF)所需的負載電阻。
IVREF = 2.5 V/(R1 + R2 + R3)
由於 VREF = 2.5 V,基準負載電阻為357 kΩ 或更大(輸出電流為7 μA或更小),因此溫度設定點滯回為0度。更大的負載電阻值只會將輸出電流降低到7 μA以下,而不會影響元件的運行。滯回量透過選擇 VREF的負載電阻值來確定。
任務
1. 建構如下電路:
測量 VPTAT 輸出值,計算實測溫度(以開氏度和攝氏度為單位)。
2. 建構如下電路:
2a. 明確零組件並嘗試繪製電路原理圖。
2b. 使用試驗板電路提供的資訊計算以下參數:
- IVREF
- VSETHIGH
- VSETLOW
- TSETHIGH
- TSETLOW
2c. 溫度設定點滯回是多少度?如何更改此值?
2d. 電路的工作原理是什麼?LED1(紅光)和LED2(藍光)何時點亮?解釋您的答案。
問題:
對於圖1所示電路,透過公式表示 VREF(LOW) 和 VREF(HIGH) 與R1、R2、R3和W2的依賴關係。如果所有電阻都相等,那麼 VREF(HIGH) 和 VREF(LOW))的比值是多少?
您可以在學子專區部落格 上找到答案。