如何傳輸電力至偏遠地區
如何傳輸電力至偏遠地區
作者:ADI電源管理專家 Frederik Dostal
摘要
本文將介紹如何透過單對數據線傳輸電力。透過新型單對乙太網路供電(SPoE)可以遠距離傳輸電力和數據,並將說明系統設定以及如何為電纜供電,以及介紹支援此類SPoE解決方案的架構和獨立積體電路。
遠距離傳輸電能(例如在工廠內)並非易事。當然,電氣技師可以在製造廠的任何位置將設備與電網連接。然而,這非常耗時且成本很高。
多年來,乙太網路供電(PoE)一直都是獨立電網連接的替代方案。借助PoE,可以向設備提供高達71 W的功率(傳輸距離可遠至100公尺)。PoE使用Cat 5和更高規格的雙絞線電纜,可支援許多已佈設乙太網路電纜的應用。
而一種名為SPoE的PoE技術也適用於雙線電纜,為供電提供了一種新選擇。利用SPoE,透過一根雙線電纜就能傳輸高達52 W的功率。傳輸距離可長達1公里。許多工廠已將雙線電纜用於4 mA至20 mA應用,同樣可輕鬆用於SPoE。而如果沒有現有的佈線,即使沒有電氣技師的協助,也可以輕鬆增加新佈線。
與PoE一樣,SPoE既可傳輸資料,也能傳輸電力。這一點很重要,因為遠端電子設備通常需要電源和資料連接。圖1顯示T1L PHY模組的情況。
圖1. SPoE系統可傳輸高達52 W的功率。
如果僅傳輸電能,為什麼要使用SPoE技術?SPoE是一項IEEE標準化技術,與來自各種不同製造商的SPoE硬體相容,提供全面的系統遙測(用於監控能量傳輸狀態、檢測故障),並提供過壓保護和接地迴路隔離。
SPoE解決方案需要一個供電設備(PSE)控制器和一個受電裝置(PD)控制器,前者是一種透過雙線電纜傳輸電能的電路,後者從雙線電纜接收能量。圖1所示為點對點連接。也可以進行星形和菊鍊連接。如果使用現有的電纜,則可以減少電路重新佈線所需的成本和工作量。
PSE控制器通常是為多個通道(電纜)設計的。這對於為多個遠端元件(即感測器)供電的系統十分重要。例如,ADI LTC4296-1 可以為五個負載供電(圖2)。每條供電線可長達1000公尺。
圖2. LTC4296-1 SPoE PSE控制器適合驅動多達五個通道。
圖3顯示採用 LTC9111 的PD接收器電路的方框圖。透過雙線電纜供電。PD電路負責對線路傳輸進行分類和監控。透過分類確定電能傳輸的功率等級。如果運作的電氣設備需要24 V或55 V以外的電壓,則需要使用額外的DC-DC轉換器。
圖3. 具有下游DC-DC轉換器的PD
除了SPoE,另外還有資料線供電(PoDL)技術,這兩種技術非常相似。SPoE的工作電壓為24 V或55 V,橋接距離可達1000公尺,而PoDL主要用於短距離(15公尺或40公尺)系統,工作電壓為12 V、24 V或48 V。簡言之,PoDL主要用於汽車領域和類似應用(如建築設備),SPoE主要則應用於工業環境。
透過本文可知,借助一些巧妙的方式,即可透過雙線電纜安全供電。如此便能實現大功率應用(如邊緣智慧),重用現有的工業設施佈線,進一步降低成本。