长距离TOF多机干扰系统
长距离TOF多机干扰系统
获取"长距离TOF多机干扰系统"源代码及资料
TOF(Time of Flight),是3D深度探测领域的关键技术。AFE(模拟前端芯片)驱动红外激光器给探测目标发射调制后的光脉冲,然后利用图像传感器接收从物体反射回来的光,通过计算光往返的飞行时间来推算目标与相机之间的距离。TOF技术根据图像传感器的类型,可以分为CMOS TOF和CCD TOF。
ADI TOF系统是采用CCD作为图像传感器,针对不同距离模式的应用,可以搭配不同强度的光源。此外,ADI TOF是基于脉冲式的是测试方法,可以更加容易实现远距离探测。
本设计是基于ADI现有的TOF方案,采用多个Lumiled公司LUXEON IR 系列的LED作为光源,实现了0-20m范围的距离探测;此外,针对实际应用中存在的多机干扰问题,设计了一套基于PD的干扰检测躲避系统,可以保证在同一空间环境中多台TOF相机正常运行。本设计可探测距离远,抗干扰能力强,在自动驾驶,工业机器人,智能停车,即时定位,地图构建以及虚拟现实等领域可以得到广泛的应用。
请填写以下表单后进行下载,为了ADI发行新刊物时能与您保持联络,请确保信息准确。

© 1995 - 2022 ADI公司保留所有权利。 |
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) 是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字和软件技术的解决方案,推动数字化工厂、汽车和数字医疗等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2024财年收入超过90亿美元,全球员工约2.4万人。ADI助力创新者不断超越一切可能。更多信息, 请访问 http://www.analog.com