ADI公司针对pH计和电导率仪的演示系统
ADI公司针对pH计和电导率仪的演示系统

这是第二篇有关pH计和电导率仪应用的文章。在第一篇的水分析文章中,我们讨论了应用、工作原理、电路架构和设计考虑 因素。 本文将介绍ADI公司的相关演示系统。如需阅读第一篇文章,请参考文末系统方案精选链接
ADI公司pH计演示系统
• CN0326:带有温度补偿功能的隔离式低功耗pH监测仪
• 带有温度补偿功能、隔离式、低功耗
• 0至14范围内的pH值提供精度为0.5%
• 无噪声代码分辨率大于14位
• CN0359:全自动高性能电导率测量系统
• 完全独立自足、高度集成、小尺寸
• 电阻温度检测器(RTD)提供自动检测功能
• CN0349:完全隔离式电导率测量数据采集系统
• 精确、隔离且高度集成
• 电路总误差小于1% FSR
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

设计资源
系统方案精选- ADI公司针对pH计和电导率仪的水分析解决方案 — www.analog.com/apm/adi-water-analysis-solution_cn.pdf
- CN0326:带有温度补偿功能的隔离式低功耗pH监测仪 — www.analog.com/zh/CN0326
- CN0359:全自动高性能电导率测量系统 — www.analog.com/zh/CN0359
- CN0349:完全隔离式电导率测量数据采集系统 — www.analog.com/zh/CN0349
- CN0312:带可编程增益跨阻放大器的双通道色度计 — www.analog.com/zh/CN0312
- 可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到较大 — www.analog.com/cn/ad-47-05/pgtia_cn.pdf
- ADuCM361设计工具 — www.analog.com/zh/CN0185
- Analog Filter Wizard:ADI公司有源滤波器设计工具
- ADIsimPower:ADI公司稳压器设计工具 — www.analog.com/zh/adisimpower
- ADIsimOpAmp:ADI公司运算放大器设计工具 — www.analog.com/zh/adisimopamp
- ADI中文技术论坛:在线技术支持社区 — ezchina.analog.com
欲查看有关气体探测器的其他资源、工具和产品信息,请访问:www.analog.com/zh/instrumentation
快速链接: |
模拟对话 | 中文资料集锦 | 中文技术论坛 | 样片申请 | 在线购买 | 办事处及代理商 |
亚洲技术支持中心热线:4006-100-006 模拟与其他线性产品 : cic.china@analog.com 嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com |