将传统驱动器升级为智能执行器
IO-Link® 是一种功能强大的双向通信技术,可让传统传感器和执行器实现智能化,通过对智能执行器进行实时诊断和参数设置,可提高工厂产量并尽可能减少停机时间。
从提高产量到全面改变设备功能,工厂需要更加灵活,自动化设备需要适时调整,以满足不断变化的需求。这就需要实现边缘智能,将器件连接在边缘与现实世界之间,以达到更高的实时灵活性。其中的关键就在于IO-Link,这是全球首个标准化IO技术(IEC 61131-9)。
IO-Link技术是什么?
IO-Link基于现有的传感器和执行器3线连接技术,是首个功能强大的标准化双向点对点通信技术。它规范了工业系统中传感器和执行器与控制器之间的交互。由于它与流行的工业架构(包括现场总线和工业以太网)兼容,因此可以使用标准连接器(通常是M12)轻松连接到现有的PLC或HMI,而无需额外的布线要求。因此,IO-Link技术可以对智能执行器的电气特性进行广泛的诊断和远程动态调整,从而有效减少工厂停机时间并充分提高产量。

利用智能执行器提高工厂生产力
PD42-1-1243-IOLINK智能执行器将业界出色的运动控制技术融入即插即用解决方案中,与同类解决方案相比,其体积缩小了2.6倍,功耗降低了50%以上,可以为工厂车间带来智能技术,从而提高工厂正常运行时间并充分有效地提高产量。它将TMC2130-LA电机驱动器与MAX22513 IO-Link收发器相结合,以充分发挥IO-Link双向通用接口的优势。通过监控比市场上其他解决方案多50%的配置和性能参数,PD42-1-1243-IOLINK智能执行器提高了工厂生产力。