用于电机和运动控制的 ADI Trinamic 硬件
用于电机和运动控制的 ADI Trinamic 硬件
ADI 公司的 Trinamic 电机和运动控制产品可将数字信息转化为精确的物理运动,从而在先进机器人、自动化、医疗假肢、3D 打印等应用中实现工业 4.0 级的性能。ADI Trinamic™ 产品系列包括电机、编码器以及电机控制 IC 和模块。这些全面、高效和小尺寸的解决方案可帮助降低智能运动系统的复杂性,缩短上市时间,还支持可能的空间和性能效率改进。
电机和运动控制软件
ADI Trinamic 产品系列提供了一套广泛的工具来设置和微调智能电机以及运动控制系统:免费而直观的集成开发环境、CANopen 工具以及 ADI Trinamic 技术访问包(包括 ADI Trinamic API)。ADI Trinamic 技术提供业界领先的软件解决方案,您随时可将其集成到自己的固件项目中,可满足您的各种 MCU 和编程风格要求。

探索和发现
要了解有关 ADI Trinamic 技术和解决方案的更多信息,请访问 ADI EngineerZone™。
如果您有特定问题或找不到需要的内容,请随时联系 ADI 技术支持部门。我们的专职应用工程师团队会回答您的技术问题。我们愿意对每一位客户的要求做出响应。