JESD204串行接口
JESD204串行接口和JEDEC标准数据转换器
JESD204和JESD204B修订版数据转换器串行接口标准由JEDEC委员会制定,旨在实现标准化并减少高速数据转换器与FPGA(现场可编程门阵列)等其它器件之间的数据输入/输出数目。更少的互连可简化布局布线,并支持实现更小尺寸的解决方案,同时不影响整体系统性能。这些特性对于克服许多高速ADC应用的系统尺寸和成本限制非常重要,包括无线基础设施(GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA)、收发器架构、软件定义无线电、便携式仪器仪表、医疗超声设备、雷达和安全通信等军用/航空应用。ADI公司是JEDEC JESD204标准委员会的创始成员,我们同时开发出了兼容的数据转换器技术和工具,并推出了全面的产品路线图,从而全力帮助客户充分利用这一重大接口技术突破。
JESD204接口框架
ADI公司的JESD204接口框架是一个系统级软件和HDL包,旨在通过提供性能优化型IP框架简化系统开发,该框架集成了高速转换器、收发器和时钟等复杂的硬件以及各种FPGA平台。

JESD204-兼容数据转换产品
AD6672

AD6672是一款11位中频接收机,采样速率最高可达250 MSPS,旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
该ADC的内核输出内部连接到噪声整形再量化器(… 更多...
AD6672是一款11位中频接收机,采样速率最高可达250 MSPS,旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
该ADC的内核输出内部连接到噪声整形再量化器(NSR)模块。该器件支持两种输出模式,可通过串行端口接口(SPI)选择。如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6672可以在有限的奈奎斯特带宽区域内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。可对NSR模块进行编程,以提供最高33%的采样时钟带宽。例如,若采样时钟速率为250 MSPS,则AD6672在82 MHz带宽、185 MHz fIN时实现最高73.6 dBFS的SNR。
如果禁用NSR模块,则ADC数据直接以11位的输出分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6672能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高66.6 dBFS的SNR。
应用
- 通信
- 分集无线电和智能天线(MIMO)系统
- 多模式数字接收机(3G)WCDMA、LTE、CDMA2000 WiMAX、TD-SCDMA
- I/Q解调系统
- 通用软件无线电
收起...
应用
无线通信解决方案
AD6673

AD6673是一款11位、250 MSPS、双通道中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多天线系统而设计。
该器件包括两个高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。每个ADC由多级、差分流水线架构组成,并集成了输出纠错逻辑,每个ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿… 更多...
AD6673是一款11位、250 MSPS、双通道中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多天线系统而设计。
该器件包括两个高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。每个ADC由多级、差分流水线架构组成,并集成了输出纠错逻辑,每个ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
各ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种不同的输出模式,可通过SPI选择。如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6673可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。
可以对NSR模块进行编程,以提供采样时钟22%或33%的带宽。例如,当采样时钟速率为250 MSPS时,在22%模式下,AD6673可以在55 MHz带宽内实现最高76.3 dBFS的SNR;在33%模式下,它可以在82 MHz带宽内实现最高73.5 dBFS的SNR。
禁用NSR模块时,ADC数据直接以11位的分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6673能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高65.9 dBFS的SNR。因此,AD6673可以用于电信应用,例如要求更宽带宽的数字预失真观测路径。
默认情况下,ADC输出数据可以直接路由至两个外部JESD204B串行输出通道,这些输出设置为电流模式逻辑(CML)电平。支持两种模式,使得输出编码数据可通过一个或两个通道发送(L = 1;F = 4或L = 2;F = 2)。单通道操作支持最高125 MSPS的转换器速率。器件提供同步输入控制(SYNCINB±和SYSREF±)。
产品特色
- 可配置JESD204B输出模块集成锁相环(PLL),支持每通道最高5 Gbps的采样速率(最多两个通道)。
- 中频接收机包括两个11位250 MSPS ADC,ADC具有可编程的噪声整形再量化器(NSR)功能,当带宽降低至采样速率的22%或33%时,它能提高信噪比。
- 支持可选RF时钟输入以简化系统板设计。
- 取得专利的差分输入在最高至400 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
- 片内1至8整数输入时钟分频器和SYNC输入支持多器件同步。
- 采用1.8 V单电源供电。
- 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:控制时钟DCS、关断模式、测试模式、 基准电压模式、超量程快速检测以及串行输出配置等。
应用
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机(3G)
TD-SCDMA、 WiMax、 WCDMA、 CDMA2000、 GSM、 EDGE、 LTE - DOCSIS 3.0 CMTS上游接收路径
- HFC数字反向路径接收器
- I/Q解调系统s
- 智能天线系统
- 电子测试与测量设备
- 雷达接收机
- COMSEC无线电架构
- IED检测/干扰系统
- 通用软件无线电
- 宽带数据应用
收起...
应用
无线通信解决方案
- 无线基础设施
AD6674

AD6674是一款385 MHz带宽混合信号中频(IF)接收器。内置双通道、14位1.0 GSPS/750 MSPS/500 MSPS模数转换器(ADC)和各种数字信号算法模块,包括四个宽带DDC、一个NSR和VDR监控。它具有片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品设计支持通信应用,能够实现高达2 GHz的宽带宽模拟信号采样。AD6674针对宽输入带宽、高采样速率、… 更多...
AD6674是一款385 MHz带宽混合信号中频(IF)接收器。内置双通道、14位1.0 GSPS/750 MSPS/500 MSPS模数转换器(ADC)和各种数字信号算法模块,包括四个宽带DDC、一个NSR和VDR监控。它具有片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品设计支持通信应用,能够实现高达2 GHz的宽带宽模拟信号采样。AD6674针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计考量。
应用
- 分集多频段、多模数字接收器 3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE、LTE-A
- DOCSIS 3.0 CMTS上游接收路径
- HFC 数字反向路径接收机
收起...
应用
航空航天和防务
- 空气数据、姿态和航向参考系统(ADAHRS)
- 航空电子产品和解决方案
无线通信解决方案
AD6676

AD6676是一款高度集成的中频子系统,可数字化高达160 MHz的射频(RF)频段,并且此频段在70 MHz至450 MHz中频(IF)范围内为宽度居中。 与传统奈奎斯特IF采样ADC不同,AD6676依靠具有高过采样率的可调谐带通Σ-Δ型ADC,无需特定频段的IF SAW滤波器和增益级,极大简化宽带无线电接收机架构。 片内正交数字下变频后接可选抽取滤波器,可将复数的数据速率降低至62.5… 更多...
AD6676是一款高度集成的中频子系统,可数字化高达160 MHz的射频(RF)频段,并且此频段在70 MHz至450 MHz中频(IF)范围内为宽度居中。 与传统奈奎斯特IF采样ADC不同,AD6676依靠具有高过采样率的可调谐带通Σ-Δ型ADC,无需特定频段的IF SAW滤波器和增益级,极大简化宽带无线电接收机架构。 片内正交数字下变频后接可选抽取滤波器,可将复数的数据速率降低至62.5 MSPS至266.7 MSPS范围内便于管理的速率。 16位复数输出数据通过单通道或双通道JESD204B接口传输至主机,支持的线路速率高达5.333 Gbps。
应用
- 多模、宽带蜂窝基础设施设备
- 点对点微波设备
- 仪器仪表
- 频谱分析仪和通信分析仪
- 软件定义无线电
应用
无线通信解决方案
- 无线基础设施
仪器仪表和测量解决方案
- 通信测试设备
- RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案
航空航天和防务
- 导弹和精确打击武器
- 航空航天和防务雷达系统
- 电子监控和对抗
- 国防通讯
AD6684

AD6684是一款135 MHz带宽、四通道中频(IF)接收机。内置四个14位、500 MSPS ADC和各种数字处理模块,包括四个宽带DDC、一个NSR和VDR监控。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计支持通信应用。该器件的全功率带宽为1.4 GHz。
这款四通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,… 更多...
AD6684是一款135 MHz带宽、四通道中频(IF)接收机。内置四个14位、500 MSPS ADC和各种数字处理模块,包括四个宽带DDC、一个NSR和VDR监控。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计支持通信应用。该器件的全功率带宽为1.4 GHz。
这款四通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。AD6684针对宽输入带宽、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
模拟输入和时钟信号输入均为差分输入。每对ADC数据输出通过纵横多路复用器内部连接到两个DDC。各DDC最多由五个级联信号处理级组成:48位频率转换器、NCO以及最多四个半带抽取滤波器。
各ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种输出模式,可通过串行端口接口(SPI)选择。如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6684可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持9位输出分辨率。
各ADC的输出还在内部连接到VDR模块。对于规定的输入信号,此可选模式支持全动态范围。在规定屏蔽范围(基于DPD应用)内的输入会原样通过。违反此规定屏蔽范围的输入会导致输出分辨率降低。
采用VDR时,观测接收机的动态范围由规定的输入频率屏蔽范围确定。对于屏蔽范围内的信号,输出以允许的最大分辨率呈现。对于超过此频率屏蔽范围内的规定功率水平的信号,输出分辨率会被截断。此屏蔽范围基于DPD应用,支持可调谐实数中频采样、零中频或复数中频接收架构。
在DDC、NSR和VDR模式下,该器件可通过SPI可编程profile选择(启动时,默认模式为NSR)。
除了DDC模块,AD6684还有其他功能可简化通信接收机的AGC功能。利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高电平。由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
用户可在JESD204B子类1的高速串行输出的一个或两个通道上对每对IF接收器输出进行配置,具体取决于接收逻辑器件的抽取率和可接受通道速率。通过SYSREF±、SYNCINB±AB和SYNCINB±CD输入引脚,可提供多器件同步支持。
AD6684具有灵活的掉电选项,在需要时可以明显降低功耗。所有这些特性均可通过1.8 V三线式SPI进行编程。
AD6684采用72引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40℃至+105°C结温范围。
产品特色
- 每通道低功耗。
- 支持的JESD204B通道速率最高达15 Gbps。
- 较宽的全功率带宽,支持高达1.4 GHz的IF信号采样。
- 缓冲输入可简化滤波器设计和实施。
- 四个集成式宽带抽取滤波器和NCO模块支持多频段接收机。
- 可编程快速超量程检测。
- 用于系统热管理的片内温度二极管。
应用
- 通信
- 分集多频段、多模数字接收器 3G/4G、W-CDMA、GSM、LTE、LTE-A
- HFC数字反向路径接收机
- 数字预失真观测路径
- 通用软件无线电
应用
无线通信解决方案
AD6688

AD6688 是一款 1.2 GHz 带宽、混合信号、直接射频 (RF) 采样接收器。它包括两个 14 位 3.0 GSPS 模数转换器 (ADC) 以及众多由四个宽带数字下变频器 (DDC) 组成的数字信号处理模块。AD6688 具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 5 GHz 带宽的模拟信号进行直接采样的通信应用场… 更多...
AD6688 是一款 1.2 GHz 带宽、混合信号、直接射频 (RF) 采样接收器。它包括两个 14 位 3.0 GSPS 模数转换器 (ADC) 以及众多由四个宽带数字下变频器 (DDC) 组成的数字信号处理模块。AD6688 具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 5 GHz 带宽的模拟信号进行直接采样的通信应用场合。ADC 输入的 3 dB 带宽大于 9 GHz。AD6688 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及较低的功耗。
双通道 ADC 内核采用具有集成式输出纠错逻辑的多级差分流水线架构。每个 ADC 都配备了宽泛的带宽输入,支持各种用户可选的输入范围。集成基准电压源简化了设计考虑事项。模拟输入和时钟信号是差分输入。ADC 数据输出通过交叉复用器从内部连接到四个 DDC。每个 DDC 包括多达五个级联信号处理级:48 位数控振荡器 (NCO) 以及多达四个半带抽取滤波器。NCO 允许在通用输入/输出 (GPIO) 引脚上选择预置频段(最多可以选择三个频段)。通过 SPI 可编程配置文件,可以在多个 DDC 模式之间选择 AD6688 的操作。
除了 DDC 模块外,AD6688 还配备了其他多种功能以简化通信接收器中的自动增益控制 (AGC) 功能。通过使用 ADC 的寄存器 0x0245 中的快速检测控制位,可编程阈值检测器可以监测传入信号的功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器会变高。由于此阈值指示器具有较低的延迟,用户可以迅速调低系统增益,从而避免 ADC 输入处出现超范围状态。除了快速检测输出功能外,AD6688 还具有信号监测能力。信号监测模块提供正由 ADC 数字化的信号的附加信息。
用户可以根据 DDC 配置和接收逻辑器件的可接受线速,在各种单线、双线、四线和六线配置中配置基于子类 1 JESD204B 的高速串行化输出。此外,还通过 SYSREF± 和 SYNCINB± 输入引脚支持多器件同步。
AD6688 还提供了灵活的功耗减低选项,可以在必要时大幅度降低功耗。所有这些功能均可通过一个 3 线串口接口 (SPI) 进行编程。
AD6688 提供不含铅的 196 球状引脚 BGA 封装,可以在 −40°C 至 +85°C 的环境温度范围内工作。
产品亮点
- 宽泛的全功率带宽支持对高达 9GHz(-3dB 点)的信号进行 IF 采样。
- 四个集成宽带抽取滤波器和 NCO 模块支持多频段接收器。
- 通过 GPIO 引脚进行快速的 NCO 切换
- 灵活的 SPI 接口控制多种不同的产品特性和功能,以满足特定的系统要求。
- 可编程的快速超范围检测和信号监测。
- 用于系统热量管理的片内温度二极管。
- 12mm x 12mm 196 引脚 BGA 封装
应用
- 分集多频段、多模数字接收器
- 3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE、LTE-A
- DOCSIS 3.0 CMTS 上行接收路径
- HFC 数字反向路径接收器
应用
无线通信解决方案
- 无线基础设施
仪器仪表和测量解决方案
- RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案
AD9207

AD9207是一款双通道、12位6 GSPS模数转换器(ADC)。ADC输入集成了具有过载保护的片内宽带缓冲器。该器件设计支持多种应用,能够实现高达8 GHz的宽带信号直接采样。片内、低相位噪声锁相环(PLL)时钟频率合成器可用于生成ADC采样时钟,从而简化高频时钟信号的印刷电路板(PCB)分配。时钟输出缓冲器可用于将ADC采样时钟发送至其他器件。
双通道ADC内核具有高于2 × 10-15的代码… 更多...
AD9207是一款双通道、12位6 GSPS模数转换器(ADC)。ADC输入集成了具有过载保护的片内宽带缓冲器。该器件设计支持多种应用,能够实现高达8 GHz的宽带信号直接采样。片内、低相位噪声锁相环(PLL)时钟频率合成器可用于生成ADC采样时钟,从而简化高频时钟信号的印刷电路板(PCB)分配。时钟输出缓冲器可用于将ADC采样时钟发送至其他器件。
双通道ADC内核具有高于2 × 10-15的代码误差率(CER)。低延迟快速检测和信号监控可用于自动增益控制(AGC)。灵活的192抽头可编程有限脉冲响应滤波器(PFIR)可用于数字滤波和/或均衡。可编程整数和小数延迟模块支持模拟延迟失配补偿。
数字信号处理(DSP)模块的每对ADC包括两个粗调数字下变频器(DDC)和四个微调DDC。每个ADC可采用一个或两个主要DDC级工作以支持多频段应用。提供四个额外的微调DDC级,每个ADC最多可支持四个频段。与每个DDC相关的48位数控振荡器(NCO)支持快速跳频(FFH),同时保持同步最多16个通过通用输入和输出(GPIOx)引脚或串行端口接口(SPI)选择的唯一频率分配。
AD9207支持一个或两个可针对JESD204B或JESD204C子类工作配置的JTx链路,从而每个ADC可实现不同的数据路径配置。通过SYSREF±输入引脚,可提供多器件同步支持。
有关详细信息,请参阅本数据手册的“外形尺寸”部分和“订购指南”部分。
应用
- 无线通信基础设施
- 微波点对点、E频段和5G毫米波
- 宽带通信系统、卫星通信
- DOCSIS 3.1和4.0 CMTS
- 电子战
- 电子测试与测量系统
AD9208

AD9208 是一款双通道、14 位、3 GSPS 模数转换器 (ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 5 GHz 带宽的模拟信号进行直接采样的通信应用场合。ADC 输入的 −3 dB 带宽为 9 GHz。AD9208 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线… 更多...
AD9208 是一款双通道、14 位、3 GSPS 模数转换器 (ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 5 GHz 带宽的模拟信号进行直接采样的通信应用场合。ADC 输入的 −3 dB 带宽为 9 GHz。AD9208 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及较低的功耗。
双通道 ADC 内核采用具有集成式输出纠错逻辑的多级差分流水线架构。每个 ADC 都配备了宽泛的带宽输入,支持各种用户可选的输入范围。集成基准电压源简化了设计考虑事项。模拟输入和时钟信号是差分输入。ADC 数据输出通过交叉复用器从内部连接到四个数字下变频器 (DDC)。每个 DDC 包括多达五个级联信号处理级:48 位变频器(数控振荡器 (NCO)),以及多达四个半带抽取滤波器。NCO 允许在通用输入/输出 (GPIO) 引脚上选择预置频段(最多可以选择三个频段)。通过 SPI 可编程配置文件,可以在多个 DDC 模式之间选择 AD9208 的操作。
除了 DDC 模块外,AD9208 还配备了其他多种功能以简化通信接收器中的自动增益控制 (AGC) 功能。通过使用 ADC 的寄存器 0x0245 中的快速检测控制位,可编程阈值检测器可以监测传入信号的功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器会变高。由于此阈值指示器具有较低的延迟,用户可以迅速调低系统增益,从而避免 ADC 输入处出现超范围状态。除了快速检测输出功能外,AD9208 还具有信号监测能力。信号监测模块提供正由 ADC 数字化的信号的附加信息。
用户可以根据 DDC 配置和接收逻辑器件的可接受线速,在各种单线、双线、四线和八线配置中配置基于子类 1 JESD204B 的高速串行化输出。此外,还通过 SYSREF± 和 SYNCINB± 输入引脚支持多器件同步。
AD9208 还提供了灵活的功耗减低选项,可以在必要时大幅度降低功耗。所有这些功能均可通过一个 3 线串口接口 (SPI) 进行编程。
AD9208 提供不含铅的 196 球状引脚 BGA 封装,可以在 −40°C 至 +85°C 的环境温度范围内工作。此产品受美国专利保护。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(例如 FD_A/GPIO_A0)可由整个引脚名称指定,也可以由引脚的单一功能指定,例如 FD_A(当仅与该功能相关时)。
产品亮点
- 宽泛的输入 −3 dB 带宽 (9 GHz) 支持对高达 5 GHz 左右的信号进行直接射频 (RF) 采样。
- 四个集成宽带抽取滤波器和 NCO 模块支持多频段接收器。
- 通过 GPIO 引脚进行快速的 NCO 切换
- SPI 控制多种不同的产品特性和功能,以满足特定的系统要求。
- 可编程的快速超范围检测和信号监测。
- 用于系统热量管理的片内温度二极管。
- 12mm × 12mm 196 引脚 BGA 封装
应用
- 分集多频段、多模数字接收器
- 3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE、LTE-A
- 电子测试和测量系统
- 相控阵雷达与电子战
- DOCSIS 3.0 CMTS 上行接收路径
- HFC 数字反向路径接收器
应用
航空航天和防务
- 国防通讯
- 相控阵
- 电子监控和对抗
- 导弹和精确打击武器
- 航空航天和防务雷达系统
无线通信解决方案
- 无线基础设施
仪器仪表和测量解决方案
- 通信测试设备
- 示波器和数字化仪决方案
- RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案
- 数据采集
- 电子测试与测量解决方案
AD9209

AD9209 是一款 12 位四通道 4 GSPS 模数转换器 (ADC)。ADC 输入具有带过载保护的片内宽带缓冲区。该套件设计用于支持可对高达 8 GHz 的宽带信号进行直接采样的应用。片内低相位噪声锁相环 (PLL) 时钟频率合成器可用于生成 ADC 采样时钟,从而简化高频时钟信号的印刷电路板 (PCB) 分配。时钟输出缓冲区可用于将 ADC 采样时钟传输到其他套件。
四核 ADC 内核的… 更多...
AD9209 是一款 12 位四通道 4 GSPS 模数转换器 (ADC)。ADC 输入具有带过载保护的片内宽带缓冲区。该套件设计用于支持可对高达 8 GHz 的宽带信号进行直接采样的应用。片内低相位噪声锁相环 (PLL) 时钟频率合成器可用于生成 ADC 采样时钟,从而简化高频时钟信号的印刷电路板 (PCB) 分配。时钟输出缓冲区可用于将 ADC 采样时钟传输到其他套件。
四核 ADC 内核的误码率 (CER) 优于 1 × 10−20。低延迟快速检测和信号监控可用于自动增益控制 (AGC) 目的。灵活的 192 抽头可编程有限脉冲响应滤波器 (PFIR) 可用于数字滤波和/或均衡。可编程整数和分数延迟模块支持对模拟延迟不匹配的补偿。
数字信号处理 (DSP) 模块由每对 ADC 的两个粗略数字下变频器 (DDC) 和四个精细 DDC 组成。每个 ADC 可以与一个或两个主 DDC 级一起运行,以支持多频段应用。四个额外的精细 DDC 级可支持最多每个 ADC 四个频段。与每个 DDC 关联的 48 位数控振荡器 (NCO) 支持快速跳频 (FFH),同时与通过通用输入和输出 (GPIOx) 引脚或串行端口接口 (SPI)选择的多达 16 个独特频率分配保持同步。
AD9209 支持一个或两个 JTx 链路,这些链路可针对 JESD204B 或 JESD204C 子类操作进行配置,从而为每个 ADC 提供不同的数据路径配置。通过 SYSREF± 输入引脚支持多套件同步。
应用
- 无线通信基础设施
- 微波点对点、E 频段和 5G 毫米波
- 宽带通信系统
- DOCSIS 3.1 和 4.0 CMTS
- 相控阵雷达与电子战
- 电子测试和测量系统
AD9213

AD9213是一款单通道、12位、6 GSPS/10.25 GSPS、射频(RF)模数转换器(ADC),具有6.5 GHz输入带宽。AD9213支持高动态范围频率和需要宽瞬时带宽和低转换误差率(CER)的时域应用。AD9213具有16通道JESD204B接口,以支持最大带宽能力。
AD9213实现了动态范围和线性度性能,同时功耗小于4.6 W(典型值)。该器件基于交错式流水线架构,采用专有校准和… 更多...
AD9213是一款单通道、12位、6 GSPS/10.25 GSPS、射频(RF)模数转换器(ADC),具有6.5 GHz输入带宽。AD9213支持高动态范围频率和需要宽瞬时带宽和低转换误差率(CER)的时域应用。AD9213具有16通道JESD204B接口,以支持最大带宽能力。
AD9213实现了动态范围和线性度性能,同时功耗小于4.6 W(典型值)。该器件基于交错式流水线架构,采用专有校准和随机化技术,可以抑制混入其噪底的交错式杂散伪像。AD9213通过片内扰动和校准组合保持线性度性能,从而在各种输入信号条件下带来出色的无杂散性能。
要求更小瞬时带宽的应用可受益于AD9213的片内数字信号处理(DSP)能力,降低了输出数据速率以及为该器件提供支持所需的JESD204B通道数。DSP路径包括集成48位、数控振荡器(NCO)的数字下变频器(DDC),后接I/Q数字抽取器级,支持2倍或3倍抽取系数的可选抽取率。针对快速跳频应用,AD9213 NCO最多支持16种具有单独触发输入的profile设置,在较少的JESD204B通道数下支持宽监控频率范围。
AD9213支持包括NCO同步的样本精度多芯片同步。AD9213提供192引脚球栅阵列(BGA)封装,额定结温范围为-20°C至+115°C。
收起...应用
仪器仪表和测量解决方案
- 通信测试设备
- 示波器和数字化仪决方案
- 数据采集
- 电子测试与测量解决方案
- 分析仪器仪表
- 自动化测试设备
航空航天和防务
- 导弹和精确打击武器
- 无人飞行器(UAV)系统
- 电子监控和对抗
- 国防通讯
- 航空航天和防务雷达系统
- 相控阵
- 导弹和精确打击武器解决方案
AD9234

AD9234是一款双通道、12位、1 GSPS/500 MSPS ADC。 该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该产品用于对宽带宽模拟信号进行采样。 AD9234针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 每个ADC均具有宽带宽缓冲输入,支持用户可选的各种输入范围。… 更多...
AD9234是一款双通道、12位、1 GSPS/500 MSPS ADC。 该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该产品用于对宽带宽模拟信号进行采样。 AD9234针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 每个ADC均具有宽带宽缓冲输入,支持用户可选的各种输入范围。 集成基准电压源可简化设计。 各ADC的数据输出内部连接到可选2分频时钟。 AD9234内置多种功能,可以简化通信接收机中的自动增益控制(AGC)功能。
利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。 如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高。 由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。 除了快速检测输出外,AD9234还具有信号监控能力。 信号监控模块可提供ADC进行数字化处理信号的其它信息。
用户可将JESD204B子类1的高速串行输出采用单通道、双通道或四通道配置,具体取决于接收逻辑器件的可接受通道速率以及ADC的采样速率。 通过SYSREF±和SYNCINB±输入引脚,可提供多器件同步支持。
AD9234具有灵活的掉电选项,在需要时可以明显降低功耗。 这些特性均可通过1.8 V至3.3 V三线式SPI进行编程。
AD9234采用64引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40 ℃至+85 ℃工业温度范围。 该产品受美国专利保护。
产品特色
- 低功耗模拟内核,12位、1.0 GSPS双通道模数转换器(ADC),每通道1.5 W。
- 较宽的全功率带宽,支持高达2 GHz的IF信号采样。
- 提供可编程输入端的缓冲输入简化了滤波器设计和实施。
- 灵活的串行端口接口(SPI)控制各种产品特性和功能,满足特定系统要求。
- 可编程快速超量程检测。
- 9 mm × 9 mm、64引脚LFCSP。
- 引脚兼容AD9680 14位、1 GSPS双通道ADC。
应用
- 通信
- 分集多频段、多模数字接收器
- 3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE
- 点对点无线电系统
- 数字预失真观测路径
- 通用软件无线电
- 超宽带卫星接收机
- 仪器仪表(频谱分析仪、网络分析仪、集成式RF测试解决方案)
- 数字示波器
- 高速数据采集系统
- DOCSIS 3.0 CMTS上游接收路径
- HFC数字反向路径接收机
AD9250

AD9250是一款双通道14位ADC,最高采样速率250 MSPS,旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC内核具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。JESD204B高速串行接口可降低电路板布线要求,并减少… 更多...
AD9250是一款双通道14位ADC,最高采样速率250 MSPS,旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC内核具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。JESD204B高速串行接口可降低电路板布线要求,并减少接收器件所需的引脚数量。
默认情况下,ADC输出数据直接路由至两个JESD204B串行输出通道,这些输出设置为CML电平。四种模式支持M = 1或2(单通道或双通道转换器)与L = 1或2(单通道或双通道)的任意组合。在双通道ADC模式下,数据可以通过两个通道以最高采样速率250 MSPS发送。但是,如果通过一个通道发送数据,则仅支持最高125 MSPS的采样速率。器件提供同步输入(SYNCINB±和SYSREF±)。
需要时,灵活的关断选项可以明显降低功耗。每个通道通过专用快速检测引脚支持可编程超量程电平检测。
设置与控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9250采用48引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品特色
- 集成双通道、14位、170 MSPS/250 MSPS ADC。
- 可配置的JESD204B输出模块支持每通道最高5 Gbps的采样速率。
- 片内锁相环(PLL)允许用户提供单个ADC采样时钟,对应JESD204B数据速率时钟由PLL乘以该ADC采样时钟产生。
- 支持可选RF时钟输入以简化系统板设计。
- 取得专利的差分输入在最高至400 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
- 采用1.8 V单电源供电。
- 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:控制时钟DCS、省电模式、测试模式、基准电压模式、超量程快速检测以及串行输出配置等。
• 分集无线电系统
• 多模式数字接收机(3G)
TD-SCDMA、WiMax、WCDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTE
• HFC数字反向路径接收器
• I/Q解调系统
• 智能天线系统
• 电子测试与测量设备
• 雷达接收机
• COMSEC无线电架构
• IED检测/干扰系统
• 通用软件无线电
• 宽带数据应用
收起...
应用
航空航天和防务
- 航空航天和防务雷达系统
AD9625

AD9625是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),其可在转换速率高达每秒采样2.5千兆(GSPS)下运行。 本产品用于采样高至第二奈奎斯特区域的宽带模拟信号。 AD9625结合了宽输入带宽、高采样率和优异的线性度,其非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰测量。
模拟输入、时钟和SYSREF信号均为差分输入。 基于JESD204B的高速串行输出可在1、2… 更多...
AD9625是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),其可在转换速率高达每秒采样2.5千兆(GSPS)下运行。 本产品用于采样高至第二奈奎斯特区域的宽带模拟信号。 AD9625结合了宽输入带宽、高采样率和优异的线性度,其非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰测量。
模拟输入、时钟和SYSREF信号均为差分输入。 基于JESD204B的高速串行输出可在1、2、4、6或8通道配置中进行配置。 额定温度范围为-40 ℃至+85 ℃的工业温度范围。
产品特色
- 高性能: 高采样率下出色的SFDR应用、直接RF采样以及片内基准电压源。
- 灵活的数字数据输出格式,基于JESD204B规格。
- 控制路径SPI接口端口,其支持各种产品特性和功能,如数据格式、增益和偏移校准值。
应用
- 频谱分析仪
- 军用通信
- 雷达
- 高性能数据存储示波器
- 有源干扰/抗干扰
- 电子监控和对抗
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 分析仪器仪表
航空航天和防务
- 航空航天和防务雷达系统
- 电子监控和对抗
AD9656

AD9656是一款4通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达125 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,适合比较重视小封装尺寸的应用。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满… 更多...
AD9656是一款4通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达125 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,适合比较重视小封装尺寸的应用。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。
它还支持独立关断各通道;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程输出时钟与数据对准、生成数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9656采用符合RoHS标准的56引脚LFCSP封装。
额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
产品特色
- 尺寸小巧。一个小型8 mm x 8 mm封装中集成4个ADC。
- 片内锁相环(PLL)允许用户提供单个ADC采样时钟,对应的JESD204B数据速率时钟由PLL乘以该ADC采样时钟产生
- 可配置的JESD204B输出模块支持每通道最高6.4 Gbps的采样速率。
- JESD204B输出模块支持1/2/4通道配置
- 低功耗:2通道、125 MSPS时每通道功耗为198 mW。
- SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求
应用
- 医疗成像
- 高速成像
- 正交无线电接收机
- 分集无线电接收机
- 便携式测试设备
应用
航空航天和防务
- 航空航天和防务雷达系统
AD9680

AD9680是一款双通道、14位、1 GSPS模数转换器(ADC)。 该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该器件设计用于高达2 GHz的宽带模拟信号采样。 AD9680针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。… 更多...
AD9680是一款双通道、14位、1 GSPS模数转换器(ADC)。 该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该器件设计用于高达2 GHz的宽带模拟信号采样。 AD9680针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
收起...
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。 集成基准电压源可简化设计。
模拟输入和时钟信号均为差分输入信号。各ADC数据输出内部连接到两个数字下变频器(DDC)。各DDC最多由五个级联信号处理级组成:12位频率转换器(NCO)以及四个半带抽取滤波器。默认会旁路DDC。
除了DDC模块,AD9680还具备其他功能,能够简化通信接收机的自动增益控制(AGC)。 利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。 如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高。 由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
用户能将子类1 JESD204B高速串行输出配置为1、2或4通道,具体取决于DDC配置和接收逻辑器件的可接受通道速率。 通过SYSREF±和SYNCINB±输入引脚,可提供多器件同步支持。
AD9680具有灵活的掉电选项,在需要时可以明显降低功耗。 这些特性均可通过1.8 V 至3.3 V三线式SPI进行编程。
AD9680采用64引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40 ℃至+85 ℃工业温度范围。 该产品受美国专利保护。
产品聚焦
- 较宽的全功率带宽,支持高达2 GHz的IF信号采样。
- 提供可编程输入端的缓冲输入,简化了滤波器设计和实施。
- 四个集成式宽带抽取滤波器和数控振荡器(NCO)模块支持多频段接收器。
- 灵活的串行端口接口(SPI)控制各种产品特性和功能,满足特定系统要求。
- 可编程快速超量程检测。
- 9mm x 9mm 64引脚LFCSP封装
应用
- 通信
- 分集多频段、多模数字接收器
3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE - 通用软件无线电
- 超宽带卫星接收器
- 仪器仪表
- 雷达
- 信号情报(SIGINT)
- DOCSIS 3.0 CMTS上游接收路径
- HFC数字反向路径接收器
收起...
应用
仪器仪表和测量解决方案
- RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案
航空航天和防务
- 航空航天和防务雷达系统
- 电子监控和对抗
- 导弹和精确打击武器
AD9683

AD9683是一款14位ADC,最高采样速率250 MSPS,旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC内核具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。JESD204B高速串行接口可降低电路板布线要求,并减少接收器件所… 更多...
AD9683是一款14位ADC,最高采样速率250 MSPS,旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC内核具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。JESD204B高速串行接口可降低电路板布线要求,并减少接收器件所需的引脚数量。
ADC输出数据直接送至JESD204B串行输出通道。这些输出设置为CML电平。数据可以通过通道以最高采样速率250 MSPS发送,得到5 Gbps的通道速率。器件提供同步输入(SYNCINB±和SYSREF±)。
需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。通过专用快速检测引脚支持可编程超量程电平检测。
设置与控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9683采用32引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
产品特色
- 集成14位、170 MSPS/250 MSPS ADC。
- 可配置的JESD204B输出模块支持最高5 Gbps的通道速率。
- 片内锁相环(PLL)允许用户提供单个ADC采样时钟,对应JESD204B数据速率时钟由PLL乘以该ADC采样时钟产生。
- 支持可选RF时钟输入以简化系统板设计。
- 取得专利的差分输入在最高至400 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
- 采用1.8 V单电源供电。
- 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:控制时钟DCS、掉电模式、测试模式、基准电压模式、超量程快速检测以及串行输出配置等。
应用
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机(3G)
TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTE - DOCSIS 3.0 CMTS上游接收路径
- HFC数字反向路径接收器
- 智能天线系统
- 电子测试与测量设备
- 雷达接收机
- COMSEC无线电架构
- IED检测/干扰系统
- 通用软件无线电
- 宽带数据应用
- 超声设备
应用
航空航天和防务
- 航空航天和防务雷达系统
AD9689

AD9689是一款双通道、14位、2.0 GSPS/2.6 GSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品设计支持通信应用,能够实现高达5 GHz的宽带宽模拟信号直接采样。ADC输入的−3 dB带宽为9 GHz。AD9689针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并… 更多...
AD9689是一款双通道、14位、2.0 GSPS/2.6 GSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品设计支持通信应用,能够实现高达5 GHz的宽带宽模拟信号直接采样。ADC输入的−3 dB带宽为9 GHz。AD9689针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计考量。模拟输入和时钟信号均为差分输入信号。ADC数据输出通过纵横多路复用器内部连接到四个数字下变频器(DDC)。各DDC由多个级联信号处理级组成:48位频率转换器(数控振荡器(NCO))和抽取率。NCO可以选择通用输入/输出(GPIO)引脚范围内的预设频带,支持选择最多三个频带。AD9689的DDC工作模式可通过SPI可编程配置文件选择。
除了DDC模块,AD9689还具备其他功能,能够简化通信接收器的自动增益控制(AGC)功能。利用ADC的寄存器0x0245中的快速检测控制位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高电平。由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。除了快速检测输出外,AD9689还具有信号监控能力。信号监控模块可提供ADC进行数字化处理信号的其它信息。
用户可将JESD204B子类1的高速串行输出设置为各种单通道、双通道、四通道和八通道配置,具体取决于接收逻辑器件的DDC配置和可接受通道速率。SYSREF±和SYNCINB±输入引脚支持多器件同步。
AD9689具有灵活的关断选项,在需要时可以大幅降低功耗。所有这些特性均可通过三线式串行端口接口(SPI)进行编程。
AD9689采用196引脚无铅BGA封装,额定温度范围为−40°C至+85°C环境温度范围。该产品受美国专利保护。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如FD_A/GPIO_A0)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如FD_A即表示仅与此功能相关。
产品聚焦
- 9 GHz的宽输入−3 dB带宽支持约5 GHz的直接射频(RF)信号采样。
- 四个集成式、宽带抽取滤波器和NCO模块支持多频段接收器。
- 快速NCO开关通过GPIO引脚使能。
- SPI控制各种产品特性和功能,满足特定系统要求。
- 可编程快速超量程检测和信号监控。
- 用于系统热管理的片内温度二极管。
- 12 mm × 12 mm、196引脚BGA封装。
- 引脚、封装、功能和存储器映射兼容AD9208 14位、3.0 GSPS、JESD204B双通道ADC。
应用
- 分集多频段和多模数字接收器
- 3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA和GSM、LTE、LTE-A
- 电子测试与测量系统
- 相控阵雷达和电子战
- DOCSIS 3.0 CMTS上游接收路径
- HFC数字反向路径接收器
应用
无线通信解决方案
- 无线基础设施
航空航天和防务
- 相控阵
- 导弹和精确打击武器
- 航空航天和防务雷达系统
- 国防通讯
- 无人飞行器(UAV)系统
- 电子监控和对抗
仪器仪表和测量解决方案
- RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案
- RF频率和功率测量解决方案
- 示波器和数字化仪决方案
- 数据采集
- 电子测试与测量解决方案
AD9690

AD9690是一款14位、1 GSPS模数转换器(ADC)。 该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该器件设计用于高达2 GHz的宽带模拟信号采样。 AD9690针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 该ADC具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。 集成基准电压源… 更多...
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 该ADC具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。 集成基准电压源… 更多...
AD9690是一款14位、1 GSPS模数转换器(ADC)。 该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该器件设计用于高达2 GHz的宽带模拟信号采样。 AD9690针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 该ADC具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。 集成基准电压源可简化设计。
模拟输入和时钟信号均为差分输入信号。 ADC数据输出内部连接到两个数字下变频器(DDC)。 每个DDC均含有四个级联信号处理级: 一个12位频率转换器(NCO)和四个半带抽取滤波器。
除了DDC模块,AD9690还具备其他功能,能够简化通信接收机的自动增益控制(AGC)。 利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。 如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高。 由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
用户能将子类1 JESD204B高速串行输出配置为1、2或4通道,具体取决于DDC配置和接收逻辑器件的可接受通道速率。 通过SYSREF±和SYNCINB±输入引脚,可提供多器件同步支持。
AD9690具有灵活的掉电选项,在需要时可以明显降低功耗。 这些特性均可通过1.8 V至3.3 V三线式SPI进行编程。
AD9690采用64引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为-40℃至+85℃工业温度范围。 该产品受美国专利保护。
产品特色
收起...
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 该ADC具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。 集成基准电压源可简化设计。
模拟输入和时钟信号均为差分输入信号。 ADC数据输出内部连接到两个数字下变频器(DDC)。 每个DDC均含有四个级联信号处理级: 一个12位频率转换器(NCO)和四个半带抽取滤波器。
除了DDC模块,AD9690还具备其他功能,能够简化通信接收机的自动增益控制(AGC)。 利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。 如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高。 由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
用户能将子类1 JESD204B高速串行输出配置为1、2或4通道,具体取决于DDC配置和接收逻辑器件的可接受通道速率。 通过SYSREF±和SYNCINB±输入引脚,可提供多器件同步支持。
AD9690具有灵活的掉电选项,在需要时可以明显降低功耗。 这些特性均可通过1.8 V至3.3 V三线式SPI进行编程。
AD9690采用64引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为-40℃至+85℃工业温度范围。 该产品受美国专利保护。
产品特色
- 较宽的全功率带宽,支持高达2 GHz的IF信号采样
- 提供可编程输入端的缓冲输入简化了滤波器设计和实施。
- 两个集成式宽带抽取滤波器和数控振荡器(NCO)模块支持多频段接收器。
- 灵活的串行端口接口(SPI)控制各种产品特性和功能,满足特定系统要求。
- 可编程快速超量程检测。
- 9 mm × 9 mm、64引脚LFCSP。
应用
- 通信
- 多频段、多模数字接收机3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE
- 通用软件无线电
- 超宽带卫星接收机
- 仪器仪表
- 雷达
- 信号情报(SIGINT)
- DOCSIS 3.0 CMTS上游接收路径
- HFC数字反向路径接收机
收起...
应用
航空航天和防务
- 导弹和精确打击武器
AD9691

AD9691是一款双通道、14位、1.25 GSPS模数转换器(ADC)。 该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该器件设计用于高达1.5 GHz的宽带模拟信号采样。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。 集成基准电压源可简化设计。
各ADC数据输出内部连接到两… 更多...
AD9691是一款双通道、14位、1.25 GSPS模数转换器(ADC)。 该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该器件设计用于高达1.5 GHz的宽带模拟信号采样。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。 集成基准电压源可简化设计。
各ADC数据输出内部连接到两个数字下变频器(DDC)。 每个DDC含有4个级联的信号处理级: 一个12位频率转换器(NCO)和四个半带抽取滤波器。
除了DDC模块,AD9691还具备其他功能,能够简化通信接收机的自动增益控制(AGC)。 利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。 如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高。 由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
用户可将JESD204B子类1的高速串行输出设置为各种单通道、双通道、四通道或八通道配置,具体取决于接收逻辑器件的DDC配置和可接受通道速率。 通过SYSREF±输入引脚,可提供多器件同步支持。
AD9691采用88引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40℃至+85℃工业温度范围。
产品特色
- 低功耗模拟内核,14位、1.25 GSPS双通道模数转换器(ADC),每通道1.9 W。
- 较宽的全功率带宽,支持高达1.5 GHz的IF信号采样。
- 提供可编程输入端的缓冲输入简化了滤波器设计和实施。
- 灵活的串行端口接口(SPI)控制各种产品特性和功能,满足特定系统要求。
- 可编程快速超量程检测。
- 12 mm × 12 mm、88引脚LFCSP。
应用
- 通信(宽带接收器和数字预失真)
- 仪器仪表(频谱分析仪、网络分析仪、集成式RF测试解决方案)
- DOCSIS 3.x CMTS上游接收路径
- 高速数据采集系统
应用
仪器仪表和测量解决方案
- RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案
航空航天和防务
- 航空航天和防务雷达系统
- 导弹和精确打击武器
AD9694

AD9694是一款四通道、14位、500 MSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计用于高达1.4 GHz的宽带模拟信号采样。AD9694针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
这款四通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集… 更多...
AD9694是一款四通道、14位、500 MSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计用于高达1.4 GHz的宽带模拟信号采样。AD9694针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
这款四通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。
模拟输入和时钟信号均为差分输入。每对ADC数据输出通过纵横多路复用器内部连接到两个DDC。各DDC最多由五个级联信号处理级组成:48位频率转换器、NCO以及最多四个半带抽取滤波器。
除了DDC模块,AD9694还具备其他功能,能够简化通信接收器的自动增益控制(AGC)功能。利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高电平。由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
用户可在JESD204B子类1的高速串行输出的一个或两个通道上对每对中频(IF)接收器输出进行配置,具体取决于接收逻辑器件的抽取率和可接受通道速率。通过SYSREF±、SYNCINB±AB和SYNCINB±CD输入引脚,可提供多器件同步支持。
AD9694具有灵活的掉电选项,在需要时可以明显降低功耗。所有这些特性均可通过1.8 V、三线式SPI进行编程。
AD9694采用72引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40℃至+105°C结温范围。
产品特色
- 每通道低功耗。
- 支持的JESD204B通道速率最高达15 Gbps。
- 较宽的全功率带宽,支持高达1.4 GHz的IF信号采样。
- 缓冲输入可简化滤波器设计和实施。
- 四个集成式宽带抽取滤波器和数控振荡器(NCO)模块支持多频段接收器。
- 灵活的串行端口接口(SPI)控制各种产品特性和功能,满足特定系统要求。
- 可编程快速超量程检测。
- 用于系统热管理的片内温度二极管。
应用
- 通信
- 分集多频段、多模数字接收器 3G/4G、W-CDMA、GSM、LTE、LTE-A
- 通用软件无线电
- 超宽带卫星接收器
- 仪器仪表
- 雷达
- 信号情报(SIGINT)
应用
无线通信解决方案
- 无线基础设施
航空航天和防务
- 导弹和精确打击武器
- 相控阵
- 国防通讯
- 电子监控和对抗
- 航空电子产品和解决方案
- 航空航天和防务雷达系统
仪器仪表和测量解决方案
- 电子测试与测量解决方案
汽车解决方案
- 先进驾驶辅助系统(ADAS)和安全决方案
AD9695

AD9695 是一款 14 位双通道 1300 MSPS/625 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 2 GHz 的宽频模拟信号进行直接采样的通信应用场合。ADC 输入的 −3 dB 频宽为 2 GHz。AD9695 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入频宽、… 更多...
AD9695 是一款 14 位双通道 1300 MSPS/625 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 2 GHz 的宽频模拟信号进行直接采样的通信应用场合。ADC 输入的 −3 dB 频宽为 2 GHz。AD9695 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入频宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及较低的功耗。
双通道 ADC 内核采用具有集成式输出纠错逻辑的多级差分流水线架构。每个 ADC 都配备了宽泛的频宽输入,支持各种用户可选的输入范围。集成基准电压源简化了设计考虑事项。模拟输入和时钟信号是差分输入。ADC 数据输出通过交叉复用器从内部连接到四个数字降频器 (DDC)。每个 DDC 包括多个信号处理级:48 位变频器(数控振荡器 (NCO)),以及抽取滤波器。NCO 允许在通用输入/输出 (GPIO) 引脚上选择多达 16 个预置频段,或使用相干快速跳频机制选择频段。通过 SPI 可编程配置文件,可以在多个 DDC 模式之间选择 AD9695 的操作。
除了 DDC 模块外,AD9695 还配备了其他多种功能以简化通信接收器中的自动增益控制 (AGC) 功能。通过使用 ADC 的寄存器 0x0245 中的快速检测控制位,可编程阈值检测器可以监测传入信号的功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器会变高。由于此阈值指示器具有较低的延迟,用户可以迅速调低系统增益,从而避免 ADC 输入处出现超范围状态。除了快速检测输出功能外,AD9695 还具有信号监测能力。信号监测模块提供正由 ADC 数字化的信号的附加信息。
用户可以根据 DDC 配置和接收逻辑器件的可接受线速,使用单线、双线或四线配置基于子类 1 JESD204B 的高速串行化输出。此外,还通过 SYSREF± 和 SYNCINB± 输入引脚支持多器件同步。
AD9695 还提供了灵活的功耗减低选项,可以在必要时大幅度降低功耗。所有这些功能均可通过一个 3 线串行接口 (SPI) 和/或 PDWN/STBY 引脚进行编程。
AD9695 在 64 引脚无铅 LFCSP 中提供,可在 −40°C 至 +105°C 的结温范围内工作。本产品可能受一项或多项美国或国际专利的保护。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(例如 FD_A/GPIO_A0)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 FD_A(当仅与该功能相关时)。
产品亮点
- 每个通道的功耗较低。
- JESD204B 支持高达 16 Gbps 的线速。
- 宽泛的全功率频宽支持对高达 2 GHz 的信号进行中 频 (IF) 采样。
- 缓冲的输入可简化滤波器设计和实施。
- 四个集成式宽频抽取滤波器和 NCO 模块支持多频段接收器。
- 可编程的快速超范围检测。
- 用于系统热量管理的片内温度二极管。
应用
- 通信
- 分集多频段、多模数字接收器
- 3G/4G、TD-SCDMA、WCDMA、GSM、LTE
- 通用软件无线电
- 超宽频卫星接收器
- 仪表
- 示波器
- 频谱分析仪
- 网络分析器
- 集成式 RF 测试解决方案
- 雷达
- 电子支持措施、电子对抗措施和电子反对抗措施
- 高速数据采集系统
- DOCSIS 3.0 CMTS 上行接收路径
- 混合光纤同轴数字反向路径接收器
- 宽频数字预失真
应用
航空航天和防务
- 相控阵
AD9697

AD9697 是一款 14 位单通道 1300 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 2 GHz 的宽频模拟信号进行直接采样的通信应用场合。ADC 输入的 −3 dB 频宽为 2 GHz。AD9697 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓… 更多...
AD9697 是一款 14 位单通道 1300 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 2 GHz 的宽频模拟信号进行直接采样的通信应用场合。ADC 输入的 −3 dB 频宽为 2 GHz。AD9697 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及较低的功耗。
ADC 内核采用具有集成式输出纠错逻辑的多级差分流水线架构。ADC 采用宽带宽输入,支持各种用户可选的输入范围。集成基准电压源简化了设计考虑事项。模拟输入和时钟信号是差分输入。ADC 数据输出通过交叉复用器从内部连接到四个数字降频器 (DDC)。每个 DDC 包括多个信号处理级:48 位变频器(数控振荡器 (NCO)),以及抽取滤波器。NCO 允许在通用输入/输出 (GPIO) 引脚上选择多达 16 个预置频段,或使用相干快速跳频机制选择频段。通过串行端口接口 (SPI) 可编程配置文件,可以在多种 DDC 模式之间选择 AD9697 的操作模式。
除了 DDC 模块外,AD9697 还配备了其他多种功能以简化通信接收器中的自动增益控制 (AGC) 功能。通过使用 ADC 的寄存器 0x0245 中的快速检测控制位,可编程阈值检测器可以监测传入信号的功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器会变高。由于此阈值指示器具有较低的延迟,用户可以迅速调低系统增益,从而避免 ADC 输入处出现超范围状态。除了快速检测输出功能外,AD9697 还具有信号监测能力。信号监测模块提供正由 ADC 数字化的信号的附加信息。
用户可以根据 DDC 配置和接收逻辑器件的可接受线速,使用单线、双线或四线配置基于子类 1 JESD204B 的高速串行化输出。此外,还通过 SYSREF± 和 SYNCINB± 输入引脚支持多器件同步。
AD9697 还提供了灵活的功耗减低选项,可以在必要时大幅度降低功耗。所有这些功能均可通过一个 3 线 SPI 和/或 PDWN/STBY 引脚进行编程。
AD9697 采用 64 引脚无铅 LFCSP 封装,可在 −40°C 至 +105°C 的结温 (TJ) 范围内工作。本产品可能受一项或多项美国或国际专利的保护。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚 FD/GPIO1 可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 FD(当仅与该功能相关时)。
产品亮点
- 低功耗
- JESD204B 支持高达 16 Gbps 的线速
- 宽泛的全功率带宽支持对高达 2 GHz 的信号进行中频 (IF) 采样
- 缓冲的输入可简化滤波器设计和实施
- 四个集成宽带抽取滤波器和 NCO 模块支持多频段接收器
- 可编程的快速超范围检测
- 用于系统热量管理的片内温度二极管
应用
- 通信
- 分集多频段、多模数字接收器 3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE
- 通用软件无线电
- 超宽频卫星接收器
- 仪器仪表
- 示波器
- 频谱分析仪
- 网络分析仪
- 集成式 RF 测试解决方案
- 雷达
- 电子支持措施、电子对抗措施和电子反对抗措施
- 高速数据采集系统
- DOCSIS 3.0 CMTS 上行接收路径
- 混合光纤同轴数字反向路径接收器
- 宽频数字预失真
应用
无线通信解决方案
- 无线基础设施
仪器仪表和测量解决方案
- 数据采集
- 示波器和数字化仪决方案
- RF频率和功率测量解决方案
- RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案
航空航天和防务
- 电子监控和对抗
- 航空航天和防务雷达系统
- 无人飞行器(UAV)系统
- 国防通讯
- 导弹和精确打击武器
AD9135

AD9135是一款双通道、11位、高动态范围数模转换器(DAC),提供2800 MSPS最高采样速率,可以在极宽的带宽内产生多载波。 DAC输出经过优化,可以与ADI公司的ADRF6720和ADRF670x模拟正交调制器(AQM)无缝接口。可选三线式或四线式串行端口接口(SPI)允许对许多内部参数进行编程和回读。 满量程输出电流可以在13.9 mA至27.0 mA典型范围内进行编程。 AD9135… 更多...
AD9135是一款双通道、11位、高动态范围数模转换器(DAC),提供2800 MSPS最高采样速率,可以在极宽的带宽内产生多载波。 DAC输出经过优化,可以与ADI公司的ADRF6720和ADRF670x模拟正交调制器(AQM)无缝接口。可选三线式或四线式串行端口接口(SPI)允许对许多内部参数进行编程和回读。 满量程输出电流可以在13.9 mA至27.0 mA典型范围内进行编程。 AD9135提供88引脚LFCSP封装。
产品特色
- 高于2 GHz的超宽复杂信号带宽,支持新兴的宽带和多频带无线应用。
- 先进的低杂散与失真设计技术,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
- JESD204B子类1支持简化软件和硬件设计中的多芯片同步。
- 对于具有串行器/解串器(SERDES) JESD204B 8通道接口的数据接口宽度,引脚更少。
- 可编程发射使能功能实现了功耗与唤醒时间之间的设计平衡。
- 小型封装,尺寸为12 mm × 12 mm。
- 无线通信
3G/4G W-CDMA基站
宽带中继器
软件定义无线电 - 宽带通信
点对点
本地多点分配服务(LMDS),以及
多通道多点分配服务(MMDS) - 发射分集、多路输入/多路输出(MIMO)
- 仪器仪表
- 自动测试设备
应用
航空航天和防务
- 航空航天和防务雷达系统
AD9136

AD9136是一款双通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供2800 MSPS最高采样速率,可以在极宽的带宽内产生多载波。 DAC输出经过优化,可以与ADI公司的ADRF6720和ADRF670x模拟正交调制器(AQM)无缝接口。可选三线式或四线式串行端口接口(SPI)允许对许多内部参数进行编程和回读。 满量程输出电流可以在13.9 mA至27.0 mA典型范围内进行编程。 AD9136… 更多...
AD9136是一款双通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供2800 MSPS最高采样速率,可以在极宽的带宽内产生多载波。 DAC输出经过优化,可以与ADI公司的ADRF6720和ADRF670x模拟正交调制器(AQM)无缝接口。可选三线式或四线式串行端口接口(SPI)允许对许多内部参数进行编程和回读。 满量程输出电流可以在13.9 mA至27.0 mA典型范围内进行编程。 AD9136提供88引脚LFCSP封装。
产品特色
- 高于2 GHz的超宽复杂信号带宽,支持新兴的宽带和多频带无线应用。
- 先进的低杂散与失真设计技术,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
- JESD204B子类1支持简化软件和硬件设计中的多芯片同步。
- 对于具有串行器/解串器(SERDES) JESD204B 8通道接口的数据接口宽度,引脚更少。
- 可编程发射使能功能实现了功耗与唤醒时间之间的设计平衡。
- 小型封装,尺寸为12 mm x 12 mm。
- 无线通信
3G/4G W-CDMA基站
宽带中继器
软件定义无线电 - 宽带通信
点对点
本地多点分配服务(LMDS),以及
多通道多点分配服务(MMDS) - 发射分集、多路输入/多路输出(MIMO)
- 仪器仪表
- 自动测试设备
应用
无线通信解决方案
- 无线基础设施
航空航天和防务
- 航空航天和防务雷达系统
AD9144

AD9144是一款四通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供2.8 GSPS最高采样速率,可以产生高达奈奎斯特频率的多载波。 DAC输出经过优化,可以与ADI公司的ADRF672x模拟正交调制器(AQM)无缝接口。可选三线式或四线式串行端口接口(SPI)允许对许多内部参数进行编程和回读。 满量程输出电流可以在13.9 mA至27.0 mA典型范围内进行编程。 AD9144提供88引脚… 更多...
AD9144是一款四通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供2.8 GSPS最高采样速率,可以产生高达奈奎斯特频率的多载波。 DAC输出经过优化,可以与ADI公司的ADRF672x模拟正交调制器(AQM)无缝接口。可选三线式或四线式串行端口接口(SPI)允许对许多内部参数进行编程和回读。 满量程输出电流可以在13.9 mA至27.0 mA典型范围内进行编程。 AD9144提供88引脚LFCSP封装。
产品特色
- 高于1 GHz的超宽复信号带宽,支持新兴的宽带和多频带无线应用。
- 先进的低杂散与失真设计技术,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
- 支持JESD204B子类1,可简化软件和硬件设计中的多芯片同步。
- 对于具有串行器/解串器(SERDES) JESD204B 8通道接口的数据接口宽度,引脚更少。
- 可编程发射使能功能有助于轻松实现功耗与唤醒时间之间的设计平衡。
- 小型封装,尺寸为12 mm × 12 mm。
应用
- 无线通信
3G/4G W-CDMA基站
宽带中继器
软件定义无线电 - 宽带通信
点对点
本地多点分配服务(LMDS),以及多通道多点分配服务(MMDS) - 发射分集、多路输入/多路输出(MIMO)
- 仪器仪表
- 自动测试设备
收起...
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 信号发生器(通过射频传输音频)决方案
航空航天和防务
- 航空航天和防务雷达系统
AD9152

AD9152是一款双通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供2.25 GSPS最高采样速率,可以产生高达奈奎斯特频率的多载波。 DAC输出经过优化,可以与ADI公司的ADRF6720模拟正交调制器(AQM)无缝接口。可选三线式或四线式串行端口接口(SPI)允许对许多内部参数进行编程和回读。 满量程输出电流可以在4 mA至20 mA范围内进行编程。 AD9152提供56引脚LFCSP封装。… 更多...
AD9152是一款双通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供2.25 GSPS最高采样速率,可以产生高达奈奎斯特频率的多载波。 DAC输出经过优化,可以与ADI公司的ADRF6720模拟正交调制器(AQM)无缝接口。可选三线式或四线式串行端口接口(SPI)允许对许多内部参数进行编程和回读。 满量程输出电流可以在4 mA至20 mA范围内进行编程。 AD9152提供56引脚LFCSP封装。 AD9152属于TxDAC+®系列。
产品特色
- 超宽信号带宽支持新兴的宽带和多频带无线应用。
- 先进的低杂散与失真设计技术,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
- 支持JESD204B子类1,可简化软件和硬件设计中的多芯片同步。
- 对于具有串行器/解串器(SERDES) JESD204B 4通道接口的数据接口宽度,引脚更少。
- 可编程发射使能功能有助于轻松实现功耗与唤醒时间之间的设计平衡。
- 小型封装,尺寸为8 mm × 8 mm。
应用
-
无线通信
- 多载波LTE和GSM基站
- 宽带中继器
- 软件定义无线电
- 宽带通信
- 点对点微波无线电
- LMDS/MMDS
- 发射分集、多路输入/多路输出(MIMO)
- 仪器仪表
- 自动测试设备
应用
无线通信解决方案
- 无线基础设施
航空航天和防务
- 航空航天和防务雷达系统
AD9154

AD9154是一款四通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供2.4 GSPS最高采样速率,可以在基带模式下产生高达奈奎斯特频率的多载波。AD9154具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复数数字调制、输入信号功率检测以及增益、相位与失调补偿。DAC输出经过优化,可以与ADI公司的ADRF6720-27射频正交调制器(AQM)无缝接口。在混频模式下,DAC可在二阶和三阶奈奎斯特区内重… 更多...
AD9154是一款四通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供2.4 GSPS最高采样速率,可以在基带模式下产生高达奈奎斯特频率的多载波。AD9154具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复数数字调制、输入信号功率检测以及增益、相位与失调补偿。DAC输出经过优化,可以与ADI公司的ADRF6720-27射频正交调制器(AQM)无缝接口。在混频模式下,DAC可在二阶和三阶奈奎斯特区内重构载波。串行端口接口(SPI)允许对内部参数进行编程和回读。满量程输出电流可以在4 mA至20 mA范围内进行编程。AD9154采用两种不同的88引脚LFCSP封装
产品特色
- 超宽信号带宽支持新兴的宽带和多频带无线应用。
- 先进的低杂散与失真设计技术,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
- JESD204B子类1可简化多芯片同步。
- 小型封装,尺寸为12 mm × 12 mm。
应用
- 无线通信
多载波LTE和GSM基站
宽带中继器
软件定义无线电 - 宽带通信
点对点微波无线电 - 发射分集、多路输入/多路输出(MIMO)
- 仪器仪表
- 自动测试设备
应用
无线通信解决方案
- 无线基础设施
航空航天和防务
- 航空航天和防务雷达系统
AD9161

AD9161是一款高性能11位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最苛刻的高速射频(RF)DAC应用。
在基带模式下,元件的宽带宽能力和高动态范围相结合,在最小两个载波至最大1.794 GHz的满量程频谱范围内可支持DOCSIS 3.1… 更多...
AD9161是一款高性能11位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最苛刻的高速射频(RF)DAC应用。
在基带模式下,元件的宽带宽能力和高动态范围相结合,在最小两个载波至最大1.794 GHz的满量程频谱范围内可支持DOCSIS 3.1电缆基础设施兼容性。2倍插值滤波器(FIR85)使AD9161/AD9162针对较低数据速率和转换器时钟进行配置,可降低系统总体功耗和滤波要求。在Mix-Mode™ 操作模式中,AD9161/ AD9162可在高达7.5 GHz的二阶和三阶奈奎斯特区内重构RF载波,同时仍保持出色的动态范围。输出电流可以在8 mA至38.76 mA范围内进行编程。AD9161/AD9162数据接口由最多八个JESD204B串行器/解串器(SERDES)通道组成,可对其通道速度和通道数进行编程,从而实现应用灵活性。
串行外设接口(SPI)可配置AD9161并监控所有寄存器的状态。AD9161提供165引脚、8.0 mm × 8.0 mm、0.5 mm间距、CSP_BGA和169引脚、11 mm × 11 mm、0.8 mm间距、CSP_BGA两种封装。
产品特色
- 高动态范围和信号重建带宽支持高达7.5 GHz的RF信号频率合成。
- 高达八个通道JESD204B SERDES接口,支持灵活的通道数和通道速度。
- 带宽和动态范围可满足DOCSIS 3.1余量兼容性要求。
应用
- 宽带通信系统
- DOCSIS 3.1电缆调制解调器终端系统(CMTS)/视频点播(VOD)/边沿正交幅度调制(EQAM)
- 无线通信基础设施
- W-CDMA, LTE, LTE-A, 点对点
- 仪器仪表、自动测试设备(ATE)
- 雷达和干扰发射器
收起...
应用
航空航天和防务
- 航空航天和防务雷达系统
AD9162

AD9162是一款高性能16位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最苛刻的高速射频(RF)DAC应用。
在基带模式下,元件的宽带宽能力和高动态范围相结合,在最小两个载波至最大1.794 GHz的满量程频谱范围内可支持DOCSIS 3.1… 更多...
AD9162是一款高性能16位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最苛刻的高速射频(RF)DAC应用。
在基带模式下,元件的宽带宽能力和高动态范围相结合,在最小两个载波至最大1.794 GHz的满量程频谱范围内可支持DOCSIS 3.1电缆基础设施兼容性。2倍插值滤波器(FIR85)使AD9161/AD9162针对较低数据速率和转换器时钟进行配置,可降低系统总体功耗和滤波要求。在Mix-Mode™ 操作模式中,AD9161/ AD9162可在高达7.5 GHz的二阶和三阶奈奎斯特区内重构RF载波,同时仍保持出色的动态范围。输出电流可以在8 mA至38.76 mA范围内进行编程。AD9161/AD9162数据接口由最多八个JESD204B串行器/解串器(SERDES)通道组成,可对其通道速度和通道数进行编程,从而实现应用灵活性。
串行外设接口(SPI)可配置AD9162并监控所有寄存器的状态。AD9162提供165引脚、8.0 mm × 8.0 mm、0.5 mm间距、CSP_BGA和169引脚、11 mm × 11 mm、0.8 mm间距、CSP_BGA两种封装,包括引脚选项。
产品特色
- 高动态范围和信号重建带宽支持高达7.5 GHz的RF信号频率合成。
- 高达八个通道JESD204B SERDES接口,支持灵活的通道数和通道速度。
- 带宽和动态范围可满足DOCSIS 3.1余量兼容性要求。
应用
- 宽带通信系统
- DOCSIS 3.1电缆调制解调器终端系统(CMTS)/视频点播(VOD)/边沿正交幅度调制(EQAM)
- 无线通信基础设施
- W-CDMA、LTE、LTE-A、点对点
- 仪器仪表、自动测试设备(ATE)
- 雷达和干扰发射器
收起...
应用
航空航天和防务
- 相控阵
- 航空航天和防务雷达系统
- 电子监控和对抗
仪器仪表和测量解决方案
- 电子测试与测量解决方案
AD9163

The AD91631 是一款高性能16位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使该DAC非常适合最苛刻的高速射频(RF)DAC应用。
出色的RF性能和深度插值速率使AD9163可用于许多无线基础设施应用,包括MC-GSM、W-CDMA、LTE和LTE-A。… 更多...
The AD91631 是一款高性能16位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使该DAC非常适合最苛刻的高速射频(RF)DAC应用。
出色的RF性能和深度插值速率使AD9163可用于许多无线基础设施应用,包括MC-GSM、W-CDMA、LTE和LTE-A。
高达1 GHz的宽带宽、复数NCO和数字上变频器支持对无线基础设施信号进行双频段和三频段直接RF频率合成,从而消除昂贵的模拟上变频器。
该器件的宽模拟带宽能力和高动态范围相结合,在最小一个载波高达1 GHz的信号带宽范围内可支持DOCSIS 3.1电缆基础设施兼容性,使其适合多住户单元(MDU)电缆应用。2倍插值滤波器(FIR85)使AD9163能够针对较低数据速率和转换器时钟进行配置,以降低整体系统功耗和滤波要求。在 Mix-Mode™ 操作模式中,AD9163可在高达7.5 GHz的二阶和三阶奈奎斯特区内重构RF载波,同时仍保持出色的动态范围。输出电流可以在8 mA至38.76 mA范围内进行编程。AD9163数据接口由最多八个JESD204B串行器/解串器(SERDES)通道组成,可对其通道速度和通道数进行编程,从而实现应用灵活性。
串行外设接口(SPI)可配置AD9163并监控所有寄存器的状态。AD9163采用169引脚、11 mm × 11 mm、0.8 mm间距CSP_BGA封装。
产品聚焦
- 高动态范围和信号重建带宽支持高达7.5 GHz的RF信号频率合成。
- 高达八个通道JESD204B SERDES接口,支持灵活的通道数和通道速度。
- 带宽和动态范围可满足多频段无线通信标准和余量要求。
应用
- 宽带通信系统
- DOCSIS 3.1电缆调制解调器终端系统(CMTS)/视频点播(VOD)/边沿正交幅度调制(EQAM))
- 无线通信基础设施
- MC-GSM、W-CDMA、LTE、LTE-A、点对点
应用
航空航天和防务
- 航空航天和防务雷达系统
AD9164

AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。
DDS由一组32个32位数控振荡器(NCO)组成,各带相位累加器。
与100 MHz串行外设接口(… 更多...
AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。
DDS由一组32个32位数控振荡器(NCO)组成,各带相位累加器。
与100 MHz串行外设接口(SPI)和快跳模式配合使用时,支持相位相干快速跳频(FFH)和几种模式以支持多种应用。
在基带模式下,元件的宽模拟带宽能力和高动态范围相结合,在最小一个载波至最大1.791 GHz信号带宽的满量程频谱范围内可支持DOCSIS 3.1电缆基础设施合规性。2倍插值滤波器(FIR85)使AD9164能够针对较低数据速率和转换器时钟进行配置,以降低系统总体功耗和滤波要求。在Mix-Mode™操作模式中,AD9164可在高达7.5 GHz的二阶和三阶奈奎斯特区内重构RF载波,同时仍保持出色的动态范围。输出电流可以在8 mA至38.76 mA范围内进行编程。AD9164数据接口由最多八个JESD204B串行器/解串器(SERDES)通道组成,可对其通道速度和通道数进行编程,从而实现应用灵活性。
SPI接口可配置AD9164并监控所有寄存器的状态。AD9164提供165引脚、8 mm × 8 mm、0.5 mm间距CSP_BGA和169引脚、11 mm × 11 mm、0.8 mm间距、CSP_BGA两种封装,包括引脚选项。
应用
- 宽带通信系统
- DOCSIS 3.1电缆调制解调器终端系统(CMTS)/视频点播(VOD)/边沿正交幅度调制(EQAM)
- 无线通信基础设施
- W-CDMA、LTE、LTE-A、点对点
应用
航空航天和防务
- 国防通讯
- 相控阵
- 导弹和精确打击武器
- 电子监控和对抗
- 航空航天和防务雷达系统
仪器仪表和测量解决方案
- 通信测试设备
- 信号发生器(通过射频传输音频)决方案
AD9171

AD9171是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达6.2 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟倍频器和数字信号处理功能,适合单频段直接至射频(RF)无线应用。
AD9171的每个RF DAC具有一个复数数据输入通道。每个数据输入通道包括可配置增益级、插值滤波器和通道数控振荡器(NCO),方便灵活的频率… 更多...
AD9171是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达6.2 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟倍频器和数字信号处理功能,适合单频段直接至射频(RF)无线应用。
AD9171的每个RF DAC具有一个复数数据输入通道。每个数据输入通道包括可配置增益级、插值滤波器和通道数控振荡器(NCO),方便灵活的频率规划。该器件每输入通道支持高达516 MSPS的复数数据速率。
AD9171采用144引脚BGA_ED封装。
产品聚焦
- 每个RF DAC支持一个复数数据输入通道,提供513 MSPS(具有12位分辨率选项)和516 MSPS(具有16位分辨率选项)的最大复数输入数据速率。每个输入通道有一个独立的NCO。
- 低功耗双通道转换器可以降低高带宽和多通道应用中所需的功耗量。
应用
- 无线通信基础设施
- 单频段基站无线电
- 仪器仪表、自动测试设备 (ATE)
应用
无线通信解决方案
- 无线基础设施
航空航天和防务
- 电子监控和对抗
- 航空航天和防务雷达系统
- 无人飞行器(UAV)系统
- 国防通讯
- 航空电子产品和解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 信号发生器(通过射频传输音频)决方案
AD9172

AD9172 是一款支持 12.6 GSPS 的 DAC 采样速率的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该器件采用 8 线 15 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单频段和多频段直接到射频 (RF) 无线应用场合。
AD9172 的特点是每个 RF DAC 具有 3 个可旁路复用数据输入通道。每个数据输入通道包括可配置的增益… 更多...
AD9172 是一款支持 12.6 GSPS 的 DAC 采样速率的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该器件采用 8 线 15 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单频段和多频段直接到射频 (RF) 无线应用场合。
AD9172 的特点是每个 RF DAC 具有 3 个可旁路复用数据输入通道。每个数据输入通道包括可配置的增益级、内插滤波器和用于灵活的多频段规划的通道数控振荡器 (NCO)。该器件支持每个输入通道高达 1.5 GSPS 的复用数据速率,并能够聚合多个复用输入数据流,最大复用数据速率高达 1.5 GSPS。此外,AD9172 支持超宽带模式,绕过信道选择器以提供高达 3.08 GSPS(16 位分辨率)和 4.1 GSPS(12 位分辨率)的最大数据速率。
AD9172 采用 144 球 BGA_ED 封装。
产品亮点
- 支持单频段和多频段无线应用,每个 RF DAC 具有三个可旁路复用数据输入通道,最大复用数据输入速率为 1.5 GSPS。每个输入通道具有 1 个独立的 NCO。
- 超宽带通道旁路模式,支持高达 3 GSPS(16 位分辨率)和 4 GSPS(12 位分辨率)的数据速率。
- 低功耗双路转换器降低了高带宽和多通道应用所需的功耗大小。
应用
- 无线通信基础设施
- 多频段基站无线电
- 微波/E 频段回程系统
- 仪表、自动测试设备 (ATE)
- 雷达和干扰器
应用
无线通信解决方案
- 无线基础设施
仪器仪表和测量解决方案
- 信号发生器(通过射频传输音频)决方案
- 通信测试设备
- 电子测试与测量解决方案
航空航天和防务
- 相控阵
- 航空航天和防务雷达系统
- 国防通讯
- 无人飞行器(UAV)系统
- 电子监控和对抗
AD9173

AD9173是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟倍频器和数字信号处理功能,适合单频段和多频段直接至射频(RF)无线应用。
AD9173的每个RF DAC具有三个可旁路复数数据输入通道。每个数据输入通道包括可配置增益级、插值滤波器和通道数控振荡器(NCO)… 更多...
AD9173是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟倍频器和数字信号处理功能,适合单频段和多频段直接至射频(RF)无线应用。
AD9173的每个RF DAC具有三个可旁路复数数据输入通道。每个数据输入通道包括可配置增益级、插值滤波器和通道数控振荡器(NCO),方便灵活的多频段频率规划。该器件每输入通道支持高达1.54 GSPS的复数数据速率,能够在高达1.54 GSPS的最大复数数据速率下聚合多个复数输入数据流。此外,AD9173支持旁路通道选择器的超宽带宽模式,提供高达3.08 GSPS(具有11位分辨率,采用16位串行器/解串器(SERDES)打包)和3.4 GSPS(具有11位分辨率,采用12位SERDES打包)的最大数据速率。
AD9173采用144引脚BGA_ED封装。
应用
- 无线通信基础设施
- 多频段基站无线电
- 微波/E频段回程系统
- 仪器仪表、自动测试设备(ATE)
产品特色
- 支持单频段和多频段无线应用,每个RF DAC具有三个可旁路复数数据输入通道,提供1.54 GSPS(具有11位分辨率)和1.23 GSPS(具有16位分辨率)的最大复数输入数据速率。每个输入通道具有一个独立的NCO。
- 超宽带宽通道旁路模式支持高达3.08 GSPS(具有11位分辨率,采用16位SERDES打包)和3.4 GSPS(具有11位分辨率,采用12位SERDES打包)的数据速率。
- 低功耗双通道转换器可以降低高带宽和多通道应用中所需的功耗量。
应用
无线通信解决方案
- 无线基础设施
航空航天和防务
- 电子监控和对抗
- 航空航天和防务雷达系统
- 无人飞行器(UAV)系统
- 国防通讯
- 航空电子产品和解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 信号发生器(通过射频传输音频)决方案
AD9177

AD9177 是一款高度集成的套件,具有四个 16 位、12 GSPS 最大采样率、RF 数模转换器 (DAC) 内核,支持多达八个基带通道。该套件非常适合需要宽带 DAC 来处理宽瞬时带宽信号的应用。该套件具有 8 通道、24.75 Gbps JESD204C 或 15.5 Gbps JESD204B 数据接收器 (JRx) 端口、片内时钟乘法器和数字信号处理 (DSP) 数据通路,能够处理宽带… 更多...
AD9177 是一款高度集成的套件,具有四个 16 位、12 GSPS 最大采样率、RF 数模转换器 (DAC) 内核,支持多达八个基带通道。该套件非常适合需要宽带 DAC 来处理宽瞬时带宽信号的应用。该套件具有 8 通道、24.75 Gbps JESD204C 或 15.5 Gbps JESD204B 数据接收器 (JRx) 端口、片内时钟乘法器和数字信号处理 (DSP) 数据通路,能够处理宽带或多频带的复杂信号,直接到射频应用、相控阵雷达系统和电子战应用。可以绕过 DSP 数据路径以允许数据接收器端口和 DAC 内核之间的直接连接。
对于直接数字频率合成器 (DDS) 应用,AD9177 可以在没有数据接收器端口的情况下运行,以生成多个不同频率的正弦波信号音。四个过程数字上变频器 (DUC) 中,每个的主要数控振荡器 (NCO) 模块都包含一个 48 位 NCO 和一组 31 个 32 位 NCO,每个 NCO 都有一个独立的相位累加器。类似地,每个过程中的主 NCO 模块和接收数据路径中的精细数字下变频器 (DDC) 包含一组 16 个 48 位 NCO,它们可以循环到发送数据路径中,以便在过程 DUC 和 DAC 输出之前进行处理。结合用于跳频的通用输入/输出 (GPIO) 控制、可预配置的配置文件选择以及使用 SYSREF 输入端口将 NCO 同步到通用触发器的能力,该组允许在多个套件同步或在操作期间连续调整 NCO 频率的应用中的相位相干快速跳频 (FFH)。
应用
- 无线通信基础设施
- 微波点对点、E 频段和 5G 毫米波
- 宽带通信系统
- DOCSIS 3.1 和 4.0 CMTS
- 相控阵雷达与电子战
- 电子测试和测量系统
应用
航空航天和防务
- 国防通讯
AD9081

AD9081 混合信号前端(MxFE®)是一款高度集成的套件,具有四个 16 位、12 GSPS 最大采样率、RF 数模转换器(DAC)内核,以及四个 12 位、4 GSPS 速率、RF 模数转换器(ADC)内核。AD9081 非常适合需要宽带 ADC 和 DAC 来处理具有宽瞬时带宽信号的应用。该套件具有八个发送和八个接收通道,支持 24.75 Gbps/通道 JESD204C 或 15.5… 更多...
AD9081 混合信号前端(MxFE®)是一款高度集成的套件,具有四个 16 位、12 GSPS 最大采样率、RF 数模转换器(DAC)内核,以及四个 12 位、4 GSPS 速率、RF 模数转换器(ADC)内核。AD9081 非常适合需要宽带 ADC 和 DAC 来处理具有宽瞬时带宽信号的应用。该套件具有八个发送和八个接收通道,支持 24.75 Gbps/通道 JESD204C 或 15.5 Gbps/通道 JESD204B 标准。该套件还具有片内时钟乘法器,以及直接针对 RF 应用的宽带或多频带数字信号处理(DSP)功能。可以绕过 DSP 数据路径,以允许转换器内核与 JESD204 数据收发器端口之间直接连接。该套件还具有针对相位阵列雷达系统和电子战应用的低延迟回送和跳频模式。提供两种型号的 AD9081。4D4AC 模型支持完整的瞬时通道带宽,而 4D4AB 模型通过自动配置 DSP,来限制启动时的瞬时带宽,从而支持每通道 600 MHz 的最大瞬时带宽。
应用
- 无线通信基础设施
- 微波点对点、E 频段和 5G 毫米波
- 宽带通信系统
- DOCSIS 3.1 和 4.0 CMTS
- 相控阵雷达与电子战
- 电子测试和测量系统
应用
航空航天和防务
- 飞机通信
- 航空电子产品和解决方案
- 导弹和精确打击武器
- 航空航天和防务雷达系统
- 相控阵
- 国防通讯
- 电子监控和对抗
无线通信解决方案
- 5G毫米波无线通信
- 无线基础设施
仪器仪表和测量解决方案
- RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案
- 数据采集
- 电子测试与测量解决方案
AD9082

混合信号前端(MxFE®) 是一款高度集成的器件,搭载16位、12 GSPS最大采样速率的RF数模转换器(DAC)内核,以及12位、6 GSPS采样速率的RF模数转换器(ADC)内核。AD9082支持4个发射器通道和2个接收器通道。AD9082非常适合需要使用宽带ADC和DAC来处理具有宽瞬时带宽的信号的应用。该器件具有16通道、16.22 Gbps JESD204C或15.5 Gbps… 更多...
混合信号前端(MxFE®) 是一款高度集成的器件,搭载16位、12 GSPS最大采样速率的RF数模转换器(DAC)内核,以及12位、6 GSPS采样速率的RF模数转换器(ADC)内核。AD9082支持4个发射器通道和2个接收器通道。AD9082非常适合需要使用宽带ADC和DAC来处理具有宽瞬时带宽的信号的应用。该器件具有16通道、16.22 Gbps JESD204C或15.5 Gbps JESD204B数据收发器端口、片内时钟倍频器和数字信号处理(DSP)功能,适合宽带或多频段直接至RF应用。AD9082还具有旁路模式,允许ADC和/或DAC内核的全宽带功能旁路DSP数据路径。此器件还具有低延迟回送和跳频模式,适用于相控阵雷达系统和电子战应用。
应用
- 无线通信基础设施
- 微波点对点、E频段和5G毫米波
- 宽带通信系统
- DOCSIS 3.1和4.0 CMTS
- 相控阵雷达和电子战
- 电子测试与测量系统
应用
航空航天和防务
- 导弹和精确打击武器
- 航空航天和防务雷达系统
- 相控阵
- 国防通讯
- 电子监控和对抗
仪器仪表和测量解决方案
- RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案
- 数据采集
- 电子测试与测量解决方案
无线通信解决方案
- 无线基础设施
千兆多媒体串行链路(GMSL)技术
- 千兆多媒体串行链路(GMSL)解决方案
AD9371

AD9371是一款高度集成的宽带RF收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器和测试和数字信号处理功能。IC提供FDD和TDD应用中3G/4G微和宏基站设备所需的灵活高性能和低功耗组合。该器件的工作频率范围为300 MHz至6000 MHz,涵盖大部分特许执照和免执照蜂窝频段。此IC支持最高100 MHz接收器带宽。另外,它还支持带宽高达250 MHz的观测接收器和发送频率合成,能够适应数… 更多...
AD9371是一款高度集成的宽带RF收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器和测试和数字信号处理功能。IC提供FDD和TDD应用中3G/4G微和宏基站设备所需的灵活高性能和低功耗组合。该器件的工作频率范围为300 MHz至6000 MHz,涵盖大部分特许执照和免执照蜂窝频段。此IC支持最高100 MHz接收器带宽。另外,它还支持带宽高达250 MHz的观测接收器和发送频率合成,能够适应数字校正算法。
该收发器由宽带直接变频信号路径组成,拥有罕有的噪声系数和线性度。每个完整的接收器和发射器子系统都内置直流失调校正、正交误差校正功能和可编程数字滤波器,消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。它集成了一些辅助功能,如辅助模数转换器(ADC)、辅助数模转换器(DAC)和通用输入/输出(GPIO),可提供额外的监控和控制功能。
内置具有两个输入的观测接收器通道,可监控每个发射器输出并实施干燥降低和校准应用。该通道还连接到三个嗅探器接收器输入,可监控不同频段内的无线电活动。
高速JESD204B接口支持最高6144 Mbps的通道速率。四个通道专门用于这些发射器、此接收器以及观测接收器通道。
完全集成的锁相环(PLL)可同时针对发射器、接收器、观测接收器和时钟部分提供高性能、低功耗的小数N分频频率合成。精心设计和布局技术提供高性能基站应用中所需的隔离性能。所有集成式压控振荡器(VCO)和环路滤波器元件可较大程度地减少外部元件数量。
需要1.3 V电源向AD9371内核供电,并通过标准四线式串行端口进行控制。其它电压电源提供适当的数字接口电平,可优化发射器和辅助转换器性能。AD9371采用12 mm × 12 mm、196引脚芯片级球栅阵列封装(CSP_BGA)。
应用
- 3G/4G微基站和宏基站(BTS)
- 3G/4G多载波微微蜂窝
- FDD和TDD有源天线系统
- 微波非视距(NLOS)回程系统
应用
航空航天和防务
- 导弹和精确打击武器
- 航空电子产品和解决方案
- 相控阵
- 国防通讯
- 无人飞行器(UAV)系统
- 电子监控和对抗
仪器仪表和测量解决方案
- 信号发生器(通过射频传输音频)决方案
- 通信测试设备
- RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案
AD9375

AD9375 是高度集成的宽带射频 (RF) 收发器,提供双通道发射器 (Tx) 和接收器 (Rx)、集成式合成器、完全集成的数字预失真 (DPD) 励磁器和自适应引擎,以及数字信号处理功能。在频分双工 (FDD) 和时分双工 (TDD) 应用中,该 IC 可实现 3G/4G 小蜂窝和大规模多入多出 (MIMO) 设备所需的多种高性能低功耗组合。AD9375 工作范围为 300 MHz 到 600… 更多...
AD9375 是高度集成的宽带射频 (RF) 收发器,提供双通道发射器 (Tx) 和接收器 (Rx)、集成式合成器、完全集成的数字预失真 (DPD) 励磁器和自适应引擎,以及数字信号处理功能。在频分双工 (FDD) 和时分双工 (TDD) 应用中,该 IC 可实现 3G/4G 小蜂窝和大规模多入多出 (MIMO) 设备所需的多种高性能低功耗组合。AD9375 工作范围为 300 MHz 到 6000 MHz,可覆盖大部分许可和免许可蜂窝频段。DPD 算法可线性化处理高达 40 MHz 的信号带宽,具体取决于功率放大器 (PA) 特性(例如,两个相邻的 20 MHz 载波)。该 IC 支持的接收器 (Rx) 带宽最高达 100 MHz;支持的观察接收器 (ORx) 和发射器 (Tx) 合成带宽高达 250 MHz,可适应数字校正算法。
收发器包括宽带直接转换信号路径,具有出色的噪声指数和线性度。每个完整的接收器 (Rx) 和发射器 (Tx) 子系统都包括直流失调矫正、正交误差校正 (QEC) 以及可编程数字滤波器,因此数字基带中不再需要这些功能。它集成了辅助模拟数字转换器 (ADC)、辅助数字模拟转换器 (DAC) 以及通用输入/输出 (GPIO) 等若干辅助功能,因而可提供额外的监测和控制能力。
该器件包含具有两路输入的观察接收器 (ORx) 通道,以监测每个发射器输出并实施校准应用。这个通道还连接三个嗅探接收器 (SnRx) 输入,可以监测不同频段上的无线电活动。
高速 JESD204B 接口支持高达 6144 Mbps 的线速。四线专用于发射器,四线专用于接收器和观察接收器通道。
完全集成的锁相环 (PLL) 为发射器 (Tx)、接收器 (Rx) 和观察接收器 (ORx) 以及时钟部分提供高性能、低功耗、小数分频合成。精心选用的设计和布局技术提供了高性能基站应用所要求的隔离。其中集成了全部压控振荡器 (VCO) 和环路滤波器元件,从而尽可能减少外部元件数量。
该器件包含完全集成的低功耗 DPD 励磁器和适合 PA 线性化使用的自适应引擎。DPD 特性支持使用高效 PA,大幅降低小蜂窝基站无线电的功耗,同时减少了连接基带处理器所需的 JESD204B 线数。
AD9375 内核需由 1.3 V 电源供电,并通过标准 4 线串行端口进行控制。其他电源提供正确的数字接口电平,并优化发射器和辅助转换器性能。AD9375 采用 12 mm × 12 mm、196 球芯片级球栅阵列 (CSP_BGA) 封装。
应用
- 3G/4G 小蜂窝基站 (BTS)
- 3G/4G 大规模 MIMO/有源天线系统
应用
航空航天和防务
- 航空电子产品和解决方案
- 相控阵
- 相控阵解决方案
无线通信解决方案
- 无线基础设施
AD9986

AD9986是一款高度集成的器件,搭载16位、12 GSPS最大采样速率的RF数模转换器(DAC)内核,以及12位、6 GSPS采样速率的RF模数转换器(ADC)内核。AD9986支持四个发射器通道和两个接收器通道,采用四个发射器、两个接收器(4T2R)配置。AD9986非常适合数字预失真观测接收器路径需要宽带宽的2天线和4天线发射器应用。AD9986在单通道模式下支持高达6 GSPS的复数发送和… 更多...
AD9986是一款高度集成的器件,搭载16位、12 GSPS最大采样速率的RF数模转换器(DAC)内核,以及12位、6 GSPS采样速率的RF模数转换器(ADC)内核。AD9986支持四个发射器通道和两个接收器通道,采用四个发射器、两个接收器(4T2R)配置。AD9986非常适合数字预失真观测接收器路径需要宽带宽的2天线和4天线发射器应用。AD9986在单通道模式下支持高达6 GSPS的复数发送和接收数据速率。发送和接收路径支持的最大无线电信道带宽分别为1.2 GHz和2.4 GHz (4T2R)。AD9986具有16通道24.75 Gbps JESD204C或15.5 Gbps JESD204B串行数据端口、片内时钟倍频器和数字信号处理功能,适合多频段直接至RF射频应用。
应用
- 无线通信基础设施
- W-CDMA、LTE、LTE-A、大规模MIMO
- 微波点对点、E频段和5G毫米波
- 宽带通信系统
- DOCSIS 3.1和4.0 CMTS
- 通信测试与测量系统
应用
无线通信解决方案
- 5G毫米波无线通信
- 无线基础设施
AD9988

AD9988 是一款高度集成的套件,具有四个 16 位、12 GSPS 最大采样率、RF 数模转换器 (DAC) 内核,以及四个 12 位、4 GSPS 速率、RF 模数转换器 (ADC) 内核。该套件通过 4T4R 配置,支持 4 个变送器通道和 4 个接收器通道。该产品非常适合四天线 TDD 变送器应用,在该应用中,接收器路径可以在接收器和观察模式之间共享。可以配置和切换 GPIO 引脚,以支… 更多...
AD9988 是一款高度集成的套件,具有四个 16 位、12 GSPS 最大采样率、RF 数模转换器 (DAC) 内核,以及四个 12 位、4 GSPS 速率、RF 模数转换器 (ADC) 内核。该套件通过 4T4R 配置,支持 4 个变送器通道和 4 个接收器通道。该产品非常适合四天线 TDD 变送器应用,在该应用中,接收器路径可以在接收器和观察模式之间共享。可以配置和切换 GPIO 引脚,以支持不同的用户模式,同时保持相位一致性。在 4T4R 配置中,支持的最大射频通道带宽为 1.2 GHz,采样分辨率为 16 位。AD9988具有一个 16 通道 24.75 Gbps JESD204C 或 15.5 Gbps JESD204B 串行数据端口,其中每个变送/接收链路最多可支持八个通道,还有一个片内时钟乘法器,并具有针对直接面向 RF 射频应用的多频带的数字信号处理能力。
应用
- 无线通信基础设施
- W-CDMA、LTE、LTE-A、大规模多输入多输出(MIMO)
- 点对点微波、E 波段和 5G mmWave
- 宽带通信系统
- DOCSIS 3.0+ 电缆调制解调器终端系统 (CMTS)
- 通讯测试与测量系统
应用
无线通信解决方案
- 5G毫米波无线通信
- 无线基础设施
ADRV9009

ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,以满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。
接收路径由两个独立的宽带宽、直接变频接收器组成,具有一流的动态范围。该器件还支持用于TDD应用的宽带宽、时间共享观测路径接收器(ORx)。完整的接收子系统拥有自动和手动衰减控制、… 更多...
ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,以满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。
接收路径由两个独立的宽带宽、直接变频接收器组成,具有一流的动态范围。该器件还支持用于TDD应用的宽带宽、时间共享观测路径接收器(ORx)。完整的接收子系统拥有自动和手动衰减控制、直流失调校正、正交误差校正(QEC)和数字滤波功能,从而消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。还集成了多种辅助功能,比如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、用于功率放大器(PA)的通用输入/输出(GPIO)以及RF前端控制。
除自动增益控制(AGC)之外,ADRV9009还具有灵活的外部增益控制模式,且在动态设置系统级增益方面具有极大的灵活性。
接收信号通过具有固有抗混叠特性的一组四个高动态范围、连续时间Σ-Δ ADC实现数字化。相比传统的中频(IF)接收器时,直接变频架构组合不会出现带外镜像混频或缺少混叠,可降低对RF滤波器的要求。
发射器采用创新的直接变频调制器,可实现高调制精度和极低的噪声。
观测接收器路径由一个宽带宽、直接变频接收器组成,具有一流的动态范围。
完全集成的锁相环(PLL)可同时针对发射器(Tx)和接收器(Rx)信号路径提供高性能、低功耗的小数N分频RF频率合成。额外的频率合成器可生成转换器、数字电路和串行接口所需的时钟。多芯片同步机制可同步RF本振(LO)相位和多个ADRV9009芯片之间的基带时钟。同时采取防范措施,以满足高性能基站应用的隔离要求。还集成了压控振荡器(VCO)和环路滤波器元件。
高速JESD204B接口支持高达12.288 Gbps的通道速率,在最宽带宽模式下实现每发射器两个通道以及每接收器单个通道。该接口还支持针对更低带宽的交错模式,从而将高速数据接口通道总数降至1。还支持固定和浮点两种数据格式。浮点格式使内部AGC对解调器器件不可见。
ADRV9009的内核可由1.3 V稳压器至1.8 V稳压器直接供电并通过标准的四线式串行端口进行控制。全面的节电模式可将正常使用情况下的功耗降至低点。ADRV9009采用12 mm × 12 mm、196引脚芯片级球栅阵列封装(CSP_BGA)。
应用
- 3G、4G和5G TDD宏蜂窝基站
- TDD有源天线系统
- 大规模多路输入、多路输出(MIMO)
- 相控阵雷达
- 电子战
- 军事通信
- 便携测试设备
应用
航空航天和防务
- 航空电子产品和解决方案
- 导弹和精确打击武器
- 电子监控和对抗
- 无人飞行器(UAV)系统
- 国防通讯
- 相控阵
- 导弹和精确打击武器解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案
- 通信测试设备
- 信号发生器(通过射频传输音频)决方案
HMC7044

HMC7044是一款高性能双环路整数N分频抖动衰减器,能够选择参考并生成超低相位噪声的频率,支持配有并行或串行(JESD204B型)接口的高速数据转换器。 HMC7044具有两个可通过SPI选择的整数模式PLL和交叠的片内VCO,调谐范围分别达2.5 GHz和3 GHz。 该器件旨在满足GSM和LTE基站设计的要求,并通过多种时钟管理和分配特性来简化基带和无线电卡时钟树的设计。 HMC7044提供… 更多...
HMC7044是一款高性能双环路整数N分频抖动衰减器,能够选择参考并生成超低相位噪声的频率,支持配有并行或串行(JESD204B型)接口的高速数据转换器。 HMC7044具有两个可通过SPI选择的整数模式PLL和交叠的片内VCO,调谐范围分别达2.5 GHz和3 GHz。 该器件旨在满足GSM和LTE基站设计的要求,并通过多种时钟管理和分配特性来简化基带和无线电卡时钟树的设计。 HMC7044提供14路低噪声且可配置的输出,可以灵活地与许多不同器件接口,包括数据转换器、现场可编程门阵列(FPGA)和混频器本振(LO)。
HMC7044的DCLK和SYSREF时钟输出可配置来支持CML、LVDS、LVPECL和LVCMOS等信号标准,不同的偏置设置则可抵消变化的板插入损耗。
应用- JESD204B时钟产生
- 蜂窝基础设施(多载波GSM、LTE、W-CDMA)
- 数据转换器时钟
- 微波基带卡
- 相控阵参考分配
收起...
应用
航空航天和防务
- 导弹和精确打击武器
- 相控阵
- 航空航天和防务雷达系统
- 电子监控和对抗
- 国防通讯
无线通信解决方案
- 无线基础设施
HMC7043

HMC7043旨在满足多载波GSM和LTE基站设计的要求,并通过多种时钟管理和分配特性来简化基带和无线电卡时钟树的设计
HMC7043提供14路低噪声且可配置的输出,可以灵活地与基站收发台(BTS)系统中的许多不同器件接口,如数据转换器、本振、发射/接收模块、现场可编程门阵列(FPGA)和数字前端ASIC等。 HMC7043可生成符合JESD204B接口要求的多达7个DCLK和SYSREF时钟对。… 更多...
HMC7043旨在满足多载波GSM和LTE基站设计的要求,并通过多种时钟管理和分配特性来简化基带和无线电卡时钟树的设计
HMC7043提供14路低噪声且可配置的输出,可以灵活地与基站收发台(BTS)系统中的许多不同器件接口,如数据转换器、本振、发射/接收模块、现场可编程门阵列(FPGA)和数字前端ASIC等。 HMC7043可生成符合JESD204B接口要求的多达7个DCLK和SYSREF时钟对。
系统设计人员可以生成更少的DCLK和SYSREF对,并针对独立的相位和频率配置其余的输出信号路径。 DCLK和SYSREF时钟输出均可配置为支持CML、LVDS、LVPECL和LVCMOS等不同的信号标准,不同的偏置条件则可调整变化的板插入损耗。
HMC7043独特的特性之一是对14个通道分别进行独立灵活的相位管理。 所有14个通道均支持频率和相位调整。 这些输出还可针对50 Ω或100 Ω内部和外部端接选项进行编程。
HMC7043器件具有RF SYNC功能,支持确定性同步多个HMC7043器件,即确保所有时钟输出从同一时钟沿开始。 可通过改写嵌套式HMC7043或SYSREF控制单元/分频器,然后重新启动具有新相位的输出分频器来实现。
HMC7043采用48引脚、7 mm × 7 mm LFCSP封装,且裸露焊盘接地。
应用
- JESD204B时钟产生
- 蜂窝基础设施(多载波GSM、LTE、W-CDMA)
- 数据转换器时钟
- 相控阵参考分配
- 微波基带卡
收起...
应用
航空航天和防务
- 导弹和精确打击武器
- 相控阵
- 航空航天和防务雷达系统
- 电子监控和对抗
AD9528

AD9528是一款双级PLL,集成JESD204B/JESD204C SYSREF发生器,可用于多器件同步。第一级锁相环(PLL) (PLL1)通过减少系统时钟的抖动,从而实现输入基准电压调理。第二级PLL (PLL2)提供高频时钟,可实现来自时钟输出驱动器的较低积分抖动以及较低宽带噪声。外部VCXO提供PLL2所需的低噪声基准电压,以满足苛刻的相位噪声和抖动要求,实现可以接受的性能。片内VCO的… 更多...
AD9528是一款双级PLL,集成JESD204B/JESD204C SYSREF发生器,可用于多器件同步。第一级锁相环(PLL) (PLL1)通过减少系统时钟的抖动,从而实现输入基准电压调理。第二级PLL (PLL2)提供高频时钟,可实现来自时钟输出驱动器的较低积分抖动以及较低宽带噪声。外部VCXO提供PLL2所需的低噪声基准电压,以满足苛刻的相位噪声和抖动要求,实现可以接受的性能。片内VCO的调谐频率范围为3.450 GHz至4.025 GHz。集成的SYSREF发生器输出单次、N次或连续信号,并与PLL1和PLL2输出同步,以便对齐多个器件的时间。
AD9528产生最高频率为1.25 GHz的六路输出(输出0至输出3、输出12和输出13),以及最大频率高达1 GHz的八路输出。每一路输出均可配置为直接从PLL1、PLL2或内部SYSREF发生器输出。14路输出通道的每一路都包含一个带数字相位粗调功能的分频器,以及一个模拟微调相位延迟模块,允许全部14路输出具有时序对齐的高度灵活性。AD9528还可用作灵活的双通道输入缓冲器,以便实现14路器件时钟和/或SYSREF信号的分配。启动时,AD9528直接向输出12和输出13发送VCXO信号,用作启动就绪时钟。
注意在整篇数据手册中,双功能引脚名称通过适用的相关功能来引用。
应用
- 高性能无线收发器
- LTE和多载波GSM基站
- 无线和宽带基础设施
- 医疗仪器
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟;支持JESD204B/JESD204C
- 低抖动、低相位噪声时钟分配
- 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
应用
航空航天和防务
- 毫米波成像与传感
- 国防通讯
- 导弹和精确打击武器
- 相控阵
- 电子监控和对抗
无线通信解决方案
- 无线基础设施
医疗健康解决方案
- 医疗超声设备
AD9525

AD9525旨在满足长期演进(LTE)和多载波GSM基站设计的转换器时钟要求。
AD9525提供低功耗、多路输出时钟分配功能,具有低抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL),可以配合外部VCO或VCXO使用。VCO输入和八个LVPECL输出最高工作频率为3.6 GHz。所有输出共用一个分频器,分频范围为1到6。
AD9525提供了一个专用输出,可用于提供一个用于重置或同步数据转换器的可编程信号。输出… 更多...
AD9525旨在满足长期演进(LTE)和多载波GSM基站设计的转换器时钟要求。
AD9525提供低功耗、多路输出时钟分配功能,具有低抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL),可以配合外部VCO或VCXO使用。VCO输入和八个LVPECL输出最高工作频率为3.6 GHz。所有输出共用一个分频器,分频范围为1到6。
AD9525提供了一个专用输出,可用于提供一个用于重置或同步数据转换器的可编程信号。输出信号可以通过一个SPI写入操作激活。
AD9525提供48引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。外部VCXO或VCO的工作电压最高可达5.5 V。
AD9525的工作温度范围为−40°C至+85°C的扩展工业温度范围。
应用- LTE和多载波GSM基站
- 为高速ADC、DAC提供时钟
- 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
- 40/100Gb/s OTN线路端时钟
- 电缆/DOCSIS CMTS时钟
- 测试与测量
应用
无线通信解决方案
- 无线基础设施
航空航天和防务
- 电子监控和对抗
- 航空航天和防务雷达系统