ChipDNA嵌入式安全PUF技术
没人能够窃取无定之钥
当下,复杂的侵入性攻击频繁发生,意图是从加密IC中获取加密密钥。如果此类攻击成功获取了密钥,IC将彻底丧失它所提供的安全防护。基于物理不可克隆函数(PUF)的密钥可提供针防御侵入性攻击的高水平保护,因为基于PUF的密钥不会存储在存储器中或以其他静态形式存在。
ChipDNA PUF安全概述
在我们基于PUF的ChipDNA™安全验证器中,每个密钥都以IC的一种精准的模拟特性的形式存在,使其不受所有已知的侵入性攻击工具和功能的影响。每个IC都有ChipDNA生成的唯一密钥,密钥基于物理不可克隆函数,可在温度、电压和IC运行条件下重复。
相比其他技术,ChipDNA PUF安全技术在抵御黑客的侵入式攻击和逆向工程攻击方面,安全防护水平取得了指数级提升。如果黑客试图探测或观测ChipDNA的运行情况,系统会触发修改基础电路的特性,防止黑客找到芯片加密函数使用的唯一值。而黑客们费尽心力的反向工程攻击也同样会告于失败,因为要使ChipDNA电路正常运行,必须保持出厂条件。只有在加密操作需要时,ChipDNA电路才会生成每个器件唯一的密钥,然后立即删除。
最重要的是,ChipDNA安全密钥绝不会以静态形式存储在寄存器或存储器中,也不会游离到IC的电子边界之外。除了具有保护优势之外,ChipDNA还能简化或者消除对安全IC密钥管理的需求。ChipDNA生成的密钥可直接用于以下功能,例如:
- 作为派生密钥操作的根密钥。
- 作为对称密钥,对存储在安全IC的非易失性存储器中的数据进行加密/解密。
- 作为生成ECDSA签名的私钥。
- 作为建立ECDH密钥的私钥。

ChipDNA PUF技术如何提供高水平的物联网安全保护
尽可能的安全:全部上锁,没有钥匙
ChipDNA基于IC的精准模拟特性来派生加密密钥,提供针对网络攻击的高水平防护。此类密钥基于物理不可克隆函数,且不存储在存储器中,也不以其他可能遭到入侵的静态形式存在。

ChipDNA PUF安全用例
ChipDNA嵌入式安全PUF技术的用例包括内部存储器加密、外部存储器加密和验证密钥生成。

内部存储器加密

外部存储器加密