数字信号处理入门指南

以下文档介绍了数字信号处理的基本概念,并且还包含各种推荐的深入信息阅读链接。


mp3Demo_light_blue

什么是DSP?

数字信号处理器(DSP)接收经数字化处理的语音、音频、视频、温度、压力或位置等现实世界信号,然后以数学方式进行操作处理。 DSP可以非常迅速地执行"加"、"减"、"乘"、"除"之类数学运算功能。

信号需要经过处理,才能显示其中所含的信息、进行信号分析或转换成另一种能够使用的信号类型。 在实际应用中,模拟产品检测声、光、温度或压力等信号,然后进行操作处理。 接着由模数转换器等转换器接收,将其转换为1和0的数字格式。随后,由DSP捕获数字化信息并加以处理。 最后,它将数字化信息反馈回现实世界使用。 这个过程可通过两种方式来实现,一是数字方式,二是经过数模转换器,转成模拟格式。 二者均以高速完成。

通过下图可以清楚了解MP3播放器中DSP的工作原理。 在录制阶段,模拟音频通过接收器或其他来源输入。 模拟信号接着通过一个模数转换器转换为数字信号,再传至DSP。 DSP进行MP3编码,然后将文件保存至内存。 在回放阶段,文件从内存中取出,由DSP解码,再经数模转换器转回模拟信号。这样模拟信号就可以通过音响系统输出。 在更复杂的例子中,DSP将执行其他功能,如音量控制、均衡和用户界面。

电脑可以利用DPS信息来控制安保、电话、家庭影院系统及视频压缩等功能。 信号可以经过压缩,这样就能将信号从某处快速高效地传送到另一处(例如:电话会议可以通过电话线传送语音和视频)。 还可以增强或操纵信号,提高其质量或是提供人类感知不到的信息(如消除手机回声或通过电脑提高医疗图像画质)。 尽管能以模拟形式处理现实信号,但数字化处理同时还具备高速准确的优势。

因为可对DSP进行编程,所以DSP应用范围广泛。 您可以创建自己的软件,或使用ADI及其第三方提供的软件完成具体应用的DSP解决方案设计。

有关使用DSP处理现实信号优势的更多详情,请阅读以下模拟对话文章的第一部分: 为什么要使用DSP? 数字信号处理101 - DSP系统设计入门课程。


insideDSP

DSP内部结构如何?

DSP包含以下这些重要元件:

  • 程序存储器:储存DSP将用来处理数据的程序
  • 数据存储器:储存将要处理的信息
  • 计算引擎:进行数学处理、访问程序存储器中的程序及数据存储器中的数据。
  • 输入/输出:提供一系列功能,与外部连接

推荐阅读

数字信号处理是一个复杂的问题,即使是经验最丰富的DSP专业人员有时也会感到棘手。上面只是概略介绍,另外ADI还提供以下资源,其中包含有关数字信号处理的更全面信息。

定点与浮点数字信号处理

技术概述及应用考虑

  • 模拟对话系列: 数字信号处理101 - DSP系统设计入门课程
    • 第一部分:为什么要使用DSP? DSP架构和DSP相对于传统模拟电路的优势
    • 第二部分:了解有关数字滤波器的更多信息
    • 第三部分:在硬件平台上实施算法
    • 第四部分:对实时I/O的编程考虑
  • DSP介绍:常用词语及说明

DSP培训班是学习如何使用ADI DSP芯片的一条快速高效途径。 培训班旨在通过讲解和动手练习帮助学员掌握有关ADI DSP的知识。 欲获取日程表和注册信息,请访问学习和开发页面。