ADUCM350:16位精密、低功耗片上计量仪,具有CORTEX-M3和连接性
ADUCM350:16位精密、低功耗片上计量仪,具有CORTEX-M3和连接性
ADuCM350是一款完整的、纽扣电池供电的、高精密片上计量仪,适合便携式设备应用,例如护理点诊断和用于监护生命体征的穿戴式设备。 ADuCM350针对高精密电流、电压和阻抗测量功能而设计。
本网站包含用以完成采用ADuCM350的模拟前端(AFE)评估和系统级原型制作的设计资源。 强烈建议设计之前首先下载并仔细查看ADuCM350支持文档。
注意 – ADuCM350的应用支持包含ADI评估硬件和软件、可下载的设计文件包以及由应用工程响应团队维护管理的在线支持社区论坛。 获得有关ADuCM350技术支持指南如下:
- 设计包中的原理图和规格都经过验证,确保ADuCM350提供最佳性能。 有必要遵循这些规格及其相应条件,以便在设计中获得器件的额定性能。
- ADuCM350软件开发套件示例代码、驱动器和工具仅供参考,ADI公司不对其担保或支持。
- 模拟前端项目示例经过开发和验证,确保达到最佳AFE性能。 重新配置AFE序列、AFE校准程序可能造成无法正常使用或非最佳AFE性能。
- ADuCM350评估板、母板和子板特性由ADI提供。 若您在设计中遇到任何问题,您必须在ADI评估平台上重现该问题。
- 阐明设计文件包中内容的相关问题应提交至社区论坛,ADI响应团队将会作出回答。 不支持超出设计资源范围的问题。
(需注册) |
访问中文技术论坛上的 ADuCM350
模拟微控制器支持社区