面向5G无线电基站的RF技术
本在线研讨会将讨论面向新兴5G无线电的RF技术创新方面的相关挑战和机遇。我们首先概述5G技术及其对无线电的影响。然后讨论面向6Ghz亚频段和毫米波频率范围的5G无线电。6GHz亚频段将讨论实现大规模MIMO尺寸;毫米波将侧重于混合波束成形系统的集成考虑因素以及毫米波无线电的可用选择。
-
Thomas Cameron
thomas.cameron@analog.com
通信事业部首席技术官
Thomas Cameron博士是ADI公司无线技术总监。他主管蜂窝基站系统中集成电路的技术创新。目前,他正在研发5G系统的蜂窝和毫米波频段无线电技术。在此之前,他担任ADI公司通信事业部的系统工程总监。
Cameron博士拥有超过30年的电信网络技术研发经验包括蜂窝基站、微波无线电以及电缆系统。2006年加入ADI公司前,他曾在Bell Northern Research、Nortel、Sirenza Microdevices以及WJ Communications领导各种RF系统和技术的开发工作。
Cameron博士拥有佐治亚理工学院电气工程博士学位。他持有7项无线技术专利,并撰写了大量技术论文和文章。