问题:
我的运算放大器输出有嗡嗡声,并且没有任何电源滤波可以提供帮助。我该怎么做?

答案:
如果要问什么会发出嗡嗡声,爱猜谜的小朋友可能会马上很可爱地告诉您,蜜蜂会发出嗡嗡声。通常,运放发出嗡嗡声有几个方面的原因。
电路发出嗡嗡声的一般原因是直流电源上的工频(或者通常是工龄的倍频)纹波所导致的。这个问题可以通过加大去耦电容来解决,或者使用更好的方法,即采用稳 压电路,不过这对低频纹波的衰减有副作用。正如我们所知,现有的开关电源会产生大量的高频噪声,必须把这些高频噪声限制在电源电路里而不能泄漏出来。它们 一般没有低频噪声的问题,因此在您的电源中这可能也不是产生问题的原因,不过这是可以利用示波器和频谱来确认一下。
引起嗡嗡声的另一个原因是信号线或地线(形成可怕的“接地回路”)中的工频电流,这是由于工频电流或电压太靠近信号电路而引入的。解决问题的方法在早前 “锁定噪声”这个非常见问题解答中已经讨论过了,这些方法对低频和高频都非常有用。如果您成功地解决了电源中与低频噪声相关的一些问题。利用电池进行供电 并对您的电路进行测试(如果必要的话,请利用简单的线性集成电路调节器来进行稳压),再在您的开关电源上用一个阻性负载来模拟运放的功耗,通过开关电源的 开与关来查验噪声。
如果嗡嗡声依然存在,那就有必要研究一下这种声音进入到运放的机理了。一种非常出人意料的常见原因来自于输入保护二极管的光电流。玻封二极管的特性类似一 个光电池,如果调制光照射这些二极管,则它们的漏电流也被光所调制,而且如果由交流电供电的荧光灯光线的调制频率为120Hz(某些国家是100Hz), 则采用了这些二极管的电路将会产生嗡嗡声。二极管生产厂商并不会指明这一影响,而且即使是同一种器件,每个器件之间的差异也很大,解决这一问题的方法是用 塑料封二极管代替玻封二极管。
1 读完下面的故事,您或许能明白产生嗡嗡声的另一个原因。有一个男 子走进酒吧,看到一个钢琴师在弹钢琴,一只小猴子用他的毡帽收小费。在该男子欣赏演奏的时候,小猴子偷喝了他的啤酒。于是他上前拍了拍这位钢琴师的肩膀, 说:“你知道你的小猴子喝了我的啤酒吗?”“没有,”钢琴师知道,“你听到的不是猴子喝啤酒的声音,我想我能够模仿出这种声音。”
2 请点击http://www.analog.com/raq/noise参加另一个非常见问题解答——“锁定噪声——不让它逃跑”