促成客户成功和全球影响的催化剂

充满激情、注重协作、积极上进、勇于创新,这些特质是 ADI 公司每一位现场应用工程师 (FAE) 的关键差异因素。FAE 是 ADI 公司与客户之间进行交流的桥梁,是打造技术解决方案的尖兵。他们利用技术专长,与客户共同建立设计解决方案,为人类和地球带来直接的影响。

凭借全球领先的半导体地位和无与伦比的产品组合,ADI 的 FAE 为汽车电气化、数字医疗、工业自动化、通信、航天和消费级应用等领域提供下一代 Intelligent Edge 解决方案。

加入我们,开启您的辉煌事业。

搜索 FAE 职位   或者直接发送简历至 SalesHiring@Analog.com

Anelise Sacks headshot
“作为 FAE,你们可以改变世界。你们可以加快技术应用速度,对世界产生影响。你们能够发现客户面临的问题,能够想象未来,将 ADI 着眼于帮助我们缩小与客户成功之间的差距。你还能想到比这更重要的工作吗?

Anelise Sacks

执行副总裁兼首席客户官 | ADI公司

为何担任 ADI 公司的 FAE?

Erica Weber headshot.

“ADI 为 FAE 铺设了一条走上专业化 FAE 道路的机会 — 这是一个巨大的优势。我有一些在其他公司担任 FAE 职务的朋友,他们认为必须进入管理层才能推进职业的发展,否则就只能成为某个行业的主题专家。与 ADI 公司不同,他们无法走上成长为专业 FAE 的职业道路。我们鼓励员工接受新的技能培训,参与不同行业的工作,推进职业的发展,这是其他公司不具备的优势。”

Erica Weber
高级客户经理 | 现场销售


Jake Salmi headshot.

“ADI 文化非常注重协作性创造性 — 喜欢追根究底是我们的本能。在这种文化的熏陶下,我会大胆提出解决问题的新思路。我们鼓励推陈出新,对创新者给予奖励。就合作而言,我们的竞争力主要关注组织外部的关系。作为 ADI 的一名现场应用工程师 (FAE),我可以放心地为客户提供基于客户最佳利益的解决方案,而不必考虑该解决方案是哪个业务部门或产品团队提供的。”

Jake Salmi
现场应用工程师 | ADI 公司


“几乎每天,或者至少每周,你都有机会学习新知识 — 这一点非常吸引人。”

Leo Rodriguez-Negron
高级现场应用工程师 | ADI 公司

“在 ADI 公司,FAE 的职业发展道路十分明确。与其他公司相比,这是一条更清晰而确定的道路。”

Leo Chow
现场应用主管工程师 | ADI 公司

Young engineer uses virtual reality to rotate a turbine engine's digital twin.
Young engineer uses virtual reality to rotate a turbine engine's digital twin.

在 ADI 公司,一名优秀的 FAE
需要具备哪些特质?
在 ADI 公司,一名优秀的 FAE需要具备哪些特质?

在 ADI,一名成功的 FAE 需要具备一些关键品质,其中最重要的是,要有为客户解决棘手问题的动力。

要成为 ADI 公司一名成功的 FAE,您必须是……

充满激情的技术专家

Senior engineer examines an electronic device with a q-tip.

有魅力的沟通者

Female engineer with a bright smile uses an oscilloscope.

有竞争力的销售员

Two businessmen talk while drawing on a whiteboard.

注重协作的思考者

Engineers gathered around an illuminated conference table.

勤学好问的分析师

Female engineer in cleanroom operates complex machinery.

促进增长的驱动力

Two engineers smile while examining a device under a microscope.

ADI 公司如何帮助客户影响世界

Desert landscape with hundreds of solar-tracking heliostat panels.
Desert landscape with hundreds of solar-tracking heliostat panels.

BrightSource Energy BrightSource Energy

了解如何通过整合 ADI 运动控制技术来帮助 BrightSource Energy 引领更清洁且更可持续的太阳能发电之路

阅读更多关于 Signals+ 的信息
Tempo home gym tracking a man's motions as he works out.
Tempo home gym tracking a man's motions as he works out.

Tempo:屡获殊荣的 AI 驱动式
家用健身设备
Tempo:屡获殊荣的 AI 驱动式家用健身设备

3D Tempo Vision 利用 ADI 行业领先的 ToF 技术,实现了由 AI 驱动的个人锻炼、实时反馈以及在线定制训练计划解决方案。

探索 Signals+
“在 ADI 公司,FAE 可以获得很多机会;职位晋升和职业发展很普遍,我们也鼓励积极上进的态度。FAE 文化注重培养领导力、合作性和创新精神。这是一个人人有机会与多年来致力于推进半导体技术发展的技术领导者分享他们的创造性思想的环境。FAE 与经验丰富的 IC 产品定义者、应用工程师和市场人员合作,推动旨在超越“可能”范畴的下一代半导体的发展,同时帮助客户利用当前技术发展创新的电路设计解决方案。”

John Rice

现场应用工程师 | ADI公司

搜索 FAE 职位   或者直接发送简历至 SalesHiring@Analog.com