简介
电流检测电阻有多种形状和尺寸可供选择,用于测量诸多汽车、功率控制和工业系统中的电流。使用极低值电阻(几mΩ或以下)时,焊料的电阻将在检测元件电阻中占据很大比例,结果大幅增加测量误差。高精度应用通常使用4引脚电阻和开尔文检测技术以减少这种误差,但是这些专用电阻却可能十分昂贵。另外,在测量大电流时,电阻焊盘的尺寸和设计在确定检测精度方面起着关键作用。本文将描述一种替代方案,该方案采用一种标准的低成本双焊盘检测电阻(4焊盘布局)以实现高精度开尔文检测。图1所示为用于确定五种不同布局所致误差的测试板。

电流检测电阻
采用2512封装的常用电流检测电阻的电阻值最低可达0.5 mΩ,其最大功耗可能达3 W。为了展现最差条件下的误差,这些试验采用一个0.5 mΩ、3 W电阻,其容差为1%(型号:ULRG3-2512-0M50-FLFSLT制造商:Welwyn/TTelectronics)其尺寸和标准4线封装如图2所示。

传统封装
对于开尔文检测,必须将标准双线封装焊盘进行拆分,以便为系统电流和检测电流提供独立的路径。图3显示了此类布局的一个例子。系统电流用红色箭头表示的路径。如果使用一种简单的双焊盘布局,则总电阻为:

为了避免增加电阻,需要把电压检测走线正确的布局到检测电阻焊盘处。系统电流将在上部焊点导致显著的压降,但检测电流则会在下部焊点导致可以忽略不计的压降。可见,这种焊盘分离方案可以消除测量中的焊点电阻,从而提高系统的总体精度。

优化开尔文封装
图3所示布局是对标准双焊盘方案的一种显著的改进,但是,在使用极低值电阻(0.5 mΩ或以下)时,焊盘上检测点的物理位置以及流经电阻的电流对称性的影响将变得更加显著。例如,ULRG3-2512-0M50-FLFSL是一款固态金属合金电阻,因此,电阻沿着焊盘每延伸一毫米,结果都会影响有效电阻。使用校准电流,通过比较五种定制封装下的压降,可以确定优质检测布局。
测试PCB板
图4展示在测试PCB板上构建的五种布局模式,分别标记为A到E。我们尽可能把走线布局到沿着检测焊盘延伸的不同位置的测试点,表示为图中的彩点。各个电阻封装为:
- 基于2512建议封装的标准4线电阻(见图2(b))。检测点对(X 和 Y)位于焊盘外缘和内缘(x轴)。
- 类似于A,但焊盘向内延伸较长,以便更好地覆盖焊盘区(见图2(a))。检测点位于焊盘中心和末端。
- 利用焊盘两侧以提供更对称的系统电流通路。同时把检测点移动到更中心的位置。检测点位于焊盘中心和末端。
- 与C类似,只是系统电流焊盘在最靠里的点接合。只使用了外部检测点。
- A和B的混合体。系统电流流过较宽的焊盘,检测电流流过较小的焊盘。检测点位于焊盘的外缘和内缘。

在模板上涂抹焊料,并在回流炉中使用回流焊接。使用的是ULRG3-2512-0M50-FLFSLT电阻。
测试步骤
测试设计如图5所示。使20 A的校准电流通过各个电阻,同时使电阻保持在25°C。在加载电流后1秒内,测量产生的差分电压,以防止电阻温度升高1°C以上。同时监控各个电阻的温度,以确保测试结果均在25°C下测得。电流为20 A时,通过0.5 mΩ电阻的理想压降为10 mV。

测试结果
表1列出了采用图4所示检测焊盘位置测得的数据。
表1. 测得电压和误差
封装 | 检测焊盘 | 测得值(mV) | 误差(%) |
A | Y |
9.55 | 4.5 |
X | 9.68 | 3.2 | |
B | Y |
9.50 | 5 |
X | 9.55 | 4.5 | |
C | Y | 9.80 | 2 |
X | 9.90 | 1 | |
D | X | 10.06 | 0.6 |
E | Y | 9.59 | 4.1 |
X | 9.60 | 4 | |
Top pad* | 12.28 | 22.8 | |
*无开尔文检测。对通过高电流主焊盘的电压进行测量,以展示与焊料电阻相关的误差。 |
观察结果
- 由于结果的可比较性以及各电阻偏差都在容限范围之内,所以得出封装C和D的误差最少,。封装C为首选封装,因为它不大可能导致与元件放置容限相关的问题。
- 在每一种情况下,电阻外端的检测点提供的结果准确。这表明,这些电阻是制造商根据电阻的总长度设计的。
- 请注意,在未使用开尔文检测时,焊料电阻相关误差是22%。这相当于约0.144 mΩ的焊料电阻。
- 封装E展示了不对称焊盘布局的效应。回流期间,元件通过大量焊料才能焊盘。应避免这种封装。
结论
根据前面所示结果,最佳封装是C,其预期测量误差小于1%。该封装的建议尺寸如图6所示。

检测走线的布局也会影响测量精度。为了实现更高精度,应在电阻边缘测量检测电压。图7所示建议布局采用通孔,把焊盘外边缘布局到另一层,从而避免切割主电源层。

本文中的数据可能并不适用于所有电阻,而且结果可能因情况而异,具体取决于电阻的材质和尺寸。应该咨询电阻制造商。用户有责任确保封装的布局尺寸和结构均符合各项SMT制造要求。对于因使用本封装而可能导致的任何问题,ADI概不负责。