摘要
本应用笔记介绍了一个用DS8007接口器件和DS5002安全微控制器设计的智能卡支付终端实例。DS8007评估(EV)套件和所提供的C源代码可实现基本的智能卡存款、取款和卡的初始化功能。
概述
本应用笔记介绍了一个基于DS8007多协议双智能卡接口芯片和DS5002安全微控制器的智能卡支付交易系统。该系统可实现基本的智能卡存款、取款交易以及卡的初始化功能。虽然系统没有进行任何与"实际"支付交易系统有关的安全测试,但这里演示的功能对于此类系统极具代表性。
演示中使用的硬件是DS8007评估(EV)板。该评估套件提供了一个方便的、经过验证的平台,用于测试基于DS8007器件的智能卡操作。评估板包括:作为主处理器的DS5002安全微控制器、一个2行20字符的液晶显示(LCD)模块、两个智能卡插槽(分别为信用卡尺寸和SIM尺寸)。此外还提供一个DB-9连接器,用于通过RS-232串行接口传输信号。使用本公司的微控制器工具包(MTK)软件(下载),用户可将PC与RS-232口连接下载程序或数据文件,也可以与应用系统通信。评估板还包括512k x 8的电池备份SRAM,用于存储程序和数据信息。DS5002安全处理器为电池备份的SRAM提供电源检测和控制电路。
开发该应用系统使用的软件工具集是Keil公司的PK51专业开发工具套件,包括µVision3®集成开发环境(IDE)和CX51 ANSI C编译器。PK51包提供汇编器、连接器、仿真器和调试器的完整开发环境。它生成的十六进制文件可使用MTK软件直接从PC下载到DS8007评估板。
应用实例
本应用笔记提供的交易功能可看作是应用笔记4036: 利用DS8007评估套件进行设计中描述的低层功能之上的附加层。
本交易实例可执行和正确管理应用协议数据单元(APDU)的发送和接收。APDU由ACOS3智能卡EMV规范定义。通过生成和发送适当的APDU并处理其可能的响应,可演示典型的支付交易操作。
用于本应用系统的C语言源代码可提供下载,文件名为AN4120_SW.zip。前面提到的应用笔记4036中的代码是这些交易实例的核心,它提供DS8007的所有基本接口/驱动函数和所有直接的低层智能卡接口函数。AN4036中的代码也在相同的网址提供下载,文件名为AN4036_SW.zip。
交易实例详述
为创建一组有代表性的交易功能,本实例实现了三种主要的智能卡操作。
- 取款交易,即扣除信用卡余额
- 存款交易,即增加信用卡余额
- 信用卡初始化交易,将信用卡余额和交易次数设定为初始值
卡中初始金额为$100.00,初始交易次数在初始化交易过程中被设定为1。为简化实例,每次存款、取款交易都固定在信用卡余额中增加或扣除$10.00。
为了提供一个合理的演示,首先要考虑的是如何利用DS8007评估板上的资源建立一个用户接口。由于设计目标之一是无需借助其它设备就能单机运行,因此评估板上的RS-232串口不能作为用户接口。最方便作为用户输入接口的硬件是开关SW4,当该开关按下时,会将处理器的端口引脚P3.2下拉至地电平。P3.2是一个多功能端口引脚,还可用作外部中断输入(INT0)。但是本应用实例软件中不使能该中断,因此,引脚P3.2通常由处理器的引脚驱动电路上拉到高电平,按下开关SW4时通过一个1kΩ电阻拉至低电平。应用系统可简单通过读取该引脚的电平检测开关是否闭合。
板载LCD模块可作为用户接口的输出器件。DS8007评估板的LCD模块是一个2行20字符的显示器。它包含液晶驱动电路,并为处理器提供8位并行接口。通过向模块写入必要的控制和字符就可进行显示操作,由模块管理实际的LCD。
用户完成一次输入,软件就以重复顺序在LCD上显示三种可能的交易类型供用户选择。按下开关SW4时,软件执行选中的交易。
智能卡详述
本应用实例中选用的智能卡是香港Advanced Card Systems Limited (ACS)公司生产的ACOS3卡。该卡内含嵌入式处理器,运行ACS智能卡操作系统版本3 (ACOS3)的操作系统,具有如下特性:
- 16kB应用数据EEPROM存储器
- 符合ISO 7816-1/2/3标准,T = 0协议
- 兼容数字加密标准(DES)、3DES和信息验证能力(MAC)
- 5个安全码 + 发行密码
- 卡持有者可更新PIN码
- 密钥对相互验证
- 会话密钥采用随机数字
- 线性文件具有固定的记录长度
- 帐户数据结构可实现安全支付应用系统
ACOS3性能的全部说明可在ACS网站上找到。对于本应用实例,没有使用智能卡的任何安全功能,只使用其文件结构和EEPROM存储空间。
智能卡存储空间
本交易实例中,选用的智能卡必须包含一定的非易失存储器空间,用于保存信息。仅有两个数值保存在卡中:记录成功处理的交易次数的"计数器"和虚拟帐户的"余额"。对于该计数器,选用1个字节的无符号数,它可表示0至255次交易数。对于余额,选用16位整数,可表示数值-32,768至+32,767。这种方式允许用户透支卡中的可用余额(即产生负的余额)。因此,本实例中总共需要3个字节的非易失存储器。
ACOS3的文件结构
制造ACOS3卡时,其16kB EEPROM存储器划分成内部数据存储区和用户数据存数区两部分。内部数据存储区保存配置数据,通常被操作系统用于管理特定的功能。用户数据存储区保存"实际"交易控制下正常使用智能卡的操作数据。在本实例代码中,只使用内部数据存储区,后续讨论中将重点关注内部数据存储区。
不论是内部数据存储区还是用户数据存储区,访问ACOS3卡的存储器都要通过数据文件和数据记录进行。每个数据文件都由一定数量的数据记录组成,最多可达255个。不同数据文件的记录长度可以不同,但对于给定的数据文件其记录长度总是固定的。内部数据文件的文件结构(文件大小、记录长度等)由操作系统定义且不能更改,但对于用户数据存储区,可由卡发行人在进行个性化智能卡设置时确定其文件结构。为简单起见,只使用卡中已有的内部数据文件系统,不再生成一个专门的用户数据文件系统。
所有文件都可通过ACOS3的读记录和写记录命令进行访问。这些命令发送到智能卡,而任何响应都会被应用笔记4036中提供的APDU函数接收。每个文件都由2字节的文件标识符来识别。对于所有内部数据文件,标识符的第一个字节固定为0xFF。表1列出了内部数据文件的文件名、文件标识符和记录结构。
File Name | MCU-ID | Manufacturer | Personalization | Security | User File Management | Account File | Account Security | User File Data Area |
File ID | 0xFF 0x00 | 0xFF 0x01 | 0xFF 0x02 | 0xFF 0x03 | 0xFF 0x04 | 0xFF 0x05 | 0xFF 0x06 | 0xFF 0x07 |
Record Organization | 2 × 8 Bytes | 2 × 8 Bytes | 3 × 4 Bytes | 12 × 8 Bytes | Variable | 8 × 4 Bytes | 4 × 8 Bytes | Variable |
个性化文件ID = 0xFF 0x02,包含三个记录共12字节,各记录的长度为4个字节。第一个记录包含智能卡中某些选项的配置信息,而第二和第三个记录则没有预先定义。因此,这两个记录被用于保存本应用实例中智能卡的交易次数和帐户余额。虽然单个记录具有足够的存储空间(4个字节)来保存交易次数和帐户余额所需的三个字节,但这两个数据还是存储在不同的记录中以便操作。这也使得增大这两个数据的值成为可能。交易次数存储在记录2的第一个字节,而帐户余额则存储在记录3的前两个字节,高字节在前(大端)。
ACOS3命令结构
ACOS3卡有13条基本命令,本应用实例中主要用到其中的三条命令。它们分别是文件选择、读记录和写记录命令。这三条命令都将在后面进行说明。ACOS3卡的所有命令都符合EMV规范描述的应用协议数据单元(APDU)的格式。APDU的一般格式包括如下几部分:
- CLA命令类
- INS指令代码
- P1指令参数1
- P2指令参数2
- Lc(P3)命令数据域给出的字节数(可选)
- 命令发送数据字节中的数据序列
- Le应答中数据域所期望的数据 字节最大长度(可选)
文件选择命令
文件选择命令可打开文件,从而读/写文件的记录。它是一个7字节命令,格式为:
CLA | INS | P1 | P2 | P3 | Data 1 | Data 2 |
0x80 | 0xA4 | 0x00 | 0x00 | 0x02 | File ID High (0xFF) | File ID Low (0x02) |
个性化文件是本应用中用到的唯一文件(见表1),它的文件ID 0xFF 0x02为命令的最后两个字节。与所有ACOS3命令一样,执行成功后返回2字节状态信息,其数值为0x90 0x00。若返回任何其它数值则表明命令执行错误。在前面提到的ACS网站上,ACOS3参考手册中列出了所有可能的错误状态字节及其含义。
读记录命令
读记录命令可从当前所选文件的已识别记录中读取指定数量的字节。它是一个5字节命令,格式为:
CLA | INS | P1 | P2 | P3 |
0x80 | 0xB2 | Record Number (0..N-1) | 0x00 | Length (0x04) |
可以看出,该命令包含两个可变字节:一个字节指示记录号,另一个字节指示要从指定记录中读取的字节数(长度)。在本应用实例中,每次都读取个性化文件记录的全部四个字节,因此长度固定为0x04。若读记录命令执行成功,将返回6字节数据:记录中存储的4字节信息,2字节状态信息。若返回的状态字节数值不是0x90 0x00,则表明命令执行错误,应丢弃返回的数据。
写记录命令
写记录命令可向当前所选文件的指定记录写入数据。该命令的长度可以随着要写入的字节数变化。在本实例中,每次都写入4个字节,因此该命令具有如下所示的格式:
CLA | INS | P1 | P2 | P3 | Data | Data | Data | Data |
0x80 | 0xD2 | Record Number (0..N-1) | 0x00 | Length (0x04) | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
可以看出,该命令总共包含6个可变字节;一个字节指示记录号(0至N-1),另一个字节指示要写入的字节数(长度 = 0x04),此外还有四个数据字节。若写记录命令执行成功,将返回两字节状态信息(执行成功时返回0x90 0x00)。
装载可执行文件
DS8007评估板出厂时已装有本智能卡交易实例的软件。若要验证是否安装了该软件,可以给评估板通电然后观察显示屏。如果显示屏上出现"在下面的大插槽中插入智能卡" (图1),则表明已经加载了程序。如果没有显示这条信息,则可通过MTK软件将交易软件装载到板上的电池备份SRAM中。应用笔记4036 (参看上文)说明了如何装载应用程序。要装载的文件为Trans.hex,包含在AN4120_SW.zip中,可从上面提到的ftp网站下载。
图1. '插入智能卡'信息
在安装完交易软件并断开引导加载程序之后,处理器就立即开始运行应用程序。如果评估板此时仍然连接至PC,则MTK屏幕上会显示应用程序的RS-232串行输出。这些信息可用于分析和调试,但可以忽略。用户应按照LCD模块上显示的指令进行操作。如果必要,可分析源代码以确定串行输出的含义。
插入智能卡后,LCD上会短暂的显示智能卡的当前交易次数和帐户余额。然后,LCD上就开始循环显示交易选项—取款、存款和智能卡初始化,大约每两秒钟按顺序变化一次。当期望的交易选项出现时,按下SW4开关就可执行该项交易。这时LCD上会显示交易执行情况。之后显示交易完成信息,指示用户取下智能卡。此时,交易选项将循环显示,等待智能卡插入。
结束语
本应用笔记介绍一个基于DS8007多协议双智能卡接口芯片和DS5002安全微控制器的智能卡支付交易系统。系统中使用具有16kB EEPROM存储器的ACOS3智能卡,并利用它的读记录和写记录命令将信息存储到非易失存储器中。反馈信息通过板载的2行20字符LCD提供给用户。系统可实现存款、取款交易和智能卡初始化功能。提供源代码文件下载,可以此为基础开发真正的支付交易系统。
关联至此文章
产品