搜索 “HC-pm” 的搜索结果 筛查 筛查 产品分类 更多 资源 更多 行业解决方案 更多 工具和模型 技术解决方案 更多 网站部分 结果类型 Comment2Docs & FAQs23Forum Reply110Forum Thread181更多 群组、论坛和库 ADE电能计量专区27ADUC Cortex M3系列1ADUC微处理器专区12MEMS专区3Other Products (CN)14Power 中文专区41RF4中文资源库58更多 @apply2ADIApproved11ADIForum10ADI_Amy17ALee6872Admin_ADI12DZKJ2EmmaChen19更多 Specialty Amplifiers48Device Power Supply (DPS) & Parametric Measurement Units (PMU) ATE45amplifiers44ad552227Integrated/Special Purpose A/D Converters15Precision A/D Converters13ad556013Step-Down (Buck) Regulators11更多 Analog.com 0 EngineerZone中文技术论坛 316 Analog.com上的搜索结果 0 相关性 相关性 最旧 最新 排序 很抱歉,我们没有找到符合搜索条件的结果。请使用其他搜索关键词和/或更改筛选条件后重试。 <<<1>>> EngineerZone中文技术论坛上的搜索结果 316 AD5560 无法输出负压Forum ThreadAnswered 论坛使用指南16 January, 2022我在调试 AD5560JSVUZ,测试调试:AVDD=12V,VSS=-6;HC_AVDD=8V;输出负压时始终被牵制在-0.8V左右,然后用万用表测量force和sense管脚,居然有对地二 … amplifiersad5560Device Power Supply (DPS) & Parametric Measurement Units (PMU) ATESpecialty AmplifiersFFT相关函数中pm限定符的问题Forum ThreadAnswered 音频专区11 March, 2016在调用有些FFT相关函数时,其中的限定符pm总是会报如下错误 error: illegal memory qualifier for auto or register variable complex_float pm twiddle_l[FFT_POINTS/2]; pm应该是可以设 … fft相关函数中pm限定符的问题RE: FFT相关函数中pm限定符的问题Forum Reply音频专区04 June, 2016关于DSP的问题,发邮件到如下邮箱,会有产品线工程师回复 processor.china@analog.com RE: FFT相关函数中pm限定符的问题Forum Reply音频专区16 March, 2016推荐文章《数字信号处理技术》,您可先看看 http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-334_cn.pdf LTM4686 PMBUS寄存器转换公式Forum ThreadAnswered Power 中文专区23 August, 2019HI, LTM4686 通过pmbus读出的寄存器的值,怎么样转换为十进制数呢?是否有转换公式呢?如温度、电压、电流等。 µModule RegulatorsLTM4686µModule Regulators with Digital Power System Management电源管理请教光电倍增能管PMT与跨阻放大器连用问题Forum ThreadAnswered 放大器专区08 December, 2016ADI, 您好, 我们有一个电流输出型的PMT模块(光电倍增管),想在贵公司购买一个跨阻放大器,将PMT的电流转变为电压输出。但在 … 跨阻放大器,光电倍增管MAX9979 PMU在设置为FV 0V转换成FI 0mA时,在DUT 引脚出现大约20us-30us的脉冲波形,如何解决这一问题?Docs & FAQs放大器专区… 产生脉冲: 1. 将PMU设置为FV模式 2. 将PMU设置为高阻状态 3. 将PMU设置为FI模式 4. 设置输出为0mA时对应的DAC值 5. 禁止PMU的 … MAX9979 PMUKA-09190MAX9979KCTK+TDMAX19005的PMU功能如何实现?Docs & FAQs放大器专区 MAX19005没有PMU功能,只有一个PMU开关,如果需要PMU功能,需要连接外部PMU,然后通过这个PMU开关来控制是否使用PMU。在使用时,将 … MAX19005CCS+KA-05614是否提供MAX77818 PMIC的Linux驱动?Docs & FAQs能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)附件是MAX77818 PMIC的Linux驱动。但无法提供makefile、Kconfig文件和Kernal版本。 MAX77818000102213能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)可否提供MAX77818 PMIC Linux驱动?Docs & FAQs能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)附件是MAX77818 Linux驱动。遗憾的是我们只能提供器件驱动,没有makefile或Kconfig文件。 MAX77818能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)000102212 <<<1234567>>>