超越一切可能
超越一切可能
通过不断创新,解决复杂、重要且有影响力的挑战。
创新始于充满激情和远见的工程师,进而领先一步,实现梦想。
ADI:如果这世界上最强大的力量就是敢于提出“如果”。
在现实与数字世界之间架起桥梁以实现突破性创新
ADI公司将实际现象转化为可操作的洞察,从根本上影响领先的公司如何改变未来。

每一项创新都源于一段故事

National Instruments 的第二代矢量信号收发器助力实现下一代无线通信 – 这得益于与 Analog Devices 的深厚合作关系以及由该公司提供的先进高性能方案。

由 Analog Devices 的 iCoupler® 数字隔离技术提供支持,Phoenix Contact 的 I/O 系统具有出色的性能、可靠性和安全性,为工业 4.0 铺平道路。

借助 Analog Devices 半导体技术支持,SolarEdge 的 HD-Wave 功率逆变器利用先进的高精度混合信号处理,缩小其内部元件尺寸,减少其内部元件重量和数量,从而显著降低成本。这使得太阳能实现电网平价成为可能,并为可持续能源创造新的可能性。


ADI 与 Anritsu 通力合作,开发了一台一体式无线通信测试仪,让射频工程师们能够快速高效地开发出从前无法想象的面向物联网和 5G 时代的无线应用。

Honeywell Process Solutions与ADI公司紧密合作,重新构建Honeywell的现场发射器平台,为行业客户打造革新性的解决方案,从而协助他们以更安全、可持续、可靠的方式运营设施,并获得更高利润。


缩小尺寸、延长电池续航时间、实现电子设计和测试领域新的可能性: Keysight Technologies和ADI正是这样做的,50 GHz手持式分析仪FieldFox就是代表之作。

ADI的各种解决方案性能可靠、抗辐射、使用寿命长,有助于 Aerojet Rocketdyne 工程师为 NASA 设计出前所未有的强大火箭,从而实现首次到火星的载人飞行任务。

OrthAlign 正帮助外科医生以前所未有的精度执行膝关节和髋关节置换手术,他们采用先进的技术制造出巴掌大的产品,但性能却比那些填满整个房间的系统更优化。

从提供导师培训机会到持续的资金援助以及提供技术,ADI很荣幸能够支持FIRST®机器人大赛,让未来的创新领导者能够借此良机创建超越一切可能的解决方案。

对医疗设备实现中心(MEDRC)而言,医疗创新从建立合作伙伴关系开始。该中心联合ADI公司和麻省理工学院,共同推动医疗技术的突破,包括可穿戴式医疗器械、可吸收传感器、超声成像等等。

颅脑损伤不仅严重,而且难以分辨。 作为创新者,BlackBox Biometrics正在设计突破性的可穿戴式解决方案,集成ADI MEMS加速度计及其他先进技术,即刻评估并提供脑震荡高危人群的验伤数据,如运动员、士兵和急救员。

大疆是无人摄像机技术的全球领导者,将先进的技术与简单的操作相结合,带给业界真正的技术革命。 大疆选择ADI的各种高性能解决方案助其变为现实。实现优越的性能:稳定性、精度和控制无与伦比的飞行器平台;可在飞行中实时传输视频;更小、更轻、更节能、更具有乐趣。

更好的设计体验。 更环保、更具活力的汽车体验。 ADI公司的汽车音频总线(A²B)技术让您二者兼得。 它支持实现汽车高保真度音响,同时能够大幅减轻现有电缆线束的重量(75%以上)——提供更灵活的设计、更优越的性能、更高的燃油效率。

DEKA Research and Development Corp.出品的Luke臂是当今先进的义肢,已获FDA批准,能够执行高度复杂的任务。 ADI公司很荣幸能够提供过硬的高性能技术来帮助把DEKA的革命性创新变为现实,并改善其使用者的生活品质。

关键性任务需要高性能技术;改变人们在极其困难的环境中相互联系、通知和支持的方式的解决方案。 ADI公司的SDR为工程师提供完整、成熟、高度可编程的IC形式宽带无线电收发器,支持在手持式设计中实现真正的专业级特性和可靠性。



ADI深具远见卓识,与时俱进,与新兴公司协力打造性能极佳的活动跟踪器。 Withings公司总部位于巴黎,以Wi-Fi连接的创新型健康设备系列而闻名,其脉搏活动跟踪器中集成了ADI公司的ADXL362 MEMS加速度计。

创新的五十年。 创造梦想的ADI人的五十年。 ADI公司的五十年。 与我们一同庆祝50周年,了解我们如何传承历史,开拓未来。