概览
设计资源
评估硬件
产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板
- AD9122-M5375-EBZ ($582.62) Circuit Evaluation board designed to evaluate CN0205.
优势和特点
- 高速DAC至IQ调制器的接口
- 要求零IF频率
- 双通道DAC提供电平转换的常用偏置功能
参考资料
-
CN0205: I/Q调制器ADL5375与双通道、1.2 GSPS高速DAC AD9122实现接口2012/6/13PDF556 kB
电路功能与优势
本电路在双通道高速TxDAC数模转换器 AD9122 与宽带I/Q调制器ADL5375-05之间提供一个简单灵活的接口。由于DAC输出与ADL5375-05I/Q调制器输入具有相同的0.5 V偏置电平,因此无需使用任何有源或无源电平转换电路。该直流耦合的接口有利于DAC补偿I/Q调制器的本振(LO)泄漏。
AD9122 DAC的1.2 GSPS采样速率和ADL5375-05调制器I/Q输入的宽带宽,确保零中频(ZIF)和复中频(CIF)架构均能得到支持。除了滤除奈奎斯特镜像以外,基带滤波器还能出色地抑制差模和共模DAC杂散。
电路描述
图1和图2所示的电路和评估板采用AD9122 TxDAC和ADL5375-05宽带发射调制器。该接口电路中的信号偏置和调整分别由4个以地为基准的电阻(RBIP、RBIN、RBQP、RBQN)和2个并联电阻(RSLI、RSLQ)控制。


DAC的满量程输出电流(IFS)可以在10 mA到30 mA范围内编程,标称默认值为20 mA。在该配置中,4个以地为基准的50 Ω电阻(RB=RBIP = RBIN = RBQP = RBQN)上的DAC输出摆幅均为0 mA至20 mA,这样就实现了500 mV直流偏置电平,以及各输出对上的2 V p-p差分满量程电压摆幅(空载)。该2 V p-p电压摆幅可以通过RL (RL = RSLI = RSLQ) 并联电阻进行调整,而不会影响500 mV偏置电平。因此,I/Q调制器输入的差分峰峰值摆幅由下式给出:
注意,计算此信号电平时,可以忽略ADL5375的相对较高的差分输入阻抗(通常大于60 kΩ)。图3所示为使用50 Ω偏置设置电阻时,峰峰值电压摆幅与RL之间的关系。
ADL5375-05与AD9122的动态范围和增益匹配良好。因此,器件之间无需任何有源增益。I/Q调制器驱动电平可以根据需要,通过调整RL的值进行精调,如上所述。对于大多数应用,建议使用100 Ω的RL值,此时满量程信号电平为1 V p-p(0 dBFS时的DAC输出)。

基带滤波
AD9122与ADL5375之间必须插入一个滤波器,以便消除来自DAC的奈奎斯特镜像、杂散和宽带噪声。应将该滤波器放置在直流偏置设置电阻与交流限幅电阻之间,这样,直流偏置设置电阻(图4中的RB)和信号调整电阻(图4中的RL)就能方便地设置滤波器设计的源电阻和负载电阻。
图4所示为一个三阶贝塞尔低通滤波器,−3 dB带宽为10 MHz。该滤波器的输入和输出阻抗匹配,因此滤波器设计非常轻松,并且可获得更好的通带平坦度,支持宽带宽滤波器设计。本例中,所选的并联电阻为100 Ω,产生1 V p-p差分的交流摆幅。该滤波器的频率响应曲线如图5所示。


复中频(CIF)应用的滤波
图6所示为ADL5375基带I和Q输入的频率响应。该器件具有很宽且平坦的频率响应(−3 dB点为750 MHz),因此它非常适合DAC输出信号已经过数字上变频的复中频(CIF)应用。在复中频应用中,仍然需要低通奈奎斯特滤波器,主要原因是它可以保持从DAC输出到调制器输入的直流偏置电平。
推荐使用图7所示的滤波器拓扑结构,它是一个五阶巴特沃兹滤波器,转折频率为300 MHz。一个纯差分滤波器可以抑制来自DAC的差模镜像、杂散和噪声。使用两个公共连接接地的电容(图7中的C2和C4)将一部分共模电流分流到地,可以获得优于纯差分滤波器的高频信号共模抑制性能。
此滤波器的仿真和实测响应分别如图8和图9所示。实测平坦度为±0.6 dB(DC至250 MHz)和±0.4 dB(125 MHz至250 MHz),该数据是在AD9122反sinc功能启用情况下获得的。采用这种配置,在有和无图7所示中频滤波器这两种情况下,对2 × FDAC共模杂散的共模抑制性能与共模频率的关系如图10所示。






计算AD9122和ADL5375的输出功率
除偏置设置和信号调整电阻外,ADL5375的输出功率水平还与DAC的数字倒退水平(dBFS)、信号的峰均比、DAC的满量程电流、奈奎斯特滤波器的插入损耗和I/Q调制器的电压增益有关。图11所示的电子表格可以用来计算输出功率。
该电子表格可以从以下URL下载:www.analog.com/CN0205-PowerCalculator
转换电平以驱动ADL5375-15
ADL5375-15需要1500 mV的直流偏置电平。除偏置电平不同外,ADL5375-05与ADL5375-15在其它方面完全一致。若要从AD9122驱动ADL5375-15,必须使用一个无源或有源电平转换网络。图12所示的无源电平转换网络使用4个串联电阻和4个上拉电阻,以便在ADL5375-15输入端实现1500 mV的偏置电平。该无源电平转换网络会导致信号电平发生大约2 dB的损耗。
有源电平转换电路则要使用一个双通道差分放大器,如ADA4938-2,将1500 mV电压接VOCM引脚便可设置输出直流偏置电平。然而,采用这种方法时,接口带宽要受到运算放大器的限制。

如上所述,需要在AD9122与ADL5375-15之间放入一个滤波器。该LC滤波器可以位于DAC端接电阻(图13中的R1)与交流限幅电阻(图13中的R4)之间的任何地方。但是,图13所示的电路允许灵活设计电平转换电路,R2损耗较低,调制器的驱动电平较高。它还允许滤波器的源阻抗与负载阻抗匹配。推荐使用图13所示的带滤波器的无源电平转换网络。
滤波器的差分源阻抗和负载阻抗分别为:
2 × (R1 + R2) 和
2 × {R3||(R4/2)}
DAC获得的单端阻抗为:
R1||{R2+R3||(R4/2)}
R4充当DAC的交流负载。DAC输出端的差分交流摆幅为:
2 × IFS × R1||{R2+R3||(R4/2)}
调制器输入端的差分交流摆幅为:
2 × {R3||(R4/2)}÷{R2+(R3||(R4/2)}
乘以DAC输出端的差分交流摆幅。

LC滤波器应靠近DAC放置,使回路电流路径较短。5 V偏置电源(V1)应靠近调制器,因为调制器也使用该电源。当R1、R2、R3、R4分别为34 Ω、218 Ω、760 Ω、750 Ω时,AD9122 DAC输出端的500 mV直流偏置电压与ADL5375-15的1500 mV直流偏置电压匹配。实际上,图13中A点的电压不必是500 mV,但它会使交流摆幅有一定的灵活性,而不会超过DAC输出的顺从电压。DAC负载为31.7 Ω。滤波器的输入和输出阻抗分别为504 Ω和502 Ω。R2引起的衰减,即R2在DAC输出端与调制器输入端之间造成的压降,由R2和R3||(R4/2)共同设置,约为5.4 dB。
要计算A点和B点(图13)的直流偏置电平和交流摆幅、R2引起的衰减、滤波器的源/负载阻抗,可以使用下面的电子表格。该电子表格可以从以下URL下载: www.analog.com/CN0205-LevelShifter
也可以使用ADIsimRF工具来计算DAC和调制器的功率水平,该工具可以从www.analog.com/ADIsimRF下载。
布局布线建议
应特别注意DAC/调制器接口的布局布线。下面是一些建议。图15显示了一个遵循这些建议的顶层布局图。
- 使所有I/Q差分走线长度保持良好的匹配。
- 滤波器端接电阻尽可能靠近调制器输入端放置。
- DAC输出50 Ω电阻尽可能靠近DAC放置。
- 加宽经过滤波器网络的走线以降低信号损耗。
- 在所有DAC输出走线、滤波器网络、调制器输出走线和LO输入走线周围设置过孔。
- 将LO和调制器输出走线布设在不同的层上或彼此成90°角,防止耦合。


欲进一步了解有关正确布局布线的更多信息,请查看设计支持包www.analog.com/CN0205-DesignSupport中的AD9122-M5375-EBZ布局文件。
电路评估与测试
下面详细说明如何执行共模测试(结果如图10所示)。测试设置灵活,也可以执行本电路笔记所示的其它测量。
设备要求(可以用同等设备代替)
- DPG:ADI公司数字码发生器
- 时钟信号发生器:Agilent E4437B
- LO信号发生器:Agilent 8665B
- 频谱分析仪:Agilent E4440A
- 电源:Agilent E3631A
设置与测试
- 按照图16所示连接设置和测量系统。
- 将电源电压设置为+5 V。
- 将FDAC的信号发生器设置为368.64 MHz @ 5 dBm,将LO的信号发生器设置为2140 MHz @ 0 dBm。
- 接通电源和信号发生器。将频谱分析仪设置为2 × FDAC MHz、1 MHz范围。
- 按照图17所示,通过USB接口和AD9122/AD9125 SPI控制软件设置AD9122,然后运行。参考AD9122评估板快速入门指南(www.analog.com-CN0205-DesignSupport)。
• 插值(图17中的“1”): 1×
• 精调制(图17中的“2”):开
• 数据速率(图17中的“3”):同FDAC频率
• NCO频率(图17中的“4”):173.32 MHz - 设置DPG(参考AD9122评估板快速入门指南)
• 确保DCO频率(图18中的“1”)接近FDAC频率。
• 将采样速率(图18中的“2”)设置为与FDAC频率相同,并在所需频率设置1 MHz范围。
• 按照图18所示设置“3”和“4”。
• 点击图18中“1”处的按钮,下载I和Q矢量。 - 测量2 × FDAC时的共模噪声电平。
- 更改FDAC
- 测量2 × FDAC(新值)时的共模噪声电平。
- 重复第8步和第9步。