概览

设计资源

设计与集成文件

  • Schematic
  • Bill of Materials
  • Gerber Files
  • PADS Files
  • Assembly Drawing
下载设计文件 1039 kB

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • EVAL-AD7190EBZ ($74.78) Precision Weigh Scale Design Using the AD7190 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA
查询库存和在线购买

器件驱动器

软件(如C代码和/或FPGA代码等)用于与元件的数字接口通信。

AD719x GitHub no-OS Driver Source Code

AD7190参考代码

AD7192 IIO High Precision ADC GitHub Linux Driver Source Code

优势和特点

  • 24位DAC,可处理最高4.8kHz的快速数据速率
  • 集成PGA允许使用多种传感器
  • 高精度压力应用

电路功能与优势

本电路为电子秤系统,采用超低噪声、低漂移、内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7190。该器件将大多数系统构建模块置于芯片内,因此能够简化电子秤设计。

在4.7 Hz至4.8 kHz的完整输出数据速率范围内,AD7190均能保持良好的性能,可用于以较低速度工作的电子秤系统,以及料斗秤等较高速电子秤系统。

Weigh Scale System Using the AD7190
图1. 采用AD7190的电子秤系统(原理示意图:未显示所有连接)

电路描述

AD7190提供集成式电子秤解决方案,可以直接与称重传感器接口。只需在模拟输入端采用一些滤波器,在基准电压引脚上配置一些电容等外部元件,以满足电磁屏蔽(EMC)要求。来自称重传感器的低电平信号由AD7190的内置PGA放大。该PGA经过编程,以128的增益工作。AD7190的转换结果送至微控制器,将数字信息转换为重量并显示在LCD上。

图2所示为实际的测试设置。为实现优质系统性能,该测试设置使用一个6线式称重传感器。除激励、接地和2个输出连接外,6线式称重传感器还有2个检测引脚。这些检测引脚分别与惠斯登电桥的高端和低端相连。因此,尽管线路电阻会引起压降,但仍能精确测量该电桥上产生的电压。此外,AD7190具有差分模拟输入,接受差分基准电压。称重传感器差分SENSE线路与AD7190基准电压输入端相连,可构成一个比率式配置,既不受电源激励电压的低频变化影响,也无需精密基准电压源。如果采用4线式称重传感器,则不存在检测引脚,ADC基准电压引脚将与激励电压和地相连。这种配置中,由于存在线路电阻,激励电压与SENSE+之间将有压降,因此系统不是完全比率式。另外,低端上也会有线路电阻引起的压降。

Weigh Scale System Setup Using the AD7190
图2. 采用AD7190的电子秤系统设置

 

AD7190具有单独的模拟电源引脚和数字电源引脚。模拟部分必须采用5 V电源供电。数字电源独立于模拟电源,可以为2.7 V至5.25 V范围内的任意电压。微控制器采用3.3 V电源。因此,DVDD也采用3.3 V电源供电。这样就无需外部电平转换,从而可以简化ADC与微控制器之间的接口。

图3显示增益等于128时,AD7190在不同输出数据速率下的均方根噪声。此图显示,均方根噪声随着输出数据速率增加而增加。不过,在整个输出数据速率范围内,该器件均能保持良好的噪声性能。

AD7190 RMS Noise for Different Output Data Rates
图3. AD7190在不同输出数据速率下的均方根噪声

 

如果使用灵敏度为2 mV/V的2 kg称重传感器,则激励电压为5 V时,来自称重传感器的满量程信号为10 mV。称重传感器具有相关失调电压或TARE。此TARE的幅度最高可达称重传感器满量程输出信号的50%。称重传感器还有最高可达满量程±20%的增益误差。一些客户利用DAC来消除或抵消TARE。如果AD7190采用5 V基准电压,则增益设置为128且器件配置为双极性工作模式时,其模拟输入范围等于±40 mV。相对于称重传感器的满量程信号(10 mV)而言,AD7190的模拟输入范围较宽,这有利于确保称重传感器的失调电压和增益误差不会使ADC前端过载。

当输出数据速率为4.7 Hz时,AD7190的均方根噪声为8.5 nV。 无噪声采样数等于

CN0102_1

其中系数6.6用来将均方根电压转换为峰峰值电压。

因此,以克(g)为单位表示的分辨率等于

CN0102_2

无噪声分辨率等于

CN0102_3

在实际操作中,称重传感器本身会引入一定的噪声。AD7190的漂移也会导致称重传感器发生一定的时间和温度漂移。为确定完整系统的精度,可以将该电子秤通过USB连接器与PC相连,然后利用LabView软件评估电子秤系统的性能。图4显示将1 kg重物置于称重传感器上并收集500次转换结果所测得的输出性能。软件计算出的系统噪声为12 nV(均方根值)和88 nV(峰峰值),相当于113,600无噪声采样数或16.8位无噪声码分辨率。

Measured Output Code for 500 Samples Showing the Effects of Noise
图4. 500次采样所测得的输出码,显示出噪声的影响

 

Measured Output in Grams for 500 Samples Showing the Effects of Noise
图5. 500次采样所测得的输出(单位为克),显示出噪声的影响

 

图5显示重量方面的性能。相对于500个码,输出的峰峰值变化量为0.02克。因此,该电子秤系统的精度达到0.02克。

上图所示为连接负荷传感器之后,从AD7190回读得到的实际(原始)转换结果。在实际操作中,电子秤系统会采用数字后置滤波器。在后置滤波器中另外执行均值计算会进一步提高无噪声采样数,但数据速率会降低。

常见变化

注意:本文的所有噪声规格均相对于PGA增益为128而言。

AD7190是一款高精度ADC,适用于高端电子秤。其它合适的ADC有AD7192和AD7191。AD7192与AD7190引脚兼容,但前者的均方根噪声略高。当输出数据速率均为4.7 Hz时,AD7192的均方根噪声为11 nV,AD7190的均方根噪声为8.5 nV。AD7191是一款引脚可编程器件,具有四种输出数据速率和四种增益设置。由于它具有引脚可编程能力,并且功能较少,因此易于使用。AD7191的均方根噪声与AD7192相同。

AD7799适用于中端电子秤。当输出数据速率为4.17 Hz时,其均方根噪声为27 nV。

AD7798、AD7781和AD7780均适用于低端电子秤。AD7798与AD7799的功能组合相同。在4.17 Hz时,其均方根噪声为40 nV。AD7780和AD7781均有一路差分模拟输入,并且引脚可编程,输出数据速率可以为10 Hz和17.6 Hz,增益可设置为1或128。当输出数据速率为10 Hz时,均方根噪声为44 nV。

与其它高精度电路一样,必须采用适当的布局、接地和去耦技术。欲了解更多信息,请参考教程MT-031——“实现数据转换器的接地并解开AGND和DGND的谜团”,以及 教程MT-101——“去耦技术”。

电路评估与测试

除外部称重传感器和PC外,图1所示电路均包含在AD7190评估板(EVAL-AD7190EBZ)上。

与评估板的接口通过标准USB连接器J1进行。J1用于将评估板连接到PC的USB端口。AD7190评估板附带标准USB连接器线缆,通过该线缆可将评估板与PC的USB端口连接起来。评估板通过USB连接器供电,因此无需外部电源,但使用外部电源更好。外部电源可通过J2连接。


设备要求

除外部称重传感器外,只需要EVAL-AD7190EBZ评估板和运行Windows® 2000、Windows XP或Windows Vista(32位)的PC。所示结果是采用Tedea Huntleigh 505H-0002-F070称重传感器获得的。该称重传感器未附带评估板,客户须向制造商购买。


开始使用

EVAL-AD7190EBZ评估板附带一片CD,其中包含用来控制AD7190的软件。软件可安装在标准PC上。软件通过评估板附送的USB线缆与AD7190通信。利用该软件,用户可以从AD7190读取转换数据。数据可从AD7190读取并显示出来,或加以存储以供日后分析。

请先使用AD7190评估板附送的CD安装AD7190评估板软件,再将评估板连接到PC。有关详细信息,请参阅用户指南UG-222


功能框图

图1所示为测试设置的基本功能框图。


设置与测试

关于AD7190评估板设置和测试的完整说明,请参阅用户指南UG-222。

安装软件之后,按照用户指南UG-222的表1所示设置适当的链路(跳线),配置AD7190评估板以使用外部称重传感器。务必先设置链路,再给评估板通电。

称重传感器连接到评估板接头J4。电子秤演示的操作参见UG-222。