处理器开发工具

开发工具为工程师提供更简便、更可靠的方法来开发和优化DSP系统,简化产品开发过程,使产品更快上市。开发工具组件包括:

 

EZ-KIT Lite® 桌面评估板包括VisualDSP++®开发环境的评估套件。VisualDSP++评估套件仅具有有限的内存。

仿真器 支持快速片内调试,允许开发人员加载代码、设置断点以及观察变量、存储器和寄存器等。

EZ-Extender® EZ-Extender子板使开发人员能够连接ADI公司或第三方厂商的各种外围设备至EZ-KIT Lite评估套件的扩展接口。

EZ-Board™ Blackfin EZ-Board评估板和SHARC EZ-Board评估板为开发人员提供了一个低成本的平台,可通过外部JTAG仿真器或独立*调试代理板对ADI处理器进行初步评估。EZ-Board的Blackfin处理器版本还支持uClinux®

调试代理板 独立的调试代理是针对EZ-Board以及第三方设计的评估板而提供的一个模块化、低成本仿真解决方案。独立调试代理与现有EZ-KIT Lite上的调试代理非常相似,但前者具有从一个板移植到另一个板的灵活性。

入门套件 提供应用启动的一切所需器件。入门套件包括Blackfin EZ-KIT Lite、EZ-Extender子板以及软件开发套件(SDK)。SDK中包括示例代码、“how to”文档以及各种编码器/解码器,使得应用可以轻松启动,并缩短学习时间。

VisualDSP++® 软件开发环境包括C++编译器、汇编器和链接器,增强的用户界面、先进的绘图工具和统计图表插件以便轻松识别可编程瓶颈。

CrossCore® Embedded Studio 基于Eclipse框架的集成式软件开发环境,包括用于新型和最传统Blackfin®和SHARC®处理器的C/C++和汇编语言代码生成工具。为FreeRTOS和其他嵌入式组件(例如第三方TCP/IP堆协议栈、USB协议栈和文件系统)、ADI多核处理器和算法软件模块提供集成支持。

软件开发套件(SDK) 软件开发套件(SDK):包括例程软件、源代码、器件驱动程序、算法、使用信息以及帮助用户开发处理器的应用笔记。软件可以用作框架,或者与ADI处理器一起作为使用某些外设的实例。

软件模块 软件模块包括音频与视频编解码器、编码器、解码器、后处理编码器及其它可加快开发速度并对处理器进行评估的模块。


*此板未配备任何JTAG调试电路。若要调试,您必须有调试代理板或仿真器。EZ-Board评估板具有一个扩展接口,可与不同的EZ-Extender板模块连接。独立的调试代理是针对EZ-Board以及第三方设计的评估板而提供的一个模块化、低成本仿真解决方案。独立调试代理与现有EZ-KIT Lite上的调试代理非常相似,但前者具有从一个板移植到另一个板的灵活性。

Blackfin处理器软件和工具
SHARC处理器软件和工具
TigerSHARC处理器软件和工具
ADSP-21xx处理器软件和工具

开发工具支持:
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心