基于UTP视频传输的自动补偿系统
基于UTP视频传输的自动补偿系统

无屏蔽双绞线(UTP),比如超五类线 (Cat-5e),最初主要设计用于局域网(LAN)传输,因为其具有良好的性能和较低的成本,现已成为其他许多信号传输应用的经济型解决方案。
目前,模拟宽频带视频信号主要有RGB信号和高清分量视频信号(YPbPr)量大类。这些信号在使用标准的四对差分对的UTP传输线来进行长距离传输时会 产生信号质量下降的问题。一方面是由于传输的“表皮效应”而产生的非线性的带宽限制,从而导致信号弥散和信号的高频成分丢失。这会使图像的锐度降低,并产 生拖尾现象。另外,由于电缆阻抗损耗引起的低频信号衰减会降低图像的对比度。还有,由于双绞线扭曲率的不一致会导致三路差分对的传输线长度的不同,从而使 三路接收信号的延时不一致,造成图像出现颜色误差。为了解决以上几个问题,ADI公司提出了基于UTP视频传输的自动补偿系统的参考设计,可以针对这些问题来自动进行EQ补偿和Skew补偿。该方案可以支持最长300米的UTP(Cat-5e)线传输,最高可以支持高清1080P或UXGA视频格式。
如有任何问题,请联系ADI亚洲技术支持中心,热线电话400-6100-006,或发送电子邮件至cic.china@analog.com。
完整资料包含以下内容:
1. 基于UTP视频传输的自动校准系统用户手册
2. MCU固件文件
3. 硬件原理图及PCB layout
硬件设计介绍
软件概览
• 发送端
• 接收VGA信号并在RGB信号(R,G,B,Vsync/Hsync)中
添加TP(Test Pulse)脉冲。
(TP信号用于接收板的EQ和skew补偿)
• 接收端
• 使用高速ADC采集G信号中的TP(Test Pulse)脉冲,
并进行EQ均衡补偿。
• 通过计算R、G、B信号中的TP脉冲的相位关系
来进行skew延时补偿。
* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参 考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责 任。