对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。 许多设计工程师熟悉ADCAnalyzer,这是一个通过不同的输入频率和采样速率为ADC性能建模的工具。 VisualAnalog进一步扩展了上述概念,允许设计人员定制输入信号和数据分析方法。 输入信号可以根据正弦波、噪声源和矢量数据构建,以了解ADC如何在真实环境中工作。 数据分析功能在ADCAnalyzer提供的基本FFT基础上得到了扩充。 可定制的计算使设计工程师能够预测邻道功率比(ACPR),并根据仿真的ADC输出或从评估板采集的数据显示I/Q星座图。 VisualAnalog™还可用作新型数据采集板(HSC-ADC-EVALCZ)的控制器。
-
采用HSC-ADC-EVALC或HSC-ADC-EVALB数据采集套件来配置ADC评估板
-
分析来自HSC-ADC-EVALC的数据
-
利用复杂输入波形对ADC性能建模
-
绘制I/Q星座图
-
创建定制化的功耗计算
ADI公司制作了3段视频来介绍VisualAnalog™的特性和优点,以及如何实现VisualAnalog™与评估板的接口。
注意: 有一个已知的硬件驱动程序安装问题。 如果您遇到问题,请阅读以下文档,其中概述了一种解决方案。 我们目前正在努力寻找解决方案。
下载 VisualAnalog™
另请参见VisualAnalog™ 用户手册