LTC2972

推荐新设计使用

具有可编程电源正常输出的 2 通道 PMBus 电源系统管理器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 对两个电源进行排序、微调、裕量设置和监控
  • 管理故障、监控遥测
  • 符合 PMBus 标准的命令集
  • 受 LTpowerPlay® GUI 支持
  • 在目标的 0.25% 范围内对电源进行裕量设置和微调
  • 监控输入电流 (±1%) 和积累电能
  • 每个通道具有快速 OV/UV 监控器
  • 在多个 ADI PSM 器件之间协调排序和故障管理
  • 自动将故障记录到内部 EEPROM 中
  • 可自主运行,无需额外的软件
  • 可配置电源正常输出引脚
  • 准确监控输出电压、输出电流、温度以及输入电压和电流
  • 1.8V 到 3.3V I2C/SMBus 串行接口
  • 直接连接到稳压器 IMON 引脚
  • 可由 3.3V 或 4.5V 到 15V 的电源供电
  • 采用 44 引脚 6mm × 7mm QFN 封装
  • LTpowerPlay®配置和开发工具
LTC2972
具有可编程电源正常输出的 2 通道 PMBus 电源系统管理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC2970 推荐新设计使用 双通道 I2C 电源监视器和裕度调节控制器
LTC2975 推荐新设计使用 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具

评估套件

eval board
DC2691A

用于 2 通道 PMBus 电源系统管理器的 LTC2972 编程板

特性和优点

电源系统管理器特性
  • 对电源进行排序、微调、裕量设置和监控
  • 管理故障、监控遥测、创建故障日志
  • 符合 PMBus 标准的命令集
  • 受 LTpowerPlay GUI 支持
  • 以 ±0.25% 的精度对电源进行裕量设置或微调
  • 监控输入电流 (±1%) 和积累电能
  • 每个通道具有快速 OV/UV 监控器
  • 支持多通道故障管理
  • 自动将故障记录到内部 EEPROM 中
  • 可自主运行,无需额外的软件
  • OV/UV VOUT 和一个 VIN 监控器
  • 监控 VIN、VOUT、IIN、IOUT 和温度
  • 基于时间的输出时序控制器
  • I2C/SMBus 串行接口
  • 可由 3.3V 或 4.5V 到 15V 的电源供电
  • 直接连接到稳压器 IMON 引脚
  • 采用 44 引脚 6mm × 7mm QFN 封装

产品详情

DC2691A 编程板包含对 LTC2972 的 EEPROM 进行编程和验证所需的电路。它在装运交付时安装了一个翻盖式编程插座。可以在 GUI 中找到与出厂默认配置相对应的 LTpowerPlay® *.proj 文件。

如欲正确地编程和验证 EEPROM 的内容,请下载并安装 LTpowerPlay 软件 (GUI)。

另外,您还需要一个凌力尔特 (现隶属 ADI) 的 DC1613 USB 至 I2C/SMBus/PMBus 控制器。

eval board
DC2619A

LTC2972 具有 8 个电源轨的 2 通道 PMBus 电源系统管理器

产品详情

DC2619A 是一款用于 LTC2972 电源系统管理器的演示系统,可与各种不同的稳压器连接。该板包含了演示一个利用 4 个 2 通道 LTC2972 器件管理 8 个电源的电源系统所需的全部电路。8 个电源包括线性和开关稳压器,用于演示多种电压和电流检测方法。该演示板提供了一个精细的 8 通道可编程电源系统。

LTC2972 是一款 2 通道 I2C/SMBus/PMBus 电源系统管理器,具有准确的输入电流和电能测量功能。该器件可监视输入电流和输入电压,并计算输入功率和能量。DC2619A 演示了 LTC2972 对 8 个电源进行排序、微调、裕量调节、监控、监视和记录故障的能力。LTC2972 可监视每个通道的输出电压和输出电流,还可监视外部温度传感器及其自己的内部裸片温度。

DC2619A 板包含 8 个独立的电源轨。+5V/–5V 电源轨基于开关电容器 LTC3260 稳压器,1.0V/1.2V 电源轨由 LTC3633 开关稳压器供电,1.5V/1.8V 电源轨由 LTC3405A 开关稳压器供电,而 2.5/3.3V 电源轨由 LT3086/LT3055 线性稳压器供电。该板预配置了这些电压,并可用反馈电阻器重新配置。

LTpowerPlay® 图形用户界面 (GUI) 支持此演示系统,并实现了 LTC2972 所有功能的完全控制。LTpowerPlay 软件和 DC2619A 硬件系统共同为 LTC2972 配置设置的设计和测试创建了一个强大的开发环境。LTpowerPlay 将这些设置存储在 LTC2972 的内部 EEPROM 或项目文件中。该软件显示所有的配置设置以及来自电源系统管理 IC 的实时测量结果。利用遥测技术可以轻松访问和解码 LTC2972 创建的故障日志。该板交付时已经用适合 DC2619A 上 8 个电源轨的 EEPROM 值进行了预编程。只需即插即用!

使用 LTpowerPlay 从 Linear Express® 订购预编程器件。

需要提供以下物品:

  • +12VDC 电源
  • USB 至 I2C/SMBus/PMBus 控制器 (DC1613)
  • LTpowerPlay 软件

eval board
DC2739A

4 通道 PMBus 电源系统管理器 LTC2972 和 LTM4644 四通道 4A 电源

特性和优点

  • 排序、调整和监控四种电源并为其设置裕量
  • 管理故障,监控遥测并创建故障日志
  • PMBus 兼容命令集
  • 由 LTpowerPlay GUI 提供支持
  • 将电源裕量设置或调整至 0.25% 精度
  • 四个 IOUT 和一个 IIN 监控器
  • 输入功率测量和电能累计
  • 每通道快速 OV / UV 监控器
  • 多通道故障管理
  • 将故障自动记录到内部 EEPROM
  • 无需附加软件即可自主工作
  • 监控:电压、电流、功率、温度
  • 基于时间的 4 通道输出时序控制器
  • I2C / SMBus 串行接口
  • 采用 4.5V 至 14V 电源供电

产品详情

DC2739A 是一个双板演示系统,包括 DC2675A 和 DC2363A。DC2675A 包含使用两个 LTC®2972 电源系统管理器控制四个电源所需的所有电路。DC2363A 包含四个电源(LTM®4644-1 四通道 4A µModule® 稳压器),这些电源配置为通过两个 LTC2972 器件进行控制。DC2363A 和 DC2675A 演示板一起提供精密的4通道数字可编程电源系统。

LTC2972 是一款 2 通道 I2C / SMBus / PMBus 电源系统管理器,具有精确的输入电流和电能计量功能。该器件可监控输入电流和输入电压,并计算输入功率和电能。DC2675A 演示了 LTC2972 的排序、调整、监控、监视和创建四种电源的故障日志并为其设置裕量功能。LTC2972 可监控每个通道的输出电压和输出电流,同时监控自己的内部裸片温度。

DC2363A 是一款单电路板,包含四个独立的供电轨。该板采用单个 LTM4644 4 通道 4A DC / DC 调节器。该板预配置 1.0V、1.5V、2.5V和3.3V 供电轨,并可使用反馈电阻重新配置。

LTpowerPlay® 图形用户界面(GUI)支持此演示系统,可完全控制 LTC2972 的所有特性。LTpowerPlay 软件和 DC2739A 硬件系统一起创建功能强大的开发环境,用于设计和测试 LTC2972 的配置设置。LTpowerPlay 将这些设置存储在 LTC2972 的内部 EEPROM 或项目文件中。该软件显示电源系统管理 IC 的所有配置设置和实时测量。通过遥测功能,可以轻松访问和解码 LTC2972 创建的故障日志。该板使用 EEPROM 值进行预编程,适用于 DC2739A 上的四个供电轨。即插即用!

多个 DC2739A 板可级联在一起构成高通道数电源(参见“多板阵列”)。该级联配置展示 LTC 电源系统管理 IC 的特性,这些 IC 支持在多个电源系统管理 IC 中共享时序和故障信息。用户最多可以配置八个 DC2739A 板,从而控制多达 32 个独立供电轨。使用可编程 I2C 基址或总线分段可构建更大的板阵列。

可使用 LTpowerPlay 从L inear Express 订购预编程器件。
需要使用以下器件:

  • +12V DC 电源
  • USB 转 I2C / SMBus / PMBus 控制器(DC1613)
  • LTpowerPlay 软件

DC2691A
用于 2 通道 PMBus 电源系统管理器的 LTC2972 编程板
DC2619A
LTC2972 具有 8 个电源轨的 2 通道 PMBus 电源系统管理器
DC2739A
4 通道 PMBus 电源系统管理器 LTC2972 和 LTM4644 四通道 4A 电源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2972的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览